Español

Una empresa de TI adopta una red inalámbrica de Wi-Fi 6 para garantizar la cobertura total de hasta 1000 empleados

Contexto

El cliente de FS, una empresa de TI famosa con alrededor de 450 empleados se compromete en su página web a proporcionar abundantes servicios de recopilación de información para sus clientes. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento empresarial, la empresa quería implementar un área de trabajo segura y eficiente mediante la modernización de la red en su edificio de 5 plantas, dónde en un futuro llegarán a agruparse hasta 1000 empleados.

Desafío

  • La continuidad del trabajo es lo más importante para nuestro cliente. Ha adoptado servicios duales de ISP (internet service provider) para garantizar la redundancia y también da mucha importancia a la fiabilidad de los dispositivos de red modernos.

  • Como proporciona múltiples servicios, los dispositivos de trabajo en sus oficinas son diversos y algunos son variables. Además, cuando se conectan empleados móviles a la intranet desde el exterior puede haber amenazas.

  • El edificio de 5 plantas donde se concentrarán hasta 1000 empleados en el futuro es un entorno de alta densidad. Además, las múltiples aplicaciones inalámbricas de la empresa tienen unos requerimientos estrictos respecto al rendimiento de la red.

Solución

En esta actualización de la red, la empresa implementó dos de la puerta de enlace SG-5110 y dos switches S5860-20SQ apilados, y VRRP se configuró para lograr una entrada confiable y redundancia de operación. Juntos garantizan una experiencia de trabajo ininterrumpida y una fácil gestión. El método LACP se utilizó entre los conmutadores de acceso y de núcleo, para que los empleados puedan disfrutar de una transmisión de datos estable y de alta velocidad en la red LAN. Para optimizar la experiencia inalámbrica a un nivel más rápido y de mayor capacidad, los puntos de acceso Wi-Fi antiguos se reemplazaron con los últimos puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS. Un controlador de LAN inalámbrica también simplifica la supervisión de los puntos de acceso.

Red inalámbrica wifi 6

Beneficios del cliente

  • Acceso de red eficiente y fiable : El ingreso dual redundante, el apilamiento, y el equilibrado de carga proporcionan servicios de acceso rápidos y fiables para 1000 empleados; los empleados externos también pueden acceder a la intranet con seguridad y conveniencia.

  • Vigilancia de la seguridad de red flexible : Los clientes finales están vinculados con direcciones de IP fijas y la política de seguridad inactiva no se verá afectada cuando cambie la posición del cliente, cosa que asegura la flexibilidad de la vigilancia de la seguridad de toda la red.

  • Experiencia de Wi-Fi sin interrupciones optimizada : Los AP Wi-Fi 6 cumplen satisfacen las necesidades de los entornos de trabajo, se combinan tecnologías de alta densidad, como Pre-Ax, AirRorder, CorrectLink y DWO, para reducir la interferencia y contribuir a la experiencia sin interrupciones.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k