Una universidad española ha conseguido la cobertura total desde cero de las nuevas redes inalámbricas de su campus con la ayuda de FS.com
Esta universidad se estaba expandiendo y necesitaba un nuevo campus para hacer frente su crecimiento. Sin embargo, el campus recién construido carecía de conectividad de red. Para satisfacer las demandas de los futuros estudiantes y del personal de una red inalámbrica rápida y estable, la universidad buscó al equipo de expertos de FS.com.
El objetivo del proyecto era ofrecer una solución integral de red inalámbrica que cubriera cuatro edificios de cinco plantas cada uno. Esto permitiría una gestión unificada de los puntos de acceso (AP) y una supervisión centralizada de la red. Los expertos de FS.com proporcionaron una solución inalámbrica personalizada que no sólo ofrecía una conectividad inalámbrica fiable y de alta velocidad, sino que también proporcionaba un control y una gestión completos de los dispositivos de red.
El sistema de red inalámbrica recién implementado cumplía eficazmente todos los requisitos de la red universitaria en términos de rendimiento, escalabilidad, capacidad de gestión y fiabilidad. Proporcionó a los estudiantes y al personal una experiencia de internet inalámbrica fluida y eficaz.
Perfil de la empresa cliente
Esta universidad es una institución emergente basada en la investigación, con una amplia gama de campos y un alumnado diverso que incluye estudiantes universitarios, licenciados y estudiantes internacionales. Cuenta con unos 10.000 estudiantes y 2.000 profesores y empleados. El campus ocupa más de 70 acres e incluye cuatro edificios principales de cinco plantas cada uno. Para mantenerse al día con la tecnología educativa moderna y las necesidades de los estudiantes, la universidad se ha comprometido a proporcionar redes inalámbricas estables y de alta velocidad en el campus. Recientemente, debido a la expansión del campus y al uso generalizado de la tecnología educativa moderna, la universidad decidió rediseñar la red del campus para satisfacer las necesidades futuras de los estudiantes y el personal.
El desafío
-
Como el actual edificio del campus del cliente carece de red, es esencial diseñar una solución completa que incluya toda la infraestructura de red (cortafuegos, switches, puntos de acceso, etc.) para interconectar todos los dispositivos de red PoE (como altavoces, micrófonos, punto de acceso inalámbrico, cámaras, etc.).
-
El edificio ya está construido y las tomas de red internas ya están instaladas. En cuanto a la instalación de puntos de acceso (AP), la ubicación debe determinarse en función del entorno del edificio y de la cantidad prevista de tráfico peatonal y acceso de dispositivos. Teniendo en cuenta que se trata de una zona del campus muy densa en la que vivirán y trabajarán estudiantes y profesores, se requiere una capacidad interior de 120 dispositivos conectados a cada AP y un límite de velocidad de 20 MB.
-
Dado que todos los edificios del campus están interconectados y habrá un gran número de dispositivos de red conectados al entorno de red, un requisito fundamental para la gestión de la red escolar es disponer de capacidades centralizadas de gestión y supervisión de dispositivos a las que se pueda acceder a través de una plataforma de visualización basada en la nube. No sólo puede reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento, sino también permitir un análisis eficaz del funcionamiento de los datos de red.
La solución
De cero a cien: solución inalámbrica a medida de FS.com para un nuevo campus universitario.
El equipo de expertos de FS.com comenzó inmediatamente a planificar una solución tras conocer los requisitos del cliente. El cliente necesitaba una cobertura de red inalámbrica completa para cuatro edificios universitarios. Nuestro equipo planificó y diseñó la distribución de las plantas de cada edificio para determinar el número, la ubicación y la distribución óptimos de los puntos de acceso inalámbrico y los puntos de cobertura. Basándonos en este análisis, ayudamos al cliente a configurar los dispositivos de red adecuados, incluidos cortafuegos, switches, controladores inalámbricos, AP, cámaras y routers, para establecer una red inalámbrica estable, de alta velocidad, fiable y escalable.
Nos comunicamos con el cliente por correo electrónico y videoconferencias para comprender a fondo sus necesidades. El responsable de la solución estudió y planificó todos los aspectos del proyecto, centrándose en garantizar el rendimiento y la facilidad de mantenimiento de la red. Para lograr este objetivo, seleccionamos y configuramos dispositivos de red adecuados para la universidad del cliente. Tuvimos en cuenta características importantes como el rendimiento, el alcance de la cobertura, las interferencias de la señal, la tolerancia a fallos y el consumo de energía, así como cuestiones de seguridad y gestión de la red. Por lo tanto, recomendamos utilizar una plataforma de gestión en la nube para una supervisión eficaz de la seguridad y una gestión centralizada de la red del campus. La solución inalámbrica de FS.com también cumplió con los requisitos presupuestarios y el calendario de reubicación del cliente, al tiempo que proporcionó la mejor cobertura de red inalámbrica para su campus. Nuestra solución permitió al cliente implementar con éxito el proyecto inalámbrico y completar la primera fase de los objetivos de migración de estudiantes y profesores, a la vez que resultaba rentable.
Centrándose en los detalles y en una planificación exhaustiva, construyendo la red inalámbrica ideal para el campus
Basándonos en el plano de reconocimiento del terreno del cliente, se prestó atención a todos los detalles para confirmar el entorno del edificio y la distribución de los equipos en cada planta con el fin de determinar la ubicación y orientación de cada AP. Evaluamos cuidadosamente la estructura del edificio y los materiales de cada planta para garantizar la estabilidad de la transmisión de la señal y la cobertura de AP. Por ejemplo, el hormigón y el refuerzo de acero del edificio repercutirán en la transmisión de la señal, y las ubicaciones fijas de las tomas de red limitarán el despliegue de los equipos, por lo que será necesario seleccionar el tipo de AP y la ubicación de instalación adecuados.
Como James Miller también propuso el requisito de "120 dispositivos por AP con un límite de velocidad de 20 MB", combinamos el tipo y la densidad de dispositivos de cada planta con el número de AP previstos para el tráfico y la demanda concurrente, y recomendamos la solución con el AP-N515, que permite el acceso simultáneo de 120 dispositivos. La selección de switches centrales, gateways, cortafuegos y otros dispositivos también se configura de forma razonable, y explicamos a los clientes las características de los productos y los métodos de configuración para garantizar la coherencia y fiabilidad de la cobertura de la red.
Una vez finalizado el plan inicial, recuperamos algunos de los escenarios de aplicación del cliente en el centro de pruebas y ejecutamos pruebas de cobertura inalámbrica con herramientas profesionales para confirmar si el alcance de servicio de cada AP puede cumplir los requisitos y, por último, determinamos el plan de diseño de toda la red inalámbrica. A lo largo del plan de diseño, tenemos en cuenta las necesidades específicas del cliente, como la distribución del suelo, el equipamiento interior, los límites de velocidad, el tráfico de usuarios, los requisitos de seguridad, etc. Trabajamos en estrecha colaboración con el cliente para ofrecer una solución completa que garantice un servicio de red inalámbrica de alto rendimiento, estable, seguro y fiable para el campus universitario.
FS Airware ayuda a los campus universitarios a crear sistemas eficientes de gestión de redes en la nube
Teniendo en cuenta el complejo entorno de red del campus, con múltiples dispositivos de red, disponer de una plataforma unificada de gestión en la nube sería un valioso complemento para James, el administrador de red del campus. No solo reduce el coste de funcionamiento y mantenimiento de la red de la universidad, sino que también ahorra tiempo y esfuerzo a los ingenieros técnicos. Una plataforma de gestión en la nube más inteligente y fiable aporta la comodidad de analizar los datos de la red del campus.
En definitiva, FS.com ayudó al cliente a conseguir una cobertura de red inalámbrica completa con una conexión inalámbrica estable y de alta velocidad, y un sistema de gestión integrado para el control y la supervisión de los dispositivos. Nuestra solución proporciona a los estudiantes y al personal una experiencia de internet inalámbrica eficiente, segura y consistente, sentando una base sólida para el futuro desarrollo de la escuela.
Conclusión
El sistema de red inalámbrica diseñado e implementado por FS.com para la universidad fue una colaboración muy exitosa y encomiable. Con un gran número de estudiantes y empleados a los que atender, la universidad necesitaba una conexión de red de alta velocidad, estable y fácil de gestionar. Debido a la expansión del campus, la migración y los cambios de infraestructura, la red del campus tuvo que ser diseñada y cubierta en fases.
El equipo de ingenieros expertos de FS.com proporcionó soluciones personalizadas basadas en los requisitos de la universidad. Por ejemplo, consolidamos varios puntos de acceso en un único punto de acceso independiente para mejorar la estabilidad de la señal y la tolerancia a fallos. Integramos cortafuegos, controladores y switches para crear un entorno de red unificado, muy seguro y fácil de gestionar. Este sistema de red inalámbrica se extiende verticalmente por cuatro edificios de cinco plantas de la universidad, con casi 800 puntos de acceso en total.
El éxito de este proyecto puede atribuirse a la experiencia de FS.com, su capacidad de respuesta a las necesidades del cliente y sus soluciones rentables. El despliegue fue rápido y pudo ajustarse in situ durante el proceso. El nuevo sistema de red ha mejorado significativamente la eficacia de la educación y la enseñanza, proporcionando un entorno de internet más cómodo para alumnos y profesores. Esta colaboración ha sentado unas bases sólidas para el desarrollo de la red de la escuela.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021