La solución de transceptor 100G de FS en el centro de datos facilita el funcionamiento del juego
Antecedentes
El cliente es una empresa de juegos para móviles que integra I+D y publicación. Con sede en Europa, tiene sucursales en Alemania y Francia y centros de I+D en Finlandia y Dinamarca. Su principal negocio son los juegos para PC y móviles, y han producido muchos juegos creativos y de alta calidad, convirtiéndose gradualmente en una empresa internacional de juegos integral. Cuenta con más de 1.000 miembros en todo el mundo. Sus productos están disponibles en más de 30 países y regiones, como Europa, Japón, Corea, Sudeste Asiático, Norteamérica y Australia.
Necesidades y desafíos de los clientes
Con el auge de la industria de los deportes electrónicos en los últimos años, han surgido varios juegos. La necesidad de almacenar los datos de los juegos es cada vez más urgente. Cuando el número de jugadores en línea alcanza millones o decenas de millones, pueden producirse problemas como retrasos, fallos o desfase en la transmisión en directo, lo que afecta gravemente a la experiencia del jugador. El continuo crecimiento del negocio de los juegos necesita una sólida transmisión de datos en tiempo real y una mejor infraestructura como soporte. Por ello, el cliente planea construir un nuevo centro de datos en Alemania para garantizar la seguridad, el almacenamiento y el procesamiento inmediato de los datos, así como la calidad y la entrega de los productos.
El nuevo centro de datos incluye varios productos para la conectividad entre bastidores y dentro de ellos. Esperando módulos de alta calidad, el cliente considera necesario tener en cuenta diferentes transmisiones de fecha durante la selección y configuración del producto. El cliente espera una pronta fecha de entrega del servicio.
La Solución
Una gran línea de productos que satisface todas las necesidades
Construir un nuevo centro de datos puede ser todo un reto. FS ha aprendido de Cecilia que la distancia entre la conectividad entre bastidores y dentro de los bastidores varía de una docena de metros a varios cientos de metros o incluso 2 km. En este contexto, los expertos de FS proporcionan una amplia gama de carteras de productos 100G con varias distancias de transmisión, incluidos AOC y SR4 para distancias cortas, IR4 para interconexión en centros de datos, LR4 para distancias largas, y cables y accesorios para la conexión. Estos módulos cuentan con una amplia gama de modelos para satisfacer los distintos requisitos de distancia, así como un elevado margen para garantizar la calidad de la transmisión. Cecilia valora muy positivamente la línea de productos de FS y la considera muy cómoda y sin complicaciones. Las carteras de productos 100G de FS ofrecen más flexibilidad y fiabilidad para satisfacer todas las necesidades de los clientes.
Chips de desarrollo propio y almacenamiento global para garantizar una entrega puntual
La urgente necesidad del cliente de lograr un procesamiento y almacenamiento de datos en tiempo real eficiente requiere la construcción de un proyecto de centro de datos y la selección del producto adecuado. Un fallo en la entrega a tiempo puede afectar al negocio del cliente, incluyendo pérdidas financieras y una reputación dañada. Para hacer frente a la crisis mundial de la cadena de suministro de chips, FS ha lanzado módulos 100G con chips de desarrollo propio y tecnología de producción automatizada para garantizar una entrega estable y evitar problemas como la escasez de chips. Además, FS dispone de almacenes en todo el mundo que permiten una entrega rápida en la mayoría de los países, satisfaciendo así mejor las necesidades de entrega de los clientes.
Pruebas profesionales, garantía de calidad
Para que la experiencia de juego sea fluida, los datos de los usuarios deben transmitirse y almacenarse de forma rápida y estable entre los extremos anterior y posterior. Como equipos vitales para el funcionamiento de los servidores de juegos, los dispositivos del centro de datos deben tener una velocidad de transmisión eficiente, un rendimiento estable y una calidad fiable. En este sentido, FS posee laboratorios equipados con los equipos de pruebas más avanzados del mundo. Desde la producción de módulos hasta los productos acabados, FS se somete a diferentes pruebas para garantizar que cada uno de sus índices cumple las normas. Estos productos podrían garantizar el acceso a un alto rendimiento y fiabilidad para mejorar la experiencia de juego y la satisfacción del jugador.
Beneficios para el cliente
FS dispone de múltiples líneas de productos para personalizar las soluciones para los clientes. El equipo de FS ofrece soporte técnico y servicios profesionales, garantizando que los proyectos se inicien y se ejecuten sin problemas en el plazo previsto.
Si tiene necesidades similares, ya sea de interconexión de centros de datos, transmisión de datos, gestión de redes, etc., por favor no dude en ponerse en contacto con FS.com. Le proporcionaremos la solución más adecuada de acuerdo con sus necesidades específicas.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021