Los módulos ópticos FS 800G llevan el centro de datos de una empresa de Internet al siguiente nivel
"Estamos muy agradecidos por la solución del módulo óptico del centro de datos de 800G y el soporte y los servicios técnicos integrales de FS, que brindaron una gran comodidad y soporte durante la implementación del proyecto, logrando con éxito la interconexión de alta velocidad de 800G. Esperamos continuar la colaboración con FS en el futuro para promover conjuntamente el desarrollo de la industria de Internet." - Matthias(Senior Architect)
Fondo
El cliente es un proveedor líder mundial de software y soluciones de gestión empresarial, con sede en Alemania y presencia mundial. Los productos y servicios incluyen planificación de recursos empresariales, gestión de la cadena de suministro, gestión de recursos humanos, gestión financiera, gestión del rendimiento empresarial, gestión de relaciones con los clientes y más, apoyando a empresas de diversas industrias en todo el mundo.
Necesidades y desafíos del cliente
Es necesaria una infraestructura de red de alta velocidad, estable y flexible para hacer frente a un negocio en rápido crecimiento. El cliente planea construir un nuevo centro de datos, todo utilizando una conexión punto a punto de 800G a 800G para brindar soporte estable y confiable. Existen grandes expectativas en cuanto a la capacidad, el costo, el consumo de energía y la calidad de los módulos ópticos, así como en el monitoreo y administración de los equipos de red en tiempo real para garantizar el funcionamiento adecuado. El cliente espera productos y cadenas de suministro adecuados con una entrega rápida y estable.
Soluciones
La solución adopta módulos ópticos de 800G para todo el programa, módulos 800G 2xFR4/2xLR4 para la interconexión entre el conmutador central y central, y 800G DR8 o 800G SR8 para la interconexión entre TOR y el conmutador de hoja. La implementación completa del despliegue de 800G satisface la demanda comercial de rápido crecimiento del cliente, mejora la eficiencia y la estabilidad de la operación y reduce los costos y riesgos de mantenimiento.
Cadena de suministro sólida y sistema global de gestión de almacenes para garantizar la entrega
La producción y las pruebas de módulos ópticos de 800G son más complejas y requieren tecnología de mayor nivel y un control de calidad más estricto. A los clientes les preocupa que pueda afectar los cronogramas de los proyectos, imponiendo estándares más altos en las entregas de la cadena de suministro. FS tiene un sólido sistema de cadena de suministro. El módulo óptico enchufable de 800G de alto rendimiento, lanzado en 2021, logró una producción de pequeño volumen en el primer trimestre de 2022. El módulo utiliza el láser EML de 53G de desarrollo propio para proporcionar velocidades de modulación más altas y un rendimiento más estable. Además, FS garantiza el suministro a través de líneas de producción automatizadas, procesos de prueba estandarizados y controles de calidad integrales y brinda soporte y servicios técnicos durante la implementación del proyecto. Además, FS se basa en la información y la digitalización, utilizando sistemas de gestión de almacenes y reabastecimiento para garantizar stocks y a través de una serie de diseños de localización y centros de servicio para satisfacer la demanda del cliente de soporte técnico y entrega rápida. FS disipa las preocupaciones de los clientes y los ha convencido para que elijan las soluciones de módulos ópticos 800G de FS.
El embalaje de alta densidad con chips patentados crea una red de gran ancho de banda, fácil de hacer frente al crecimiento empresarial
Como gran empresa de Internet, el cliente necesita manejar un volumen masivo de datos. El crecimiento empresarial explosivo requiere un mayor ancho de banda y una velocidad de procesamiento más rápida en el centro de datos. Entonces el cliente planea actualizar completamente a 800G. FS proporciona una gama completa de módulos ópticos de 800G con un paquete QSFP-DD800 de alta densidad, que mejora la densidad del puerto y mejora la capacidad de transmisión. Los módulos llevan el chip DSP 800G de 7 nm más avanzado y ofrecen múltiples conectores. Los módulos OSFP DR8 de 800G utilizan conectores MPO-16 o MPO-12 duales y son compatibles con módulos DR4 de 400GbE. Los módulos OSFP 800G-2xFR4 utilizan conectores CS o LC dúplex y son compatibles con módulos 400GbE FR4. Los módulos 2x400G-FR4 QSFP-DD800 utilizan conectores CS dúplex. FS cumple con las expectativas del cliente de mayor ancho de banda en los centros de datos y, al mismo tiempo, respalda un crecimiento empresarial rápido y sostenible.
Las funciones de diagnóstico y monitoreo en tiempo real permiten una operación y mantenimiento eficientes
La operación estable del centro de datos y la eficiencia del mantenimiento son fundamentales para las grandes empresas de Internet. Cualquier fallo podría provocar la interrupción de la red y la fuga de datos, provocando graves pérdidas económicas. Por esta razón, el cliente espera tener funciones de diagnóstico y monitoreo en tiempo real para comprender completamente las condiciones de la red, los indicadores de rendimiento y las fallas para alertar y resolver problemas oportunamente. Los módulos ópticos 800G de FS admiten la especificación de interfaz de monitoreo de módulo CMIS5.0, que brinda soporte integral de operación y mantenimiento. Permite al personal del cliente realizar un seguimiento del estado de trabajo en tiempo real y solucionar problemas rápidamente.
Beneficios para el cliente
Los módulos ópticos 800G de FS tienen un rendimiento de transmisión excelente y estable, pero también admiten funciones de diagnóstico y monitoreo de estado en tiempo real, lo que brinda una garantía eficiente de operación y mantenimiento. Los servicios y soporte técnico profesional, el diseño localizado y la capacidad de entrega a tiempo mejoran la satisfacción y la confianza del cliente durante el proyecto. La cooperación con FS ha permitido al cliente establecer con éxito un centro de datos de 800G estable y altamente eficiente, logrando una respuesta rápida al crecimiento empresarial y mejorando la competitividad en toda la industria.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021