FS ayuda a un proveedor de servicios de internet a lograr un crecimiento sustancial de su base de usuarios
"FS ha sido increíblemente útil para resolver los diversos problemas de nuestra red anterior, sus soluciones de red y servicios técnicos nos han causado una grata impresión."
— David Brown, CEO
Como proveedor de servicios de red que ofrece servicios de telefonía de voz sobre IP, nuestro cliente pretendía aumentar su número de abonados a 130.000 en cinco años y alcanzar entre 1.000 y 2.000 abonados por bloque. Sin embargo, con el aumento del volumen de negocio, las instalaciones actuales del centro de datos no podían satisfacer la demanda del cliente, lo que provocaba diversos problemas, como un rendimiento insuficiente de los switches, recursos VLAN insuficientes, un mantenimiento complejo de la red, un despliegue poco flexible de los servicios y una capacidad limitada de aislamiento de la red. Para hacer frente a estos retos, el equipo técnico de FS implementó switches de centro de datos de alto rendimiento y una arquitectura VXLAN-EVPN flexible para ofrecer al cliente soluciones de red de centro de datos fiables y rápidas.
Retos
-
Con la creciente popularidad de los dispositivos móviles, incluido un número cada vez mayor de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), así como las redes sociales y las herramientas de colaboración, el volumen de negocio ha aumentado drásticamente. Esto ha provocado la sobrecarga de los dispositivos de red heredados, lo que ha dado lugar a una alta latencia de la red y pérdida de paquetes durante los períodos pico. Como resultado, el retraso y la demora de las aplicaciones han afectado enormemente a la experiencia del usuario.
-
La red anterior del cliente provocaba con frecuencia bucles e interrupciones en el negocio, con las consiguientes pérdidas económicas, por lo que se necesitaba urgentemente una ampliación.
-
El cliente valora enormemente la seguridad de los datos y espera evitar los riesgos de fuga de información y filtración de datos entre usuarios.
Solución
Diseño de chip BCM, reducción de la latencia en un 90%
Con el uso generalizado de dispositivos móviles y redes sociales, el volumen de negocio de los centros de datos ha aumentado drásticamente, los equipos originales de los centros de datos han sido incapaces de satisfacer la demanda, la red se interrumpe a menudo, y los usuarios suelen retroalimentarse de la alta latencia de la red, el largo retardo y la mala experiencia de red.
Después de que FS aceptara la demanda del cliente, nos comunicamos con él por primera vez, al mismo tiempo que evaluamos la información basándonos en los comentarios del cliente, y finalmente seleccionamos los switches FS Data Center para la conexión en red. Todos estos switches utilizan chips Broadcom, con las ventajas de alto rendimiento, multifunción, alta fiabilidad, flexibilidad y bajo consumo de energía, resolviendo perfectamente los puntos débiles del cliente. Tras la transformación de la red, la latencia de la red se redujo finalmente en un 90%.
Diga adiós a la inestabilidad de la red
Al principio, se planificó un diseño de red de centro de datos completo de capa 2 teniendo en cuenta la pequeña escala. Sin embargo, la escasa escalabilidad y la difícil ampliación hacen que sea muy fácil que se produzcan bucles en la red. Una vez que se producen los bucles, resulta difícil solucionar los problemas. En este caso, cada vez que nuestro cliente se encuentre con un bucle de red, parte de la red del centro de datos se caerá durante mucho tiempo, lo que puede ocasionar elevados gastos por la asignación de profesionales de TI para solucionar los problemas de la red.
Por este motivo, el equipo de expertos de FS transformó la red del centro de datos del cliente, conmutando la red original de capa 2 en una red de capa 3 y gestionándola de forma particionada. Tras la transformación de la red, se solucionaron los antiguos problemas de diseño de la red, que pasó a ser estable y fiable. Incluso si ocasionalmente se producen pequeñas fluctuaciones en la red, el problema puede detectarse rápidamente y resolverse en el menor tiempo posible.
Aislamiento de datos de red para mejorar la seguridad
El cliente concede gran importancia a la seguridad de los datos y espera evitar los riesgos de fuga de información y de filtración de datos entre usuarios. Para satisfacer esta demanda, el equipo de expertos de FS ha rediseñado la red del cliente, asignando inquilinos a diferentes switches virtuales para lograr el aislamiento de la red. Gracias a la mejora de la seguridad de la red, nuestro cliente obtiene nuevas oportunidades de crecimiento, lo que supone una ayuda para su expansión comercial y su éxito a largo plazo.
Conclusión
FS ayuda a los clientes a alcanzar tres objetivos críticos de la red: reenvío de tráfico a alta velocidad, mejora de la seguridad de la red y reducción de los gastos de mantenimiento de la red. Nuestro cliente puede ampliar eficazmente sus servicios y alcanzar el éxito empresarial al tiempo que minimiza los gastos operativos de la red y mejora la eficiencia.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021