FS ayuda al comercio electrónico a conseguir redes de almacenamiento de alta fiabilidad
Visión general
La empresa cliente es una mediana empresa de comercio electrónico dedicada a ofrecer servicios de compra en línea cómodos y de alta calidad a consumidores de todo el mundo. Desde su creación, la empresa se ha centrado en la innovación tecnológica y la expansión comercial. El negocio de la empresa cliente abarca docenas de industrias y cientos de categorías, generando un gran volumen de datos de transacciones y datos de usuarios cada día. Para garantizar la seguridad e integridad de estos datos y permitir un acceso y consulta rápidos, se necesita una solución de almacenamiento de datos fiable, eficiente y segura. Además, con la continua expansión de la empresa y el creciente volumen de datos, también se necesita un sistema de almacenamiento escalable para adaptarse al crecimiento futuro y permitir una fácil ampliación de la capacidad.
Necesidades y retos de los clientes
-
Si se producía un fallo de almacenamiento, podía provocar la interrupción de la actividad y, en casos graves, la pérdida de datos.
-
La baja eficacia de la transmisión provocaba un retraso significativo en las páginas de compra para los usuarios finales.
-
Si se filtraba información confidencial de un cliente, podía provocar el cierre de la empresa e incluso tener que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones.
La solución
FS sugirió al cliente que adoptara una arquitectura dual-active en diferentes ubicaciones. Esto implicaría el despliegue de 2 switches N8560-48BC tanto en el centro de datos local como en el remoto.
Creación de una solución de red de almacenamiento Dual-Active
El cliente adoptó la solución de almacenamiento dual-active de FS. A través de la conexión de red entre dos centros de datos, se logró la sincronización de datos y el switch de recuperación de desastres, evitando eficazmente los problemas relacionados con los fallos de un solo punto en los centros de datos y la inestabilidad de la red.
Las tramas Jumbo mejoran notablemente la eficiencia de transmisión de la red
Los ingenieros de FS ofrecieron una solución sustituyendo el switch del cliente por el N8560-48BC, que admite tramas jumbo. Las tramas jumbo pueden reducir la sobrecarga de la red y el número de cabeceras de trama al transmitir una gran cantidad de datos, mejorando así la eficacia de la transmisión de datos. Además, el uso de tramas jumbo reduce las interacciones de red, disminuye la latencia de la red y mejora la capacidad de respuesta del acceso al almacenamiento. Asimismo, como las tramas jumbo reducen el número de cabeceras de trama, también pueden disminuir el riesgo de congestión de la red y de pérdida de paquetes, mejorando así la estabilidad y fiabilidad de la red de almacenamiento.
El mecanismo de autenticación de dos factores hace impenetrable la seguridad de los datos
FS implementó los mecanismos de aislamiento correspondientes. Al segregar la red de almacenamiento del servidor y los dispositivos de almacenamiento en una VLAN y establecer ACL y relaciones de asignación en el lado del almacenamiento, sólo los dispositivos designados pueden acceder al almacenamiento. Mediante este mecanismo de protección de doble factor, se impide que los usuarios no autorizados accedan fácilmente a los datos confidenciales del almacenamiento, lo que mejora significativamente la seguridad de la red.
Beneficios
El despliegue de centros de datos activos-activos y redes de copias de seguridad independientes aporta una mayor disponibilidad, una protección de datos fiable y una velocidad de recuperación más rápida, lo que mejora la continuidad del negocio de los clientes y la satisfacción de los usuarios. Mediante el despliegue de centros de datos activos-activos, los clientes pueden desplegar sus aplicaciones y datos en dos centros de datos, lo que permite realizar copias de seguridad bidireccionales y la recuperación ante desastres para hacer frente a diversos fallos y emergencias. Al mismo tiempo, las copias de seguridad de red independientes pueden realizar copias de seguridad de los datos de forma eficiente, evitando que los procesos de copia de seguridad ocupen ancho de banda de red y mejorando la eficiencia y fiabilidad de las copias de seguridad. La aplicación de estas tecnologías puede proteger mejor los datos y el negocio de los clientes y ofrecer mejores servicios.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021