FS se asocia con un fabricante de artículos para el hogar para construir una base de almacenamiento digital wifi 6, generando así una experiencia de itinerancia sin fisuras
El Wi-Fi es una parte esencial de la infraestructura digital. A medida que la escala de producción y los canales de venta del cliente siguen ampliándose, la gestión de la automatización de los almacenes empieza a enfrentarse a nuevas pruebas. En concreto, el gran almacén del cliente en Europa se enfrenta a un rápido aumento del número de terminales de usuario, así como a la innovación empresarial de los vehículos de guiado automático AGV, lo que provoca problemas de itinerancia, pérdida de paquetes y problemas de cobertura. Ante este dilema, el cliente buscaba desesperadamente una solución Wi-Fi.
Tras varias rondas de discusiones técnicas, FS propuso una solución Wi-Fi 6 basada en la plataforma de gestión en la nube Airware, con el uso de PA omnidireccionales en interiores y PA direccionales en exteriores, proporcionando así al cliente una cobertura de señal Wi-Fi de alta calidad y una itinerancia sin fisuras, que el cliente reconoció enormemente.
Fundada en la década de 1980 y con sede en Europa, la empresa lleva más de 40 años fabricando y vendiendo menaje de cocina y productos de higiene y cuidado personal. Gracias a su estricto control de calidad y a su constante innovación, se ha ganado el apoyo de un número creciente de consumidores y se vende en toda Europa. Actualmente mantiene varios almacenes en todo el continente, el más importante de los cuales es un almacén central de 6.000 metros cuadrados, responsable de más del 70% de la actividad de la empresa y que requiere operaciones eficientes para un rendimiento óptimo.
Necesidades y desafíos del cliente
-
A la hora de instalar los PA y determinar el método de instalación, es necesario tener en cuenta la altura y los rangos de RF de los PA, ya que el techo del almacén es alto y en algunos espacios supera los 10 metros, de lo contrario, la señal Wi-Fi no podrá cubrir el terreno.
-
Las estanterías de los almacenes tienen diferentes alturas: unas son altas y otras bajas. Además, las estanterías metálicas tienen una mayor atenuación de la señal, lo que puede provocar un bloqueo de las señales y la desconexión de los terminales debido a la mercancía almacenada en las estanterías.
-
En las zonas de almacén y oficinas, la cantidad de terminales incluye ordenadores para el personal, escáneres de mano inalámbricos (PDA) para las operaciones de almacén y AGV para el acceso automático a las mercancías. Las PDA y los AGV son muy móviles y necesitan itinerancia sin pérdidas, por lo que también es clave garantizar la continuidad del acceso a los terminales y una baja latencia.
La solución
Replicación de escenarios, exploración de la demanda de redes Wi-Fi en almacenes automatizados
El continuo crecimiento de la cantidad de terminales de usuario, unido a las innovaciones empresariales desencadenadas por la puesta en marcha de los AGV, hacen que los requisitos de las redes inalámbricas sean aún mayores. Los vehículos de guiado automático (AGV) han mejorado enormemente la eficacia operativa y reducido los costes de operación en cuanto a la preparación de pedidos, y clasificación en los aspectos de logística y almacenamiento. Sin embargo, el funcionamiento rápido y estable de los AGV depende de una red Wi-Fi altamente fiable, con requisitos particulares para la capacidad de itinerancia de la red Wi-Fi.
Aaron, el responsable de infraestructuras informáticas, nos dijo que los requisitos de itinerancia sin fisuras y baja latencia de los escáneres PDA, los Tablet PC y los AGV en la zona del almacén, hacían que la red inalámbrica original no pudiera soportar las crecientes necesidades de la empresa, y la frecuente desconexión de los terminales repercutía en la estabilidad del negocio.
Para garantizar una cobertura inalámbrica satisfactoria, los ingenieros de FS combinaron el informe de inspección del emplazamiento del cliente con su conocimiento a distancia de la topografía y el patrón espacial del almacén, obteniendo una percepción más clara del entorno del edificio y la disposición de las estanterías, y propusieron inicialmente un punto de acceso.
Posteriormente, se celebraron varias videoconferencias entre los ingenieros de FS y el cliente para seguir debatiendo la viabilidad de la propuesta. A continuación, los ingenieros simularon el entorno del cliente y llevaron a cabo simulaciones inalámbricas para garantizar la cobertura total de la señal, ultimando finalmente la solución.
PA omnidireccionales y direccionales combinados para satisfacer las necesidades de los usuarios en cada escenario
Para proporcionar una cobertura de señal sin fisuras en el almacén, el equipo técnico de FS decidió utilizar una combinación de PA omnidireccionales y direccionales para los distintos escenarios encontrados en el almacén, que contiene zonas de estanterías, AGV y oficinas.
Al considerar la colocación de PA en la zona de estanterías, debido a la gran altura del suelo, es necesario tener en cuenta tanto la altura como el alcance de RF del PA. De lo contrario, el efecto de cobertura Wi-Fi en el terreno se verá fácilmente comprometido. Para solucionar este problema, los ingenieros de FS optaron por el AP-T567 direccional para exteriores, que tiene un mayor alcance de RF y puede resolver eficazmente el problema de la obstrucción de la altura de la estantería. Para la zona de AGV y la zona de oficinas, se utilizaron AP-N505 y AP-N515, ambos PA de interior rentables. Esta combinación de PA omnidireccionales y direccionales permite al usuario beneficiarse de la cobertura en diversos escenarios, al tiempo que se reducen los costes.
Además de la cobertura de la señal, cumplir los requisitos de itinerancia sin fisuras y baja latencia también es especialmente importante en este proyecto. Como los AGV se mueven mucho más rápido que las personas en la oficina, los AGV permitirán una itinerancia rápida entre varios PA. Los PA originales tienen un área de cobertura de señal pequeña y no pueden cumplir los requisitos de itinerancia de PA sin interrupciones, lo que provoca desconexiones. En una situación así, los ingenieros técnicos tienen que pensar en cómo garantizar que el terminal pueda lograr un servicio ininterrumpido en el almacén.
Tras debatir el mejor enfoque, los ingenieros técnicos implantaron la arquitectura de red AC (AC-224AP) y PA para proporcionar una conmutación inalámbrica inteligente y sin interrupciones. Esto permitió a los equipos terminales conectarse automáticamente al punto de acceso con la señal más potente, minimizando la pérdida de paquetes y garantizando un servicio ininterrumpido en el almacén. Como resultado, los escáneres PDA y los AGV pudieron transmitir datos empresariales e información de control de gestión al sistema de gestión empresarial de forma fiable y en tiempo real.
La plataforma de gestión en la nube Airware de FS automatiza la instalación y la configuración inicial
Dado el gran tamaño del almacén del cliente, junto con los numerosos y dispersos dispositivos de red, el proceso de configuración inicial fue complicado. Para solucionarlo, FS ofreció al cliente la plataforma de gestión en la nube Airware. Esta plataforma permite al usuario planificar la red, diseñar la arquitectura de gestión informática e importar los dispositivos finales. A continuación, la plataforma en la nube descubrirá automáticamente los dispositivos, generará la topología de red y emitirá la configuración inicial.
FS Airware es una solución de gestión de redes basada en la nube que permite un control centralizado de los dispositivos inalámbricos, proporcionando acceso, visibilidad y control las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al tiempo que reduce los costes de mano de obra de TI.
Permite a los clientes gestionar varios PA en una plataforma de gestión controlada, y también cuenta con una función de solución de problemas en la nube que les permite ver las alarmas de excepción de toda la red, el análisis remoto de fallos en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin tener que esperar a que el personal de TI venga a optimizar la red. La plataforma en la nube puede utilizarse para gestionar PA y AC y, más adelante, también switches y puertas de enlace.
Por su parte, la pasarela de seguridad SG-5105 se utiliza entre la intranet y la red externa, y puede satisfacer las necesidades de acceso a internet de 500 personas. Integra funciones de seguridad, enrutamiento y controlador inalámbrico para lograr conexiones rentables y seguras entre las salidas de la red, y protege la seguridad de la red y la privacidad de los datos de los clientes.
Conclusión
La solución FS Wi-Fi 6 proporciona una solución inteligente para la digitalización de almacenes, permitiendo una nueva experiencia de itinerancia sin fisuras y un nuevo giro en la estabilidad del negocio sin puntos ciegos en el almacén.
Al mismo tiempo, con la ayuda de la plataforma de gestión en la nube Airware, se ha mejorado significativamente la eficiencia general de construcción de la red, la eficiencia de gestión y la eficiencia de operación y mantenimiento del cliente.
Si usted también se enfrenta a un dilema empresarial similar, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo para averiguar cómo FS.com puede ayudar a su empresa a alcanzar el éxito en la red.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021