Una empresa italiana de tecnologías de la información logra interconectar sus centros de datos
Desafío
La empresa cliente es una compañía italiana fundada en 1994 que presta servicios de tecnologías de la información e infraestructuras. Cuenta con un equipo de 20 empleados que ofrecen soluciones tecnológicas personalizadas a sus clientes. La empresa cliente necesita interconectar dos centros de datos para lograr la sincronización de datos en tiempo real entre centros de datos. Durante el proceso de planificación de la implantación, necesitan abordar estas cuestiones:
-
La interconexión de centros de datos requiere la transmisión de datos a través de redes públicas, y la latencia de la red debe evitarse en caso de no afectar al tiempo de respuesta de las aplicaciones.
-
En la interconexión de centros de datos hay que transmitir una gran cantidad de datos, por lo que se requiere un ancho de banda suficiente para garantizar la estabilidad de la transmisión de datos a alta velocidad.
-
La seguridad es una gran preocupación y hay que tomar las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.
Solución
Al abordar los puntos débiles del cliente, como el escaso ancho de banda, la alta latencia y la baja seguridad, les hemos proporcionado una solución de red eficaz y fiable, ayudándoles a alcanzar sus objetivos empresariales.
Hardware de alta calidad y políticas de red
Se seleccionó un conjunto de switches con un rendimiento excelente: NC8200-4TD y N5860-48SC. Estos switches para centros de datos FS están equipados con chips Broadcom, que pueden ayudar a nuestro cliente a mejorar la velocidad y estabilidad de la red y reducir eficazmente los retrasos de la red. Se han configurado excelentes estrategias QOS y PBR a nivel de software para mejorar aún más la eficacia y el rendimiento de la red. Mediante la optimización del hardware y el software, ayuda a los clientes a reducir la latencia de la red a un tercio de la original.
Utilización eficiente del ancho de banda sin desperdiciar recursos
Tanto el ancho de banda original de la red del cliente como la utilización del ancho de banda eran bajos, lo que limitaba gravemente el desarrollo y la expansión de su negocio. Tras realizar una evaluación exhaustiva de la red del cliente e identificar el cuello de botella, los ingenieros de FS llevaron a cabo varias rondas de ajuste y optimización. Como resultado, el ancho de banda de la red del cliente mejoró significativamente, y la velocidad y la estabilidad de la red aumentaron considerablemente. Ya no hay quejas sobre interrupciones de la actividad causadas por el tráfico repentino en horas punta.
Optimizar las políticas de seguridad para garantizar la seguridad de la red
Anteriormente, el cliente sufría con frecuencia ataques a la red y comportamientos malintencionados, que acarreaban grandes pérdidas a la empresa. Los ingenieros de FS descubrieron las lagunas y los riesgos de seguridad mediante un análisis y, a continuación, establecieron una serie de políticas de seguridad para el cliente. Los switches trabajan con el cortafuegos del cliente, la detección de intrusos y otros equipos, por lo que parte del tráfico no fiable se importará a la detección de intrusos para limpiar el tráfico. Al mismo tiempo, se desplegará un cortafuegos delante del servidor para proporcionar protección secundaria al servidor y garantizar que sólo el tráfico legítimo acceda al servidor, asegurándose de que la red del cliente esté totalmente protegida. Al final, la seguridad de la red ha mejorado significativamente y se han controlado eficazmente las vulnerabilidades de seguridad.
Beneficios
Al resolver problemas como la latencia de la red, la seguridad de la red y la mejora del ancho de banda, se mejora la experiencia de uso de la red de nuestros clientes, con lo que aumentan la eficiencia y la productividad del trabajo. Además, abordar los problemas de seguridad de la red puede proteger los datos y la privacidad del cliente, y evitar fugas y pérdidas de información. Por otra parte, la mejora del ancho de banda puede ayudar a los clientes a satisfacer mejor sus necesidades empresariales, con lo que aumentan los ingresos de la empresa y su competitividad en el mercado.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021