Un gran supermercado de tres plantas satisface a más de 5.000 clientes diarios y a su personal con una conexión Wi-Fi 6 más rápida
Antecedentes
Como gran supermercado de tres plantas que tiene más de 5.000 clientes diarios, el supermercado se enfrentaba al reto de las crecientes aplicaciones de vídeo y audio en red y los intensos servicios de pago automático. La red heredada de baja velocidad no proporcionaba una experiencia Wi-Fi fluida a los clientes y sufría fuertes puntas de retardo en Wi-Fi, además de congestionar la red de la oficina. Había una necesidad urgente de optimizar la Wi-Fi para retener a los clientes con las mínimas molestias y mejorar la red cableada para garantizar el funcionamiento diario de la empresa.
Desafíos
-
Los clientes se mueven constantemente en interiores, y el número de usuarios simultáneos que utilizan Internet inalámbrico en el momento punta puede alcanzar los 1.500, lo que provocaba una ráfaga de tráfico que congestionaba la red y reducía la eficacia del trabajo en la oficina.
-
El débil mecanismo de autenticación del acceso inalámbrico no era capaz de interceptar con eficacia los dispositivos ilegales y los ataques maliciosos a la red.
-
Se necesitaban más cajas registradoras, cámaras de vigilancia y otros equipos cableados para mantener el buen funcionamiento del supermercado.
-
Era difícil gestionar tantos dispositivos situados en distintos lugares del supermercado sin personal informático.
Solución
Se apilaron dos switches S5860-20SQ en la capa central, ofreciendo un reenvío de tráfico de alta velocidad y simplificando la configuración de la red. Equipados con 20 puertos 10G SFP, cuatro enlaces ascendentes de 25G y dos enlaces ascendentes de 40G, los dispositivos centrales pueden satisfacer las necesidades de expansión de la red del supermercado durante los próximos 3-5 años.
Se utilizaron dos pasarelas de seguridad SG-5110 para la salida de la red. Con la función de enrutamiento inteligente, SG-5110 resuelve el problema de hacer frente a la distribución del tráfico en múltiples servicios y aplicaciones, garantizando que el tráfico de audio y vídeo de misión crítica en el supermercado funcione de forma prioritaria.
Los puntos de acceso se construyen con métodos de autenticación de acceso de usuario, como la autenticación MAC y la autenticación Web. Un controlador de LAN inalámbrica permitió una implantación de bajo coste y la supervisión y gestión de los puntos de acceso de cada planta de forma centralizada.
Se colocaron switches de acceso PoE en cada planta para proporcionar alta potencia PoE+ y PoE++ (hasta 90W) a dispositivos terminales, como AP Wi-Fi 6, señalización digital, pantallas de vídeo, etc.
Se instalaron switches S3910 en la red de oficinas para garantizar que todos los dispositivos cableados pudieran acceder a una velocidad Gigabit sin retrasos.
Beneficios para el cliente
-
Experiencia de red inalámbrica optimizada: Al actualizar la red con productos inalámbricos Wi-Fi 6, el supermercado quedó totalmente cubierto con una rápida red Wi-Fi 6, lo que permitió el acceso a más dispositivos y posibilitó la itinerancia sin interrupciones cuando los consumidores deambulan por diferentes zonas comerciales, satisfaciendo las diversas necesidades de los consumidores y los empleados del supermercado. El enrutamiento inteligente mejoró la eficiencia de la distribución del tráfico de red y garantizó la prioridad de los negocios críticos.
-
Minimización del potencial de riesgo de la seguridad de la red: El despliegue de la pasarela de seguridad ayudó a minimizar las amenazas cibernéticas, lo que protege eficazmente la ciberseguridad y la estabilidad de la red del supermercado y evita que la información de los clientes sufra ataques de piratas informáticos. Las autenticaciones de acceso de múltiples usuarios consiguen flexibilidad para los usuarios y seguridad para la empresa.
-
Mayor disponibilidad y escalabilidad: El potente rendimiento de los switches centrales junto con la red apilada garantizaron una alta disponibilidad de la red, mejorando en gran medida el tiempo de actividad de dispositivos cableados como PC, cajas registradoras, impresoras, cámaras de vigilancia, etc., y ofreciendo la posibilidad de futuras ampliaciones.
-
Gestión racionalizada: La configuración unificada del controlador de LAN inalámbrica y la gestión centralizada de los AP inalámbricos hicieron que la gestión de la ineficiente red anterior fuera sencilla y eficiente, y los costes de mantenimiento de los equipos se redujeron considerablemente.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021