Solución de vigilancia de seguridad crea un entorno de oficina seguro y fiable
Las soluciones de seguridad y vigilancia han cobrado cada vez más importancia con el auge del Internet de las cosas (IoT) en la gestión empresarial. Las soluciones de seguridad y vigilancia de FS.com ofrecen flexibilidad, amplitud y eficiencia para crear un entorno de trabajo seguro y fiable para los empleados.
Las soluciones de seguridad y vigilancia de FS.com ayudan a una empresa turística a crear un entorno de oficina seguro y fiable
Uno de los clientes de FS.com es una empresa de turismo que presta servicios de reserva en línea de hoteles, billetes de avión, alquiler de coches y paquetes de viaje a usuarios de todo el mundo desde 1999. La empresa ha servido más de 6 millones de viajes y tiene un índice de satisfacción del 97%. Con aproximadamente 1.000 empleados, la empresa necesitaba una solución de seguridad fiable para garantizar la seguridad y el desarrollo estable de la empresa.
Necesidades y retos de los clientes
La empresa es de grandes dimensiones y cuenta con un gran número de empleados. La gestión unificada de la seguridad es difícil y es necesario encontrar un método de gestión más eficaz. Además, tiene más activos valiosos y necesita tomar medidas de protección más estrictas para evitar pérdidas y riesgos. Por tanto, la empresa necesita una solución de seguridad fiable para garantizar la seguridad y el desarrollo estable de la empresa.
Soluciones
FS.com ofrece soluciones de seguridad personalizadas con funciones específicas de acuerdo con el diseño y las necesidades de la empresa, haciendo que sus medidas de gestión sean más flexibles, completas y eficientes.
Las cámaras HD garantizan el cuidado permanente de bienes valiosos
Los equipos de vigilancia existentes tienen ciertas limitaciones en cuanto a claridad de imagen y no pueden satisfacer las necesidades de vigilancia de algunas ocasiones concretas. Tim mencionó que tienen requisitos más exigentes, sobre todo para la seguridad de bienes valiosos.
FS.com dispone cámaras con diferentes prestaciones en distintas zonas para garantizar imágenes de alta definición las 24 horas del día. IPC305-5M-D and IPC301-5M-F, se utilizaron cámaras domo y ojo de pez de 5MP en la zona de oficinas para satisfacer las necesidades diarias de supervisión de la zona de oficinas, gestionar las emergencias de forma oportuna y proteger la seguridad patrimonial del personal. En el comedor, se utilizó IPC104-2M-D con una resolución de 2MP para proporcionar imágenes HD que satisfacen plenamente las necesidades del comedor y son más rentables, lo que ahorra costes globales de la solución.
En el área de activos valiosos, FS.com equipó cámaras de red tipo bala de 8MP, IPC501-FC-8M-B, que proporcionan imágenes super HD, soportan visión nocturna IR y color inteligente, y activan una alarma para encender la función de visión nocturna para disuadir a los intrusos y evitar que los activos valiosos sufran pérdidas.
La pantalla de vigilancia HD 24 horas permite al personal de seguridad observar y juzgar las situaciones anómalas con mayor claridad, y tomar contramedidas eficaces a tiempo para proteger plenamente los activos de la empresa.
La plataforma de gestión de vídeo optimiza la gestión empresarial
El número de cámaras en la oficina aumenta año tras año y los requisitos de supervisión son cada vez más complejos. Tim mencionó que siguen utilizando el método de gestión tradicional, que requiere invertir en diversos recursos, como mano de obra y recursos materiales. El coste de gestión es elevado y la eficacia es baja, lo que no puede satisfacer las necesidades de una gestión rápida y eficaz.
FS.com IPSAN proporciona una gran cantidad de espacio de almacenamiento para dispositivos front-end, soporta el acceso a múltiples dispositivos IPC y es fácil añadir o eliminar dispositivos front-end IPC. La plataforma de gestión de vídeo (VMS) puede gestionar y configurar uniformemente el almacenamiento de vídeo para IPC, IPSAN y otros dispositivos, y asignar diferentes derechos de gestión a diferentes administradores. Es conveniente ver eventos en directo, grabaciones de vídeo y alarmas, y configurar el videowall en el lado del cliente VMS. Puede mostrar el estado en línea de los dispositivos en todo momento y puede emitir una alarma para el dispositivo con estado anormal.
Mediante una sencilla implantación, VMS puede acceder rápidamente a todos los dispositivos de supervisión y realizar una configuración y gestión unificadas de los mismos, lo que reduce en gran medida el coste de gestión de los dispositivos de supervisión y mejora significativamente la eficacia de la gestión.
La gestión de visitas a empresas mejora las capacidades de seguridad
Además de gestionar al personal de oficina, también es importante gestionar al personal externo, como visitantes, mensajeros y personal de limpieza. Sin embargo, sus identidades son a menudo inciertas, lo que puede dar lugar a problemas de seguridad como robos y daños intencionados a la propiedad. Tim espera mejorar el control de esta cuestión.
FS.com ofrece el equipo terminal de reconocimiento facial IPC507ET-2M-W, ideal para la gestión de visitas en empresas. Con este sistema, los clientes pueden identificar al personal que entra y sale en tiempo real, registrar sus movimientos y gestionarlos en el sistema. Además, el SWB950-R puede emitir avisos en forma de sonido y luz cuando detecta comportamientos de intrusión ilegales, como la detección de intrusos y el seguimiento de personas.
La implantación de un sistema de gestión de visitantes en las entradas y salidas permite mejorar considerablemente la capacidad de seguridad de la empresa.
Ventajas
FS.com proporciona a los clientes soluciones de vigilancia de la seguridad eficaces y fiables, que abarcan el despliegue de equipos, la integración de sistemas, la gestión de la supervisión, etc., proporcionando una garantía fiable para la gestión empresarial y la protección de la seguridad de los clientes.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021