La vigilancia de seguridad inteligente ayuda a la industria minera a lograr un despliegue inteligente, eficiente y seguro
Las minas del cliente están ampliamente distribuidas, el entorno del sitio es hostil y el terreno es complejo. Los sistemas de videovigilancia, como herramienta de supervisión de seguridad objetiva, madura y estable, han desempeñado un papel muy importante en la vigilancia de seguridad y han sido ampliamente reconocidos en la industria minera. El trabajo de supervisión de la seguridad en las minas de carbón está pasando de la "defensa humana" a la "defensa técnica", y la tecnología y los productos de seguridad se aplican cada vez más en la industria de la minería del carbón. La solución de vigilancia de seguridad de FS puede brindar protección de seguridad a varias empresas mineras medianas y grandes.
Perfil de la empresa del cliente
El cliente es una empresa minera integral que se especializa en la extracción, procesamiento y venta de recursos de carbón. La empresa se ocupa principalmente de carbón, coque, productos de carbón y otros productos, siendo el principal mercado de ventas el mercado interno de China. La empresa se adhiere a la filosofía empresarial de "la seguridad es lo primero, la innovación tecnológica, la protección del medio ambiente y la cooperación beneficiosa para todos". Y está comprometido a construir minas verdes, mejorar la eficiencia de la producción y garantizar la seguridad de la producción. La compañía ha introducido equipos y tecnología de minería internacionalmente avanzados, logrando una producción y gestión inteligentes y brindando seguridad para la vida y la propiedad.
El desafío
1. La alta movilidad del personal en las áreas mineras dificulta la verificación de la identidad.
2. El entorno in situ es duro, la supervisión es difícil y los riesgos desconocidos son difíciles de controlar.
3. Después de que se produzca un accidente, hay grandes dificultades para el rescate, y es difícil rastrear lo ocurrido tras el suceso.
La solución
Tecnología inteligente de reconocimiento de identidad, que mejora la seguridad y el control de las áreas mineras
Debido a la alta movilidad del personal y a los múltiples cambios de identidad en el entorno del cliente, la verificación de la identidad se ha vuelto excepcionalmente difícil, lo que afecta directamente a la seguridad y a las labores de control. En respuesta, FS propone el uso de tecnología inteligente de reconocimiento de identidad a la entrada y salida de las áreas mineras, incluyendo el IPC507ET-2M-W (máquina de control de acceso), que puede almacenar hasta 20,000 perfiles faciales, y el SWB950-R/L/M (dispositivo de paso de personal) que realiza comparaciones de personas reales para lograr una verificación de identidad eficiente y precisa. Esta tecnología no sólo puede identificar rápidamente las identidades del personal dentro del área minera, sino también registrar con precisión la hora de entrada y salida del personal, lo que reduce efectivamente las pérdidas innecesarias y disminuye los costes de control manual, mejorando aún más la seguridad y el nivel de control del área minera.
Monitoreo y análisis de seguridad en tiempo real, logrando vigilancia integral y alerta de riesgos en áreas mineras.
El entorno en el sitio del área minera del cliente es duro, con una supervisión difícil y riesgos desconocidos que son difíciles de controlar. Estos problemas ponen en grave peligro la seguridad en la producción. En respuesta, FS ha propuesto una serie de soluciones, incluida la cámara IPC301-8M-B utilizada en el área minera debido a su función de alarma inteligente, así como la IPC701-4M-B para vigilancia en tiempo real en el área de operación, que puede ayudar a capturar cambios de temperatura en el ambiente o en equipos clave, introduciendo el equipo IPC738-4M-P para informar activamente situaciones anormales, así como utilizando el monitoreo panorámico IPC501-2X4M-B para monitorear áreas de actividad pública, proporcionando una vigilancia integral y una advertencia de riesgos para el entorno y los equipos del área minera.
La solución puede monitorear y analizar en tiempo real el personal que entra y sale de la mina, los cambios en la cantidad de personas y el estado de producción y operación de las minas de carbón. Puede descubrir rápidamente condiciones anormales en la mina de carbón, generar e informar automáticamente información de alarma y lograr un monitoreo remoto las 24 horas del día, lo que garantiza una producción segura en el área minera.
VMS, gestión centralizada de operación y mantenimiento, que mejora la eficiencia y la capacidad de prevención del manejo de accidentes en áreas mineras
La seguridad de las operaciones es uno de los temas más preocupantes en la industria minera. Una vez que ocurren accidentes en el área minera, el rescate se vuelve difícil y la investigación posterior al accidente también es muy desafiante, lo que afecta en gran medida el trabajo de manejo de accidentes. Para abordar este problema, el equipo de expertos de FS decidió adoptar los dispositivos NVD3512-12M, SS-C4055, y VS-6048D en el centro de monitoreo, utilizar la plataforma de gestión de vídeo (VMS) para gestionar de forma centralizada la operación y el mantenimiento, a fin de lograr una gestión unificada de los dispositivos frontales, recibir a tiempo y gestionar los eventos de alarma. La solución de videovigilancia FS proporciona un gran espacio de almacenamiento de 48*18T para asignación de autorización de personal y grabación de vídeo. Puede decodificar vídeos para mostrar múltiples imágenes de vídeo en una pantalla grande en forma de sondeo, lo que permite la visualización simultánea de docenas de transmisiones de vigilancia. Además, con el monitoreo y posicionamiento en tiempo real de equipos y personal dentro del área minera, combinado con tecnología inteligente de reconocimiento de imágenes, esta solución puede localizar y gestionar rápidamente la escena del accidente, brindando garantías efectivas para rastrear y prevenir las causas del accidente.
La solución de FS no sólo puede ayudar a los encargados de manejar accidentes a comprender rápidamente la situación de la escena del accidente y tomar las medidas apropiadas de manera oportuna, sino también lograr un registro y revisión completos del accidente, con el objetivo de realizar un análisis en profundidad de la causa de los accidentes en áreas mineras y mejorar la seguridad de producción del área minera.
Conclusión
La solución completa proporcionada por FS incluye sistemas de control de acceso, IPC front-end, equipos de transmisión de red, plataforma de gestión de vídeo (VMS), almacenamiento IPSAN y equipos de control de visualización. FS proporciona productos de videovigilancia fiables y de alta calidad a los clientes de la industria minera, ayudándoles a conseguir una supervisión completa y remota del lugar de trabajo y a garantizar la seguridad y la estabilidad laboral. En esta industria desafiante e incierta, el sistema de vigilancia de seguridad inteligente y eficiente y los servicios profesionales de FS son herramientas esenciales para que los clientes alcancen el éxito.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021