Diseño de redes de vigilancia con conversor de medios de fibra a Ethernet FS
Antecedentes
Hoy en día, la red de videovigilancia es un componente clave para proporcionar monitoreo y seguridad en tiempo real a muchas empresas y organizaciones. Sin embargo, para las cámaras IP u otros dispositivos de videovigilancia que no cuentan con puertos de fibra óptica, es necesaria la conversión de cobre a fibra. Teniendo esto en cuenta, FS ha construido una red de vigilancia segura y eficiente para los clientes con conversores de medios de fibra a Ethernet.
Desafío
En el edificio de la empresa hay cuatro plantas y la distancia entre la sala de servidores y las oficinas es de 210m. El cliente ya dispone de un switch de red SFP+ 10G de Huawei, que necesita enlazar un par de AP alimentados por DC y varios grabadores de vídeo en red. El problema es encontrar una forma económica de conectar el switch SFP+ de 10G con los puntos de acceso y los grabadores de vídeo en red. Dado que el coste del conversor de medios 10G es demasiado elevado, ¿es posible limitar el ancho de banda del puerto del switch Huawei a 1G?
La conexión de la tercera planta a las otras tres debe realizarse mediante cableado MTP y cassettes FHD para simplificar el cableado, pero ¿cómo garantizar la polaridad correcta?
Solución
Dado que la velocidad de datos de 1G puede satisfacer actualmente sus requisitos de red, sugerimos al cliente que limitara la velocidad del switch 10G de Huawei a 1G por puerto. De este modo, se puede desplegar el conversor de medios de fibra 1G, más asequible, para convertir la señal óptica en señal eléctrica y conectar los grabadores de vídeo en red y los puntos de acceso (APs).
El conversor de medios se utiliza para unir el cableado de fibra y Cat6 y extender la distancia de transmisión. De este modo, el grabador de vídeo en red se puede conectar con el switch para monitorear las oficinas y se puede proporcionar Wi-Fi a cada oficina.
En cuanto al cableado entre la tercera planta y las otras tres, se utilizan cassettes de 12 fibras MTP a 6×LC para convertir las 12 fibras LC de cada planta en un cable troncal MTP. Y se aplican cassettes MTP de tipo A, troncales MTP-12 de tipo A y cassettes MTP de tipo AF para una gestión adecuada de la polaridad. La conectividad MTP simplifica enormemente la resolución de problemas y el mantenimiento futuro.
Conclusión
FS ayuda con éxito a nuestros clientes a extender la distancia de transmisión más allá de lo que puede alcanzar un latiguillo Cat6 mediante el uso de conversores de medios para transformar las señales ópticas en señales eléctricas y establecer una red de vigilancia segura y eficiente. El conversor de medios es una solución ideal y sencilla para aquellas redes de pequeñas empresas que desean integrar el cableado de fibra y los dispositivos de red basados en cobre.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021