Español
Actualizado el 26 de julio de 2023
31
Visión general
FS ofreció una solución a una empresa tecnológica con sede en Singapur, especializada en el desarrollo de equipos semiconductores. La solución abarcaba actualizaciones transformadoras, la construcción de una infraestructura de red y la implantación de un sistema de vigilancia de la seguridad. El resultado fue el establecimiento de una infraestructura de red segura y eficaz, que mejoró la seguridad y la eficacia del trabajo en las oficinas del cliente.
- Desafío 1Emprender la transformación y actualización de la red de un edificio de oficinas de 640 metros cuadrados.
- Desafío 2Garantizar la seguridad de la información interna de la empresa y de los datos de vigilancia.
- Desafío 3La instalación y configuración de dispositivos exige la participación de un equipo cualificado.
Resultados
- Transforma la oficina con una solución integral a medidaFS diseñó un plan de actualización único para el cliente. FS eligió switches POE de 24 puertos (S3400-24T4FP) para conectar las cámaras, el NVR local y el cortafuegos con cables Ethernet de 1G. El cortafuegos está conectado al NVR remoto mediante fibra óptica 1G, mientras que el NVR local está conectado al monitor mediante cables HDMI. Se han instalado 30 cámaras domo (IPC301-8M-D) en todo el edificio para garantizar una supervisión HD ininterrumpida.
- Se aplican mejoras de seguridad para proteger la red de datosFS despliega el cortafuegos NSG-5100 para desarrollar sólidas estrategias de seguridad, protegiendo la información interna y los datos sensibles de los clientes. La encriptación del tráfico es una medida vital para evitar la interceptación no autorizada o la manipulación durante la transmisión de la red. Además, las cámaras disponen de cifrado SSL, que mejora la seguridad, confidencialidad e integridad de las imágenes de vigilancia.
- Un equipo profesional asiste en la instalación y configuraciónTras la entrega del pedido, FS garantiza la instalación y configuración profesional de los equipos siguiendo las mejores prácticas del sector. Esto garantiza una estabilidad y un rendimiento óptimos del sistema, al tiempo que minimiza los riesgos de errores humanos y fallos. De este modo, se reducen los posibles fallos e interrupciones y, en última instancia, se garantiza la continuidad y disponibilidad de la empresa sin fisuras.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
509
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021