FS puntos de acceso Wi-Fi 6 pone en marcha a finales de octubre
22 dede octubre de FS Noticias - FS está preparando el lanzamiento de una nueva generación de Wi-Fi 6 puntos de acceso (AP) a finales de Octubre, con las principales soluciones de chip Broadcom para mejorar completamente la experiencia de red inalámbrica del campus empresarial.
Wi-Fi 6 (802.11ax), la última generación de estándares de redes inalámbricas, se desarrolló en el contexto de un impulso implacable por las velocidades de transmisión de la red y una fuerte demanda de dispositivos de acceso de alta densidad. Ha generado nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 y terminales móviles, lo que ha alimentado la prisa por actualizar las redes inalámbricas domésticas y comerciales en los próximos años. Los Wi-Fi chips, que sirven como el núcleo de los equipos de redes inalámbricas, desempeñan un papel de liderazgo en esta ola de modernización. Actualmente, Broadcom, Qualcomm, Marvell y otros fabricantes de chips compiten en el mercado de chips Wi-Fi 6.
Haciendo frente a la competencia intensificada de soluciones de chip Wi-Fi 6, Broadcom se ha apoderado del mercado con su enfoque en la innovación tecnológica. Anunció el lanzamiento de la primera solución 802.11ax completa de la industria en agosto de 2017 y lanzó un lote de chips Wi-Fi 6 que ahora se han aplicado en los AP Wi-Fi 6. Con la adopción de OFDMA, MU-MIMO, TWT, BSS Coloring y otras tecnologías Wi-Fi 6, los chips Wi-Fi 6 de Broadcom han logrado importantes mejoras sobre las soluciones Wi-Fi 5. Se han mejorado significativamente las velocidades de carga y descarga, la cobertura, la duración de la batería, etc. y también destacan entre las soluciones de los principales fabricantes.
En virtud de la competencia de vanguardia mundial de Broadcom en soluciones SoC para aplicaciones de infraestructura LAN inalámbrica, los próximos AP Wi-Fi 6 de FS están equipados con chips Broadcom BCM43694, BCM47622, BCM49408, BCM43520 de alta calidad. Garantizan el rendimiento de la red inalámbrica en la fuente y cumplen plenamente con las tendencias y requisitos principales. Los nuevos AP Wi-Fi 6 de FS, basados en las ventajas de Wi-Fi 5, mejoran aún más la eficiencia de la reutilización espacial mediante la mejora de los modos de codificación y programación. Cada AP puede comunicarse simultáneamente con más usuarios y lograr velocidades más altas, mayor capacidad, menor latencia y menor consumo de energía, que son sin duda las mejoras masivas para las redes de campus modernas.
“Con el aumento de Wi-Fi 6, las soluciones de chip están recibiendo mucha atención, ya que su calidad determina en gran medida el rendimiento de los AP Wi-Fi 6 de nueva generación. Esto también es en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años. Nuestros AP Wi-Fi 6 adoptan chips Broadcom de primera clase, que pueden satisfacer la creciente demanda de redes inalámbricas de campus. Estén atentos a los nuevos puntos de acceso Wi-Fi 6 de FS a finales de octubre ". explica un director de I+D de FS.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021