FS y Source Photonics anuncian una asociación oficial sobre óptica de 400G/800G para escalar la conectividad de los centros de datos
30 de septiembre de 2021 – FS.com, proveedor de soluciones de comunicación de alta velocidad para centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones, ha anunciado su cooperación estratégica con Source Photonics, líder mundial en tecnologías de comunicaciones ópticas innovadoras y fiables. Las dos empresas han encabezado conjuntamente la introducción al mercado de los transceptores enchufables de 800G para llevar la próxima generación de conectividad de alta velocidad a los centros de datos de hiperescala; esta colaboración ha resultado en el lanzamiento de los siguientes modelos: 2x400G-FR4 QSFP-DD, 2x400G-FR4 OSFP, 800G DR8 QSFP-DD y 800G DR8 OSFP. Se espera que los envíos en volumen comiencen en el primer trimestre de 2022.
Mientras el sector se esfuerza por aumentar el volumen de despliegue de la óptica de cliente de 400G en las redes de los centros de datos en la nube, el lanzamiento de circuitos integrados de aplicación específica (ASIC, application-specific integrated circuit) de conmutación de 25,6 T ha puesto la óptica de 800G en el centro de atención porque tiene el potencial de satisfacer la gran demanda de ancho de banda de las aplicaciones de alto rendimiento y computación en la nube. El director general de FS, Daniel Xiang, ha dicho: «Source Photonics ya se ha consolidado como líder del mercado de tecnologías de comunicaciones ópticas con grandes capacidades de ingeniería y fabricación. Compartimos una visión común que consiste en ofrecer soluciones centradas en el cliente y servicios de máxima calidad, que aportarán un gran valor a nuestros clientes.»
Source Photonics acaba de ganar el premio a la Innovación en el sector de los centros de datos/Mejor producto en la feria ECOC 2021 de Burdeos (Francia) por su conjunto de soluciones OSFP y QSFP-DD enchufables de 800G. John Wang, Presidente de Source Photonics ha declarado: «La asociación con FS representa una gran oportunidad para que Source Photonics amplíe aún más su presencia y ofrezca sus servicios a una gama más amplia de clientes. FS ya ha demostrado su capacidad para aplicar su excelente experiencia a varios segmentos del mercado.»
El catálogo de transceptores ópticos de 800G proporciona el rendimiento y el consumo de energía líderes en la industria requeridos por las interconexiones de centros de datos de mayor densidad.
800G DR8 OSFP
-
Soporta distancias de 500 m, 2 km y 10 km.
-
Soporta aplicaciones breakout (ramificación) de 8x 100 GbE y 2x 400 GbE
-
Cumple con los estándares IEEE P802.3ck e IEEE 802.3cu-2021
-
Cumple con el acuerdo multifuente OSFP MSA
-
Soporta los conectores dobles MPO-16 y MPO-12 para ser compatible con el breakout 2x DR4 400 GbE
800G DR8 QSFP-DD
-
Soporta distancias de 500 m, 2 km y 10 km
-
Soporta aplicaciones breakout (ramificación) de 8x 100 GbE y 2x 400 GbE
-
Cumple con los estándares IEEE P802.3ck e IEEE 802.3cu-2021
-
Cumple con el el acuerdo multifuente QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Tipo 2A con conector MPO-16
2x400G-FR4 OSFP
-
Soporta distancias de 2 km, 6 km y 10 km
-
Cumple con los estándares IEEE P802.3ck e IEEE 802.3cu-2021
-
Cumple con el acuerdo multifuente OSFP MSA
-
Soporta los conectores CS doble y LC doble para ofrecer compatibilidad con plantas de fibra óptica heredadas
2x400G-FR4 QSFP-DD
-
Soporta 2km, 6km y 10km
-
Cumple con los estándares IEEE 802.3cu-2021 e IEEE P802.3ck D2.2
-
Cumple con el acuerdo multifuente QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 Tipo 2A con conector CS doble.
A través de esta colaboración, FS y Source Photonics suministrarán los mejores transceptores ópticos de su clase. Aprovecharán todo el potencial de esta cooperación estratégica para ayudar a sus clientes a encontrar el mejor camino hacia el éxito. Las dos empresas quieren dar otro paso sólido que contribuya al desarrollo de su objetivo fundamental de suministrar soluciones de red de alto rendimiento y fiabilidad.
Sobre Source Photonics
Source Photonics es un proveedor líder en tecnologías de comunicaciones ópticas innovadoras y fiables para la conectividad en centros de datos, redes metropolitanas, redes de acceso, etc. Source Photonics desarrolla soluciones modernas que proporcionan a sus clientes las tecnologías necesarias para satisfacer las crecientes demandas de las infraestructuras de la nube, las comunicaciones inalámbricas, el enrutamiento y la fibra hasta las instalaciones. Con sede en West Hills, California, Source Photonics dispone de plantas de fabricación, instalaciones I+D y oficinas de ventas alrededor del mundo. Puedes encontrar más información sobre Source Photonics en www.sourcephotonics.com.
Sobre FS.com
FS.com (https://www.fs.com/es) es un proveedor de productos y soluciones de comunicación de alta velocidad para conectar y asegurar las redes globales de centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS.com se dedica a realizar y personalizar soluciones para proyectos de profesionales de IT mediante sus servicios inmediatos que cuentan con el desarrollo de sus talentos, laboratorios y centros de servicio local. A través de la actualización continua de la tecnología y la asociación con otras empresas, FS proporciona sus servicios a clientes de 200 países con el catálogo de soluciones más completo e innovador del sector.
Fuente original: Business Wire - FS Tunes up Source Photonics' 800G Transceivers for Scaling Data Center Connectivity
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021