Français

Choisir un Serveur Réseau pour Votre Entreprise

Mis à jour depuis le 09 août, 2022 by
2.6k

Serveur rack

Les serveurs de réseau sont un élément fondamental des réseaux d'entreprise, car ils fournissent toute une série de services et exécutent des tâches essentielles. De nos jours, les réseaux basés sur des serveurs sont présents dans de nombreuses applications commerciales, des petites entreprises aux grandes sociétés. Le serveur adéquat contribuera grandement aux performances de l'entreprise. Mais comment choisir le bon serveur réseau pour votre entreprise ? Découvrez les réponses dans cet article.

 

4 Questions à se poser avant d'acheter un Serveur pour votre Entreprise

La sélection d'un serveur réseau est toujours une démarche complexe. Avant de commencer à choisir le serveur, vous devez y réfléchir à deux fois en tenant compte des exigences de votre entreprise. Voici quelques questions que vous devez d'abord vous poser.

1. Quels types de charges de travail allez-vous exécuter ?

Les charges de travail que votre entreprise va exécuter déterminent les performances, la fiabilité et le volume que le serveur est censé avoir. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une entreprise en expansion, les types de charges de travail sont différents, ce qui entraîne des exigences différentes en matière de serveurs réseau. Vous devez penser aux tâches suivantes du serveur comme référence pour faire votre choix.

Est-ce que les serveurs vont contrôler des équipements périphériques partagés par l'ordinateur, comme des imprimantes et des scanners ? Si c'est le cas, vous n'aurez besoin que d'un appareil de faible puissance et un vieil ordinateur peut également faire office de serveur d'imprimante. Aurez-vous besoin d'héberger un site web avec un serveur web? Un serveur web fournit un contenu web tel que des pages HTML, des fichiers, des images et des vidéos en réponse au protocole HTTP. Les composants matériels et logiciels détermineront les performances de votre site web. Il convient donc de vérifier avec votre responsable technique le trafic et la bande passante, ainsi que la structure utilisée pour construire votre site web.

How Does Web Server Work

Lorsqu'il s'agit du serveur d'applications, les choses sont beaucoup plus compliquées que pour le choix d'un serveur web. Le serveur d'applications s'adresse aux applications dotées de fonctionnalités complexes comme les transactions distribuées et la messagerie. Il possède une capacité d'utilisation des ressources plus élevée qu'un serveur web et peut nécessiter un stockage important.

How Does Application Server Work

Lorsque les entreprises gèrent des services de courrier électronique avec un serveur de messagerie, il est conseillé d'opter pour un serveur dédié doté d'un espace de stockage suffisant et d'un matériel fiable pour un fonctionnement optimal. Lorsque le serveur exécute un jeu vidéo ou gère l'extraction de données, il nécessite une grande puissance de traitement. Si votre entreprise fournit des services de base de données à d'autres serveurs, il est conseillé d'utiliser un processeur rapide et un matériel performant, quels que soient les logiciels utilisés (MySQL, SQLServer ou Oracle).

2. Combien d'utilisateurs les applications devront-elles desservir ?

Le nombre d'utilisateurs qui font appel à vos services est un facteur essentiel auquel vous devez faire attention. En général, il déterminera le type de CPU du serveur et la quantité de stockage nécessaire pour la spécification du serveur.

Il y a plusieurs questions à évaluer : Quel est le nombre moyen d'utilisateurs sur un cadre donné? Combien d'utilisateurs simultanés peut-on compter? Quel est le volume le plus élevé d'utilisateurs qui utilisent le serveur? Tenez compte des pointes de trafic si vous ne voulez pas voir le site web se dégrader au fur et à mesure que le volume de personnes utilisant le serveur augmente. Vous devez également prévoir la demande future et établir un plan de croissance des utilisateurs aussi précis que possible, car au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vos serveurs réseau seront en mesure de prendre en charge de plus en plus d'utilisateurs.

3. Quelle est la capacité dont vous avez besoin ?

Une fois que vous connaissez les types de charges de travail que vous allez exécuter et le nombre d'utilisateurs que les applications vont servir, vous pouvez calculer la quantité de capacité dont vous aurez besoin. Il y a deux aspects à considérer : quelle est la capacité nécessaire pour tous les types de services? Et quelle sera la capacité future dans 2 ou 3 ans? Pour obtenir une réponse à la première question, calculez le volume occupé par le système d'exploitation, l'installation des applications, la base de données, la messagerie, etc. Multipliez cette capacité par le nombre d'utilisateurs prévu et établissez une prévision de la croissance dans 2 ou 3 ans. Enfin, vous devez encore multiplier la valeur par un facteur d'environ 1,5 en cas de sauvegarde des données et d'exploitation des fichiers.

4. Quel est votre budget ?

Votre serveur doit répondre aux besoins du réseau mais aussi être adapté à votre budget. En général, plus les tâches requises par votre entreprise sont complexes, plus le serveur sera coûteux. En outre, vous ne devez pas seulement prendre en compte des tâches de votre entreprise à l'heure actuelle, mais aussi les besoins à long terme. Comparez les avantages et les inconvénients que vous rencontrerez en achetant un serveur moins cher ou un serveur plus cher.

Serveur moins cher Serveur plus cher
  • Le serveur peut être hors ligne pendant un certain temps ;

  • Le serveur n'est pas nécessaire pour assurer les charges de travail critiques ;

  • Les charges de travail nécessitent une faible puissance ;

  • Les fonctionnalités redondantes telles que RAID ou dual-ethernet ne sont pas nécessaires ;

  • Le serveur n'a pas besoin d'héberger un trafic important, comme le commerce électronique ou d'autres ressources destinées aux clients.

  • Le serveur doit être en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

  • Le serveur supportera efficacement de multiples charges de travail complexes, telles que l'analyse de données volumineuses ;

  • J'ai besoin de fonctions de redondance comme RAID et dual-ethernet ;

  • Le serveur sera utilisé pour le trafic critique.

Bien entendu, le coût d'un serveur sera également déterminé par la marque du serveur, car les différents vendeurs et fabricants fournissent des listes de prix différentes. Il faut donc faire une comparaison entre les serveurs de différents fournisseurs. Nous allons maintenant examiner les éléments de comparaison.

 

Choisissez les Spécifications du Serveur en Fonction des Besoins de Votre Entreprise

Après avoir répondu aux questions, voici les principales considérations relatives aux serveurs réseau : sur site ou dans le nuage, facteur de forme, CPU (processeur), RAM (mémoire) et disque dur, également appelé "stockage".

Sur site ou dans le nuage

La différence la plus importante entre les serveurs sur site et les serveurs en nuage réside dans le coût et la gestion. Les serveurs sur site semblent plus rentables pour les petites et moyennes entreprises, puisque les dispositifs sont stockés et gérés dans votre propre espace. Cependant, il nécessite un support informatique dédié et est susceptible de perdre des données en cas de sinistre. Par ailleurs, pour les entreprises disposant de peu d'espace, le déploiement d'un serveur physique dans vos bureaux peut ne pas être une bonne idée. Néanmoins, les coûts du cloud augmentent à mesure que votre entreprise se développe. Les entreprises finissent inévitablement par internaliser leurs infrastructures de réseau. Si vous optez pour un serveur sur site, vous devez tenir compte des composants matériels des serveurs.

Facteur de forme

Il existe trois types de facteurs de forme pour un serveur réseau : les serveurs rack, les serveurs en lame et les serveurs en tour. Parmi ces trois facteurs de forme, le serveur en rack offre une grande flexibilité puisqu'il permet d'installer plusieurs serveurs dans la même baie. Il utilise efficacement l'espace et permet une extension facile en fonction de l'évolution des activités, ce qui lui vaut une grande popularité auprès des entreprises. Pour en savoir plus sur les différences entre les trois types de serveurs réseau, veuillez consulter la page Serveur Rack, Lame ou Tour, Lequel Choisir ?

CPU du Serveur

Le CPU, également appelé processeur, est considéré comme le cerveau du serveur. Plus le processeur du serveur est rapide, plus le serveur peut exécuter de programmes et plus il peut les exécuter rapidement. En réexaminant vos réponses aux questions précédentes, vous pourrez faire un choix judicieux.

Si vous lancez votre entreprise et que le budget est serré, il serait dommage de payer pour des performances dont vous n'avez pas vraiment besoin. Si votre serveur exécute SQLServer, MySQL ou Oracle et qu'il y a des centaines d'utilisateurs simultanés, choisissez un serveur à haute fréquence ou des serveurs à processeurs multiples en cas de forte charge. De nombreux fournisseurs de serveurs proposent des serveurs à processeur unique et à double processeur, sachant que plusieurs processeurs fonctionnent mieux qu'un seul. Par exemple, les serveurs FS sont intégrés aux processeurs multicœurs Intel® Xeon®, offrant des options à 2 CPU et 4 CPU. Pour les charges de travail critiques, la virtualisation, l'hyperconvergence, les bases de données, le traitement des opérations et les applications de centre de données à forte intensité de données, avec des exigences strictes en matière d'espace et de performances, ils représentent un choix optimal.

Server CPU

RAM du serveur

Les informations sur les applications que le serveur exécutera et la quantité d'utilisateurs nous aideront à déterminer la mémoire RAM appropriée du serveur. S'il y a peu de RAM dans le serveur, les applications utiliseront la mémoire virtuelle sur le disque de stockage, et sera donc plus lente. Pour éviter que votre réseau ne soit lent à réagir, la meilleure pratique consiste à maximiser la quantité de mémoire.

La RAM varie entre 2 Go et 64 Go. Pour les tâches informatiques quotidiennes telles que la navigation sur Internet, la messagerie électronique, l'écoute de musique ou le visionnage de vidéos, 8 Go de RAM suffiront. Mais lorsque le serveur nécessite une grande quantité de RAM, en particulier les serveurs de cache dédiés comme squid, varnish ou memcached, pensez à ajouter de la mémoire RAM autant que possible. Il n'y a jamais trop de RAM pour un serveur, mais pour les entreprises disposant d'un petit budget, il est conseillé de consulter des experts en informatique et de déterminer la RAM adéquate pour le fonctionnement.

Disque dure

La sélection du disque dur d'un serveur peut s'avérer complexe car il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, comme les types de disques durs (SSD, HDD et stockage flash), les types de connexion, le nombre de matériels, la latence de rotation et la nécessité ou non d'une carte Raid. Pour plus d'informations sur le choix des types de disques durs pour serveurs, veuillez vous référer à la page Server HDD vs. SSD. Il existe également un troisième type de disque dur : les disques durs hybrides ou SSHD, qui suscitent l'intérêt de ceux qui recherchent des performances à un coût réduit.

 

Conclusion

Il y a beaucoup de choix lorsqu'il s'agit d'acheter le bon serveur réseau pour votre entreprise. Il est toujours nécessaire de faire des recherches et d'explorer le marché avant de décider du serveur réseau à acheter. Assurez-vous que les serveurs répondent à vos besoins et que le fournisseur de serveurs que vous choisissez offre un service de grande qualité, ce qui favorisera la croissance de votre entreprise à long terme et vous aidera à en tirer le meilleur parti.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k