Serveur d'Applications : Tout ce que Vous Devez Savoir
Depuis que les applications ont été introduites sur Internet, l'importance de serveurs d'applications a augmenté de façon phénoménale. En effet, ce serveur se trouve dans la couche intermédiaire de l'architecture à trois niveaux des programmes basés sur le Web. Comme il se trouve du côté serveur, il n'est pas possible de le visualiser depuis l'interface. Par conséquent, afin de mieux comprendre ce serveur, ce guide fournit une analyse des serveurs d'applications, leurs types, leurs utilisations et leurs avantages.
Qu'est-ce qu'un Serveur d'Applications ?
Les serveurs d'applications sont définis comme un serveur qui permet l'installation, l'exploitation et l'hébergement d'applications. Tout en résidant du côté du serveur, il assure la fourniture de la logique commerciale derrière l'application. Les trois éléments d'un programme Web fonctionnel sont le système d'exploitation, les ressources externes comme le système de gestion de base de données (SGBD), les services Internet et l'application de l'utilisateur. Les serveurs d'application se situent entre ces trois éléments.
Pourquoi Utiliser un Serveur d'Applications ?
Lorsqu'un programme basé sur le Web est utilisé, de nombreuses opérations sont effectuées en arrière-plan et sont invisibles pour l'utilisateur final. Elles sont impératives car une application ne peut fonctionner sans problème que lorsque ces étapes sont exécutées avec succès. Examinons de plus près ce qui se passe.
Transmission des demandes du client au SGBD et envoi de la réponse reçue
Lorsqu'on accède à une application, la demande du client est envoyée au serveur Web. À la réception de chaque demande, il faut aller chercher les données dans le système de gestion de la base de données qui fonctionne en arrière-plan. Pour ce faire, le serveur web envoie la demande au serveur d'application résidant dans la couche intermédiaire. Ce serveur transmet ensuite la demande au SGBD et obtient la réponse à cette demande, qui est ensuite renvoyée au serveur Web. C'est ainsi que l'action requise est exécutée.
Une meilleure extraction des données signifie une meilleure performance
Tout programme en ligne doit être performant lorsque de multiples demandes de clients sont reçues. Ceci est essentiel pour la rétention des utilisateurs. Si l'on considère l'ensemble du processus, lorsque les données doivent être extraites à plusieurs reprises du stockage de dernier niveau, cela prend un temps considérable. Pour relever ce défi, les serveurs d'application vous permettent de mettre en cache les données qui doivent être consultées fréquemment. Plutôt que d'y accéder fréquemment à partir du SGBD, elles sont accessibles à partir de la RAM. Le temps de réponse de l'application est ainsi ramené à un minimum optimal.
Protection des données et du trafic des utilisateurs finaux
L'une des principales caractéristiques des serveurs d'application qui les rend très importants est leur capacité à sécuriser les données ainsi que le trafic des utilisateurs finaux. Cela est dû au fait qu'ils se situent entre les pages web et la base de données. Par conséquent, un lien direct entre les deux est rompu. C'est un avantage car cela permet d'éviter toute cyber-attaque sous forme d'injection SQL. Le lien est rompu et exige que la logique métier soit exposée pour validation. C'est là que tout appel malveillant peut être facilement identifié. La sécurité des données est renforcée par l'inclusion de l'authentification pour accéder à plusieurs applications.
Quels sont les Types de Serveurs d'Applications ?
Les serveurs d'application sont classés en trois types, à savoir le serveur d'application actif, le serveur d'information web et le serveur de composants.
Serveur d'application actif
Un serveur d'applications actif (également appelé "Stateful server") est défini comme un serveur qui fournit une assistance dans les cas où la logique commerciale est conservée côté serveur et présente sous la forme de règles, d'objets et de composants.
Serveur d'information Web
Si un scénario nécessite la génération de pages à partir d'une base de données en utilisant des modèles HTML, un serveur d'information web est le mieux adapté.
Serveur de composants
Si les composants logiciels doivent accéder à une base de données, cela est facilité par un serveur de composants. En outre, il est également utilisé lorsqu'il est nécessaire de prendre en charge des demandes de traitement de transactions.
Quels sont les Avantages d'un Serveur d'Applications ?
Les serveurs d'application présentent un certain nombre d'avantages, notamment les suivants :
Un mécanisme pour traiter les composants et les services en cours d'exécution
Lorsqu'un programme basé sur le Web fonctionne sans problème, beaucoup de choses se passent en arrière-plan. De nombreux services sont en cours d'exécution, notamment les notifications synchrones et asynchrones des clients. Les notifications synchrones permettent à une application de surveiller ce qui se passe sans avoir à contrôler les ressources du système. Avec les serveurs d'application, vous disposez d'un mécanisme complet pour traiter tous les composants ainsi que les services en cours d'exécution.
Sécurité renforcée pour les données et le trafic des utilisateurs finaux
Comme son inclusion sépare la page web de la base de données, elle ajoute à la couche de sécurité en empêchant les cyber-attaques par injection SQL.
Équilibrage des charges
Il s'agit du processus consistant à répartir la charge des demandes sur plusieurs serveurs afin de ne pas compromettre les performances. Les serveurs d'application sont dotés de cette capacité et assurent des performances optimales.
Tolérance aux pannes
Chaque système a besoin d'un mécanisme de basculement pour éliminer les risques de catastrophe. Les données sont précieuses à tout prix et les mécanismes de reprise après sinistre sont toujours une priorité. Les serveurs d'application fournissent une reprise complète afin de faire face à de tels scénarios.
Amélioration des performances
La capacité d'équilibrage des charges, combinée à la mise en cache des données, confère un avantage à l'utilisation des serveurs d'application.
Les changements de configuration sont gérés depuis un seul et unique endroit
Diverses modifications de configuration peuvent être effectuées à l'aide de serveurs d'applications à partir d'un seul endroit. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'installer une copie des configurations sur chaque machine individuellement.
Conclusion
L'utilisation des serveurs d'applications a beaucoup augmenté, car de plus en plus d'applications sont mises en ligne sur Internet. L'importance des données augmente de jour en jour. Et si l'on prend en considération la vitesse de réponse pour les utilisateurs finaux, la sécurité et la commodité de gestion, nous pouvons conclure que les serveurs d'applications permettent de perdurer dans un environnement compétitif.