Les meilleures méthodes de gestion des câbles pour panneaux de brassage
Pour un réseau plus efficace et mieux organisé
Dans un système de câblage structuré, une gestion bien organisée des câbles du panneau de brassage est essentielle pour assurer la sécurité physique des connexions réseau sensibles (telles que les liaisons en fibre optique), minimiser les temps d'arrêt du réseau en permettant un accès facile pendant la maintenance de routine, et offrir une grande évolutivité pour augmenter la densité lorsque de nombreux appareils doivent être connectés. Cet article présente les meilleures méthodes de gestion des câbles pour panneaux de brassage.
Solutions de gestion des câbles pour panneaux de brassage à fibre optique
La gestion des câbles des panneaux de brassage intervient dans deux éléments: les panneaux de brassage à fibres optiques et les panneaux de brassage Ethernet. Différents types de panneaux de brassage répondent aux demandes de gestion efficace d’un câblage structuré à haute densité dans différentes applications. Ci-dessous, vous trouverez les solutions de gestion des câbles pour panneaux de brassage à fibres optiques.
Solution d'interconnexion 1G-1G avec boîtier de montage en rack
Le boîtier de montage en rack est toujours chargé de panneaux d'adaptation à fibre optique LC, SC, ST, MTP/MPO afin de fournir une voie de connexion pour le câblage fibre optique backbone à backbone ou backbone à horizontal. Il suffit d'utiliser un boîtier de montage mural, un plateau d'épissures par fusion de fibres, un boîtier de montage en rack avec des panneaux à fibres optiques et des câbles de fibres respectivement, une interconnexion de gestion de câbles pour panneaux de brassage de 1G à 1G est réalisée (voir le schéma).
Solution d'interconnexion 10G-10G avec panneau adaptateur à fibre
La gestion des câbles des panneaux de brassage à fibres optiques peut être réalisée en utilisant des panneaux adaptateurs à fibres et des cassettes à fibres optiques. Il suffit d'utiliser des boîtiers de montage en rack avec des cassettes à fibres MTP-8, MTP-12 ou MTP-24, des panneaux adaptateurs pour fibres et des câbles à fibres optiques, et vous pouvez facilement terminer le système d'interconnexion 10G à 10G en très peu de temps (comme indiqué ci-dessous). Cette option de montage convient pour le câblage du backbone, la solution fibre optique d'entreprise, les applications de centre de données (HDA-EDA).
Interconnexion 25G-25G
L'interconnexion de la gestion des câbles des panneaux de brassage à fibres 25G-25G est facile à réaliser avec un panneau de brassage horizontal, un boîtier à montage en rack et des panneaux à fibres optiques. Ce type de gestion des câbles pour panneaux de brassage est idéal pour les applications des réseaux de campus et des centres de données (ZDA)
Solution de câblage de migration 10G-40G avec panneau de brassage Breakout Base-8
En câblage base-8, les panneaux de brassage peuvent réaliser efficacement l'application courante de QSFP+ à SFP+, pour assurer à votre réseau une excellente compatibilité, une meilleure gestion et même un réseau évolutif. Le schéma suivant indique la gestion des câbles pour panneaux de brassage à fibre optique de migration 10G à 40G avec un panneau de brassage en base 8, qui permet de gérer efficacement le câblage structuré à haute densité pour les réseaux de campus.
Solution d'interconnexion 10G/25G/40G/100G/400G
La gestion des câbles pour panneaux de brassage en fibre optique est également possible grâce aux boîtiers FHD 4U à montage en rack pour une interconnexion 10G/25G/40G/100G/400G. Ce type d'option est généralement appliqué pour la gestion horizontale des câbles entre MDA, HDA et EDA.
Solution de gestion des câbles pour panneaux de brassage Ethernet
Le gestionnaire de câbles pour panneau de brassage Ethernet comprend un panneau de brassage Cat5e, Cat6 ou Cat7. Ceux-ci constituent une méthode idéale pour créer un système de câblage flexible, fiable et bien organisé pour les câbles Ethernet. Le gestionnaire de câbles horizontal est souvent utilisé pour disposer de petits faisceaux de câbles de raccordement provenant de commutateurs de réseau et de panneaux de raccordement. Cette solution de gestion des câbles est économique et supérieure pour organiser les câbles de raccordement et conserver le rayon de courbure requis.
Conclusion
Les centres de données d'aujourd'hui exigent une infrastructure de câblage fiable, évolutive et simple à gérer. Les solutions de gestion des câbles pour panneaux de brassage répondent à ces tendances et facilitent l'efficacité du câblage à haute densité des centres de données. Il faut noter que lors de l'achat de l'infrastructure de câblage, il n'existe pas de solution unique qui réponde à tous les besoins de gestion du câblage. Nous espérons que cet article vous fournira les informations nécessaires sur les méthodes de gestion de câbles pour panneaux de brassage permettant de déployer avec succès le câblage dans votre centre de données.