Français

Quels sont les Avantages de VXLAN-BGP-EVPN et Comment le Déployer avec Switch 10gb

Mis à jour depuis le 21 déc, 2022 by
2.0k

switchs pour centres de données

Avec le développement de l'Internet, la quantité et la taille des centres de données ont présenté une évolution massive. L'activité des centres de données augmente, et les demandes des utilisateurs ne cessent de croître. Le problème qui en résulte est que les fonctions du centre de données deviennent de plus en plus complexes, et que la gestion de l'exploitation et de la maintenance devient de plus en plus difficile. L'émergence de VXLAN-BGP-EVPN apporte des possibilités illimitées aux réseaux d'entreprise.

 

Qu'est-ce que VXLAN-BGP-EVPN ?

Tout d'abord, nous devons préciser que VXLAN-BGP-EVPN fait référence à une pratique de communication VXLAN basée sur BGP EVPN. VXLAN-BGP-EVPN peut découvrir et établir automatiquement des tunnels, ce qui permet une migration illimitée et transparente des machines virtuelles dans le centre de données, sans que l'utilisateur le perçoive.

  • VXLAN est un protocole de tunneling IP standard permettant d'étendre les VLAN dans un réseau. Il relie les VLAN d'un bout à l'autre du réseau sans tunneling, ce qui permet des capacités de multi-tenant et de mise à l'échelle non disponibles dans les réseaux 802.1q/VLAN traditionnels.

  • BGP (Border Gateway Protocol) est le principal protocole supportant l'Internet et est utilisé pour synchroniser les informations de routage entre les périphériques du réseau.

  • L'EVPN est une extension de BGP, qui fournit principalement un acheminement à voies multiples par le biais du modèle de multihébergement. Sa redondance permet à un dispositif de se connecter à deux ou plusieurs dispositifs en amont et d'utiliser tous les liens pour la transmission du trafic.

switch d'enterprise

 

Avantages de VXLAN-BGP-EVPN

L'EVPN et le VXLAN fonctionnent ensemble pour permettre des réseaux de campus et de centres de données évolutifs et agiles. En tant que protocole de routage utilisé pour connecter des systèmes indépendants sur Internet, BGP a pour fonction principale de contrôler la propagation des routeurs. VXLAN-BGP-EVPN, appliqué aux commutateurs d'entreprise, améliore considérablement les performances des commutateurs réseau et permet un déploiement réseau plus solide pour les centres de données. Le commutateur d'entreprise S5850 combiné à la fonction VXLAN-BGP-EVPN permet d'obtenir les avantages suivants :

  • Simplification de la configuration du réseau : Les liens peuvent découvrir automatiquement le VTEP, établir automatiquement des tunnels VXLAN et s'associer au VXLAN via MP-BGP, ce qui élimine la nécessité d'une configuration manuelle par les utilisateurs et réduit la difficulté du déploiement du réseau.

  • Séparation du plan de contrôle et du plan de données : Le plan de contrôle est responsable de la publication des informations de routage, et le plan de données est responsable de la transmission des paquets. Il s'agit d'une division précise des tâches et d'une gestion simplifiée.

  • Amélioration de l'utilisation de la bande passante : Lorsqu'un même site est connecté au réseau VXLAN par l'intermédiaire de plusieurs VTEP, plusieurs chemins connectés au site peuvent encore acheminer le trafic, ce qui améliore l'utilisation de la bande passante du réseau.

  • Prise en charge de l'IRB (Integrated Bridging and Routing) symétrique : MP-BGP peut annoncer simultanément les adresses MAC de la couche 2 et les informations de routage de la couche 3. De cette façon, VTEP peut mettre en œuvre non seulement le transfert de couche 2 mais aussi le routage de couche 3.

 

Prise en Charge de VXLAN-BGP-EVPN sur les Switchs de la Série FS S5850

Les switchs d'entreprise de la série FS S5850 (licence requise) peuvent tirer parti de BGP EVPN pour bénéficier de la prise en charge de la multilocation VPN à l'aide du routage et du transfert virtuels. Ils permettent à plusieurs locataires de partager le réseau de transit IP tout en ayant leurs propres VPN dans le réseau superposé VXLAN.

Dans un réseau superposé VXLAN-BGP-EVPN, VXLAN définit des domaines de couche 2 et applique la segmentation de couche 2, et empêche le trafic de couche 2 de toucher les frontières VNI. De même, la segmentation de couche 3 de VXLAN exploite la technologie VRF de couche 3 et isole le routage entre les locataires. De cette façon, chaque locataire aura son instance de routage VRF. Le sous-réseau IP du VNI d'un locataire spécifique se trouve dans la même instance VRF de couche 3 qui sépare le domaine de routage de couche 3 des autres locataires.

La prise en charge intégrée de la multilocation est un avantage des commutateurs d'entreprise de la série S5850 par rapport au VXLAN basé sur la multidiffusion " flood and learns " et aux autres technologies d'extension de couche 2 qui ne disposent pas de capacités de multilocation. Elle permet à la technologie VXLAN d'être mieux adaptée aux réseaux en nuage déployés selon un modèle multi-locataires.

Découvrez les Applications VXLAN-BGP-EVPN des Switchs FS S5850

Pour les entreprises, les centres de données sont déployés à travers les réseaux de campus, les WAN et l'Internet. Lorsque la structure VXLAN-BGP-EVPN est déployée dans un centre de données, la connectivité avec ces réseaux en dehors de la structure VXLAN est nécessaire. Dans l'architecture spine-and-leaf, les commutateurs de la série S5850 possèdent des caractéristiques de centre de données et peuvent être utilisés comme commutateurs leaf pour se connecter à des dispositifs de routage externes afin d'obtenir une architecture réseau globale. À ce stade, pendant que le MP-BGP EVPN interne échange des routes EVPN avec ces VTEP, le routage unicast IPv4 ou IPv6 normal peut être exécuté dans l'instance RRF du locataire.

switch d'entreprise

Recommandation pour les Switchs FS S5850 avec VXLAN-BGP-EVPN

Les switchs de la série FS S5850 coopèrent avec VXLAN-BGP-EVPN afin de simplifier la configuration de votre réseau, d'améliorer l'efficacité de la bande passante du réseau et d'introduire de nouvelles structures logiques grâce à l'IRB symétrique afin d'assurer l'évolutivité du routage et du pontage. Voici quelques commutateurs de la série S5850 recommandés.

Switchs S5850-48T4Q S5850-48S6Q S5850-24T16B S5850-32S2Q
Ports 48x 100/1000M/5G/10GBASE-T | 4x 40G QSFP+ 48x 1G/10G SFP+ | 6x 40G QSFP+ 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 16x 10G/25G SFP28 32x 1G/10G SFP+ | 2x 40G QSFP+
Capacité de Commutation 1,28 Tbps 1,44 Tbps 848 Gbps 800 Gbps
Taux de Transfert 952,3 Mpps 1071,4 Mpps 630,9 Mpps 595,2 Mpps
Adresse MAC 65K 65K 49K 65K
 

Conclusion

L'intégration transparente de la technologie EVPN et de l'architecture SDN a donné lieu à un nouvel essor dans la création de réseaux SDN, permettant aux réseaux de centres de données à grande échelle de passer progressivement d'une architecture traditionnelle à une architecture SDN. Grâce aux fonctionnalités du protocole VXLAN-BGP-EVPN, les switchs 10gb de la série FS S5850 peuvent être largement utilisés dans les centres de données de petite et moyenne taille pour assurer l'expansion du réseau.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k