Français

CWDM SFP+ vs DWDM SFP+ : Lequel à choisir

Mis à jour depuis le 12 oct, 2021 by
1.2k

Avec le développement rapide de la technologie WDM, différentes longueurs d'onde peuvent être attribuées à un émetteur-récepteur optique comme l'émetteur-récepteur SFP+ CWDM et SFP+ DWDM, augmentant ainsi l'optimisation de la capacité du réseau. Les émetteurs-récepteurs CWDM SFP+ et DWDM SFP+ sont utilisés en Ethernet 10G et peuvent sans exception atteindre une vitesse maximale de 11,25G. Cependant, ils sont notament diffèrent en ce qui concerne la longueur d'onde, la distance et l’obejctif. Cet article guide nos clients afin de bien sélectioner des modules CWDM SFP+ 10G et DWDM SFP+ 10G.

cwdm-dwdm-sfp

Qu'est-ce qu’un CWDM SFP+ ?

L'émetteur-récepteur SFP+ CWDM 10G fonctionne souvent à une longueur d'onde nominale de longueur d'onde CWDM. Plus précisément, l’émetteur-récepteur CWDM SFP+ peut prendre en charge 18 longueurs d’onde variant de 1270 nm à 1610 nm, et sa distance de transmission est de 20 km à 80 km. C'est une partie indispensable du système CWDM.

Qu'est-ce qu’un DWDM SFP+ ?

L'émetteur-récepteur DWDM SFP+ 10G fonctionne aux longueurs d'onde nominales DWDM de CH17-CH61, prenant en charge une distance de transmission allant jusqu'à 80 km. Il est spécialement conçu pour les entreprises de télécommunication et les grandes entreprises nécessitant un système évolutif, flexible et économique pour le multiplexage, le transport et la protection des applications de transmission de données, de stockage, de voix et de vidéo à haute vitesse.

Modules CWDM SFP+ vs DWDM SFP+

CWDM SFP+ peut généralement prendre en charge jusqu'à 18 canaux, tandis qu’un DWDM SFP+ peut prendre en charge plus de 40 canaux sur un seul fibre. Malgré que nos clients obtiennent plus de capacité et une plus grande distance de liaison avec le DWDM SFP+, ils doivent tout simplement plus payer, car leurs coûts sont plus élevé que le CWDM SFP+. Ce dernier peut être le premier choix pour les clients qui ne nécessitent pas une longue distance de transmission. Mais à long terme, DWDM SFP+ serait la tendance du futur pour les réseaux de haute densité.

En comparaison avec les modules SFP+ normaux, les systèmes CWDM et DWDM SFP+ sont plus coûteux, car chaque mode différent de fonctionnement a son propre prix. Comme mentionné précédemment, un CWDM SFP+ a tendance à être le meilleur choix dans le marché qu’un DWDM SFP+. Généralement parlé, si le champ de transmission prise en charge est long, les émetteurs-récepteurs CWDM ou DWDM seront plus coûteux. De plus, les émetteurs-récepteurs CWDM et DWDM SFP d’une usine tiercé sont beaucoup moins chers que les fabricants originaux. Par conséquent, l'achat de modules compatibles peut vous aider à économiser beaucoup d'argent. Le tableau suivant affiche les informations relatives aux émetteurs-récepteurs CWDM et DWDM SFP+ compatibles de FS.com.

Type
CWDM SFP+
DWDM SFP+
Longueur d'Onde (nm)
1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590,  1610
C17~C61
Distance de Fonctionnement (km)
10, 20, 40, 80
80
Interface
LC duplex, SMF
LC duplex, SMF
DOM Supporté
Oui
Oui
Température de Fonctionnement
0 - 70°C
0 - 70°C
Composants Optiques
DFB CWDM
EML DWDM
Protocols
Conforme à la Norme MSA
Conforme à la Norme MSA
Marque Compatible
Cisco, Juniper, Brocade, HPE, H3C, Dell, Ciena etc.
Cisco, Juniper, Brocade, HPE, H3C, Dell, Ciena etc.
Prix
$100~$840
$350~$740

Guide du client pour les modules CWDM SFP+ et DWDM SFP+

1. Est-ce que les commutateurs Cisco doivent être utilisés avec un CWDM SFP+ Cisco d'origine ?

Pas du tout, beaucoup émetteurs-récepteurs sont parfaitement compatibles fournis par un fournisseur d'émetteurs-récepteurs tiers pour remplacer le Cisco CWDM SFP+ ou même Cisco DWDM SFP+. Si vous pouvez avoir des émetteurs-récepteurs auprès d'un fournisseur tiers fiable, ils seront aussi fiables excatment commme ceux de marque Cisco, mais pour une fraction du prix.

2. Est-il possible de convertir la longueur d'onde conventionnelle par exemple de 850 nm en une longueur d'onde DWDM ou CWDM ?

Oui. Si vous avez besoin de convertir les longueurs d'onde en longueurs d'onde CWDM ou DWDM, vous pouvez utiliser un convertisseur OEO pour le faire. Le convertisseur OEO réalise une conversion de longueur d'onde basée sur la technologie de transformation O-E-O.

3. Comment sélectionner les câbles à fibres optiques appropriés pour les émetteurs-récepteurs CWDM et DWDM SFP+ ?

Les câbles à fibres optiques peuvent être classés en deux types : les câbles à fibres optiques monomodes et multimodes. Le premier est généralement utilisé pour la transmission à longue distance, tandis que le dernier pour la transmission à des distances courtes. Pour les émetteurs-récepteurs CWDM et DWDM SFP+, qui peuvent prendre en charge une liaison jusqu’à 80 km, nous avons choisi des câbles à fibre monomode liés à un connecteur LC.

4. Existe-t-il une différence entre les longueurs d'onde CWDM et DWDM en termes de qualité de transmission ? Quelles longueurs d'onde sont les meilleures ?

Oui. Une longueur d'onde différente peut fournir une qualité de transmission différente. D’une manière générale, les longueurs d'onde les plus utilisées sont de 1470 nm et 1550 nm, avec 1550 nm étantle plus fréquemment utilisé vue que la valeur atténuation petite de 1550 nm et qu’elle assure une meilleure qualité de transmission dans les applications de longue distance.

Achetez les modules SFP+CWDM DWDM FS

En tant q’un fournisseur leader de produits optiques, FS.com vous fournit tout le matériel nécessaire pour la construction d’un réseau CWDM ou DWDM. Tous ces produits sont assurés par une garantie et une politique de retour. Notre sociéte, FS.com, peut fournir des services personnalisés, comme le nom du fournisseur SFP, le type d'interface, la distance, la longueur d'onde, le DDM / DOM, la température, les étiquettes et sa conception et le package de livraison. Si vous avez besoin d’un service personnalisé ou si vous ne savez pas de quel type vous en avez besoin, veuillez contacter FS.com pour le soutien.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k