Français

Infrastructure de Centre de Données : On-Premises ou Cloud

Mis à jour depuis le 13 janv, 2023 by
1.3k

De nos jours, des mots très à la mode comme "cloud computing" et "data center" semblent dominer les sujets technologiques. Le cloud est-il plus fiable qu'un centre de données sur site (on-premises)? Sont-ils différents en termes d'infrastructure ? Voilà quelques-unes des questions qui reviennent sans cesse auprès des professionnels. Nous allons examiner objectivement les similitudes et les différences entre les centres de données sur site et dans le nuage.

Infrastructure des Centres De données

L'infrastructure d'un centre de données désigne l'ensemble des ressources physiques et des composants qui composent et soutiennent un centre de données. L'infrastructure d'un centre de données peut comprendre des serveurs, des ordinateurs, des équipements de mise en réseau tels que des routeurs ou des switchs, des dispositifs de sécurité tels qu'un pare-feu ou un système de sécurité biométrique, des dispositifs de stockage tels qu'un réseau de stockage (SAN) ou un système de sauvegarde sur bande, et des logiciels/applications de gestion de centre de données. Cette catégorie peut également inclure des ressources non informatiques comme les dispositifs d'alimentation et de refroidissement tels que les climatiseurs ou les générateurs, les racks/châssis de serveurs physiques et les câbles, ainsi que la dorsale Internet.

Infrastructure des Centres De données

Composants Physiques de l'Infrastructure des Centres de Données

Les composants physiques de l'infrastructure d'un centre de données font référence aux parties matérielles ou touchables, qui constituent également le composant le plus important pour la conception des réseaux de centres de données. Ils comprennent donc les composants essentiels au fonctionnement de l'installation, tels que les ordinateurs, les commutateurs et les serveurs, ainsi que l'infrastructure en place conçue pour soutenir cette infrastructure informatique de base, comme les équipements de refroidissement, l'électricité, les installations de base, etc.

On-Premises

Un centre de données sur site ou “on-prem” fait référence à un centre de données privé que les entreprises hébergent dans leurs propres locaux et dont elles assurent elles-mêmes la maintenance. En d'autres termes, les logiciels d'une entreprise sont installés et contrôlés localement sur ses propres serveurs informatiques. Veuillez noter qu'un centre de données sur site n'est pas équivalent à un nuage privé, car ce dernier peut être sur site ou hébergé dans le centre de données d'un tiers. Cela signifie que l'infrastructure sur site peut être utilisée pour exploiter des nuages privés où les ressources informatiques sont virtualisées de la même manière que celles des nuages publics. Mais les clouds privés peuvent également être exécutés sur des fournisseurs de clouds tiers.

Informatique en Nuage (Cloud Computing)

Lorsque l'on parle d’informatique en nuage, ou “cloud computing”, on fait généralement référence au cloud traditionnel ou public, un modèle dans lequel un fournisseur de services tiers héberge des ressources informatiques pour une entreprise. Le cloud public, comme son nom l'indique, est un environnement multi-locataires, ce qui signifie que ces ressources informatiques sont partagées par plusieurs individus ou entreprises, les données de chacun d'entre eux étant sécurisées par un cryptage de pointe.

cloud computing

Similitudes : Applications à Mission Critique dans les Deux Cas

Les centres de données, qu'ils soient sur site ou en nuage, disposent d'installations physiques que les entreprises utilisent pour héberger leurs applications et leurs données critiques. La conception d'un centre de données, sur site ou en nuage, repose sur un réseau de ressources informatiques et de stockage qui prend en charge la fourniture d'applications et de données. Les principaux composants des centres de données sur site et en nuage comprennent des éléments physiques tels que des routeurs, des commutateurs, des pare-feu, des systèmes de stockage, des serveurs et des contrôleurs de livraison d'applications.

Différences des Infrastructures : On-Premises ou Cloud

Il existe un certain nombre de différences fondamentales entre un centre de données sur site et en nuage. Le choix de la solution la plus appropriée pour une entreprise dépend entièrement de ses besoins spécifiques et des éléments nécessaires à sa mise en place.

Déploiement

Le déploiement de logiciels dans un centre de données en nuage ou sur site est relativement identique, mais il est radicalement différent pour les ressources matérielles. Dans le cas d'un système sur site, le déploiement est effectué en interne à partir de l'infrastructure de l'entreprise. L'infrastructure matérielle, y compris les serveurs et tous les composants physiques associés, fonctionne donc dans les limites de l'entreprise. Les ressources matérielles en nuage, telles que le stockage et les serveurs, sont déployées et exploitées par des fournisseurs de services en nuage tiers et fournies via l'internet.

Gestion

Les fournisseurs de services en nuage s'occupent de la plupart des tâches de gestion de l'infrastructure du centre de données. Les utilisateurs de l'informatique en nuage n'ont donc pratiquement rien d'autre à faire que de surveiller les ressources matérielles et de procéder à des ajustements au moyen d'un tableau de bord de gestion ou d'outils logiciels. Alors qu'un centre de données sur site nécessite une maintenance matérielle pratique, comme le remplacement des disques, la gestion des configurations, la maintenance du réseau, la gestion de l'alimentation et même l'entretien des bâtiments qui abritent toute l'infrastructure.

Sécurité

La sécurité du cloud est une responsabilité partagée. Dans ce modèle, les fournisseurs de nuages assument la plupart des responsabilités en matière de sécurité au niveau de l'infrastructure dans un modèle de nuage partagé, mais c'est aux utilisateurs qu'il incombe de configurer et de sécuriser correctement les applications et les données. Collaborer avec des fournisseurs de serveurs en nuage signifie que vous confiez la gestion de votre infrastructure à une autre partie. Par conséquent, il existe un risque d'accès non autorisé à vos données.

Dans le cadre d'un déploiement sur site, l'organisation est totalement propriétaire de la sécurité, ce qui signifie que la charge de configurer les applications et les réseaux de sécurité incombe uniquement aux équipes informatiques de l’entreprise. Contrairement au stockage en nuage, les solutions sur site ne sont pas accessibles ou vulnérables à des tiers, ce qui peut garantir une sécurité supérieure.

Budget

Dans les déploiements sur le cloud, les utilisateurs paient pour la fraction de l'infrastructure qu'ils utilisent, ce qui signifie que le stockage sur le cloud ne nécessite que des dépenses opérationnelles mensuelles et aucun coût initial. Toutefois, les coûts peuvent augmenter à l'insu des utilisateurs lorsqu'ils augmentent le nombre de services ou de serveurs. Dans ce cas, les entreprises doivent configurer et surveiller attentivement leur utilisation du cloud pour éviter de consommer plus de services que nécessaire. En revanche, les prix des services sur site sont fixes et proviennent essentiellement de l'achat, de l'installation, de la configuration et de la gestion de votre propre infrastructure sur site. Cependant, les investissements dans du matériel supplémentaire pour augmenter la capacité peuvent prendre des années avant de devenir rentables.

Pour conclure, les centres de données sur site et dans le nuage ont un point commun en termes d'infrastructure, ils sont tous dotés des composants physiques critiques. Mais ils diffèrent considérablement lorsque vous tenez compte du déploiement de l'infrastructure, la gestion, la sécurité et du budget. Que vous souhaitiez déployer un centre de données sur site ou dans le nuage, assurez-vous d'avoir fait vos recherches et de choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k