Français

Test Fluke pour les Câbles en Cuivre

Mis à jour depuis le 05 janv, 2023 by
1.6k

Les câbles Ethernet jouent un rôle essentiel dans la mise en place de connexions câblées hautement fiables et sécurisées, tant à des fins résidentielles que commerciales. Certains câbles réseau disponibles sur le marché ne répondent pas aux exigences de performance de la TIA ou de l'ISO, ce qui entraîne bien souvent des temps d'arrêt et des problèmes de réseau pour les applications critiques.

Pour fonctionner de manière fiable et conforme aux spécifications, les câbles Ethernet doivent être testés ou certifiés de manière professionnelle et graphique afin de répondre à des spécifications plutôt exigeantes définies par les normes industrielles TIA/ISO. Un bon test de certification permet de déterminer si votre système présente un câblage incorrect ou des câbles endommagés. Les testeurs de réseau Fluke sont des outils pratiques que les techniciens utilisent pour les services et les tests de certification. Le contenu suivant explique principalement ce qu'est un test Fluke et comment interpréter son rapport.

Table des Matières

Qu'est-ce que le Test Fluke ?

Pourquoi Effectuer un Test Fluke ?

Signification des Tests Fluke - Définition des Tests de Câbles de Brassage, Canaux et Liaisons Permanentes

Comment Lire un Rapport de Test Fluke

Qu'est-ce que le Test Fluke ?

Le test Fluke est une série de tests et de mesures industriels pour les liaisons physiques effectués avec des testeurs Fluke tels que l'analyseur de câble réseau Fluke, capables de fournir des informations de type "réussite" ou "échec" conformément aux normes industrielles. Il fournit un niveau d'assurance que les liaisons de câblage de réseau possèdent la capacité de transmission de réseau souhaitée pour supporter la communication de données désirée par les utilisateurs. Dans le test Fluke, le test des câbles de raccordement, le test des canaux et le test des liaisons permanentes sont adoptés par les installateurs et les utilisateurs finaux pour vérifier les performances des liaisons de câblage à paires torsadées installées.

Pourquoi Effectuer un Test Fluke ?

Les utilisateurs s'attendent à ce que le câblage de leur réseau Ethernet fonctionne parfaitement, mais certains d'entre eux sont susceptibles de négliger le processus de test des câbles lors de l'installation, au risque de ne pas détecter les problèmes liés aux câblages, ce qui entraîne directement des temps d'arrêt du réseau. Ce problème peut être évité en adoptant des testeurs professionnels (tels que les testeurs de réseau Fluke) pour aider à localiser rapidement les défauts.

Les testeurs Fluke présentent de grandes capacités lorsqu'il s'agit de dépanner des câbles, tout en maintenant un niveau de précision élevé. Ils peuvent non seulement afficher graphiquement les défaillances, notamment la diaphonie, la perte de retour et les défauts de blindage, mais aussi analyser les résultats des tests et fournir un rapport de test Fluke professionnel. Les testeurs Fluke permettent également de suivre et d'archiver les résultats de vos tests pour une référence ultérieure. Il est particulièrement important de disposer de données de référence, car le même réseau peut être testé plusieurs fois sur une période de quelques années. En utilisant les testeurs de réseau professionnels Fluke, vous pouvez télécharger un logiciel afin de conserver les différents résultats des tests et les informations sur les testeurs de réseau en un seul endroit, facilitant ainsi la gestion du travail. Le contenu suivant explique en détail les différents tests Fluke.

Signification des Tests Fluke - Définition des Tests de Câbles de Brassage, Canaux et Liaisons Permanentes

Test des câbles de brassage

Le test des câbles de brassage est une méthode permettant de mesurer les performances des câbles réseau. Il présente donc le niveau d'exigence le plus élevé en matière de performances des câbles. Un câble de raccordement réseau qui passe le test de câble de brassage est généralement plus performant, plus durable et plus fiable pour être déployé dans des centres de données haut de gamme, car il peut éviter les pertes de paquets ou de données. Lors du test du câble de raccordement, un câble en cuivre est connecté entre deux pièces de l'équipement de test, y compris le câble de raccordement complet et les adaptateurs de test. Tout câble de plus de 10 m n'est pas conforme et doit être testé en fonction des spécifications du canal. C'est également pour cette raison que le test des câbles de raccordement est le plus adopté pour vérifier les câbles en cuivre entre les racks adjacents dans les centres de données.

Test des câbles de brassage

Test des canaux

Les normes TIA et ISO définissent le canal du câblage en cuivre comme la liaison complète de bout en bout sur laquelle communiquent les équipements actifs du réseau. Dans un réseau en cuivre, le canal est la connexion entre deux appareils, y compris les câbles de raccordement utilisés pour les connexions transversales ou pour les interconnexions entre ces appareils. Dans le réseau local, le test des canaux peut être effectué depuis un commutateur de distribution dans une salle de télécommunications jusqu'à la carte réseau d'un ordinateur portable. Le test des canaux peut être effectué à l'aide de câbles de raccordement Ethernet, de câbles de liaison trunk pré-terminés et de câbles en vrac. La longueur totale du canal, y compris le câblage et les câbles, ne doit pas dépasser 100 mètres, conformément aux normes industrielles. Les exigences en matière de performance des câbles lors du test des canaux sont moins strictes que celles du test des câbles de raccordement. Ainsi, les câbles réseau qui réussissent le test des canaux ne réussissent pas toujours le test des câbles de raccordement.

Test des canaux

Test de liaison permanente

La liaison permanente fait référence à la partie "permanente" ou fixe du réseau en cuivre, qui comprend des composants qui resteront en place de façon permanente, comme un panneau de raccordement, un câble LAN ou une prise. Le test de liaison permanente est utilisé pour vérifier les performances des liaisons de câblage à paires torsadées installées, y compris les câbles principaux pré-terminés et les câbles en vrac sur le terrain, et est donc considéré comme la véritable base du réseau. Dans le test Fluke, le test de la liaison permanente exclut les câbles d'équipement car il ne mesure que la partie fixe du canal, généralement de panneau de brassage à panneau de brassage dans le centre de données ou de panneau de brassage dans la salle de télécommunications à la prise de la zone de travail ou au point de consolidation dans le LAN. La longueur maximale autorisée de la liaison permanente est de 90 mètres.

Test de liaison permanente

Comment Lire un Rapport de Test Fluke

Après avoir testé des câbles de réseau en cuivre récemment installés, vous pouvez facilement voir sur votre testeur si la liaison a échoué ou réussi pour l'application testée en remarquant si le résultat est un "succès" ou un astérisque. Toutefois, que représente chacun des paramètres figurant dans les rapports et comment expliquer ces graphiques sur la droite ? Examinons de plus près chacun des paramètres du rapport de test Fluke.

NEXT (Near-End Crosstalk) - différence d'amplitude (en dB) entre un signal transmis et la diaphonie reçue sur d'autres paires de fils à la même extrémité du câblage.

PS NEXT (Power Sum Near-End Crosstalk) - la différence (en dB) entre le signal de test et la diaphonie des autres paires reçues à la même extrémité du câblage.

ACR-F (Attenuation Crosstalk Ratio Far-End) - un calcul de FEXT moins la perte d'insertion de la paire perturbée en dB.

PS ACR-F (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Far-End) - un calcul de PS FEXT moins la perte d'insertion de la paire perturbée en dB.

ACR-N (Attenuation Crosstalk Ratio Near-End) - un calcul de NEXT moins la perte d'insertion de la paire perturbée en dB.

PS ACR-N (Power Sum Attenuation Crosstalk Ratio Near-End) - un calcul de PS NEXT moins la perte d'insertion de la paire perturbée en dB.

RL (Return Loss) la différence (en dB) entre la puissance d'un signal transmis et la puissance des signaux réfléchis.

 

Sommaire

Dans l'industrie des réseaux en constante évolution d'aujourd'hui, l'infrastructure de câblage en cuivre qui supporte un réseau doit fournir la capacité de transmission appropriée afin de prendre en charge la communication de données requise par ses utilisateurs finaux. En raison des besoins du marché et des conclusions du programme de test Fluke, tous les câbles de brassage FS sont testés à 100 % selon les exigences des normes industrielles TIA/ISO. Ces câbles Ethernet, notamment les câbles de brassage Cat5e, Cat6/6a, Cat7 et Cat8, ont une marge de performance suffisante pour prendre en charge les applications 1000Base-T/10GBase-T et même 25GBase-T/40GBase-T dans les réseaux de centres de données. Mieux encore, chaque câble de raccordement est accompagné de données de test réelles et d'un rapport de test professionnel Fluke, garantissant aux acheteurs ou aux utilisateurs finaux les performances pour lesquelles ils ont payé et qu'ils sont en droit d'attendre.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k