Types de Caméras de Sécurité sur le Marché
Il existe de nombreux types de caméras de sécurité sur le marché, offrant des fonctions différentes et des paramètres variés. Lorsque vous décidez de vous équiper d'un système de vidéosurveillance, l'un des facteurs importants que les techniciens devront prendre en compte est le type de caméras de surveillance requis. Cet article vous aidera à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins pour votre système de caméras de sécurité.
Types de Caméras de Sécurité Classés par Apparence
Les caméras de sécurité se différencient par leur apparence : les caméras à dôme, bullet, tourelle et fisheye. Les caméras dômes sont appelées ainsi en raison de leur forme de dôme, les caméras bullet, dont l'apparence est cylindrique, ressemblent à des douilles de balles, les caméras tourelles ont une structure à trois axes de type tourelle, et l'image d'une caméra fisheye est hémisphérique ou panoramique large, comme l'effet d'un fisheye, d'où son nom.
Figure 1 : Types de Caméras de Sécurité selon Leur Apparence
Ces types de caméras de sécurité ont chacun une apparence et des caractéristiques distinctes et sont adaptés à différents besoins en matière de sécurité (comme le montre le tableau ci-dessous).
Caméra Dôme | Caméra Bullet | Caméra Tourelle | Caméra Fisheye | |
---|---|---|---|---|
Apparence |
Forme en dôme Petite taille |
Forme de douille de balle Très visibles et facilement endommagés |
Sphère tranchée Petite taille |
Forme plate et ronde Petite taille |
Portée visuelle | Objectif et portée réduits | Objectif plus grand et portée supérieure | Objectif et portée réduits | Portée ultra-large |
Utilisation en intérieur | Discret et moins distrayant | Visible et facile à vandaliser | Discret et moins distrayant | Discret et moins distrayant |
Utilisation en extérieur |
Bonne dissimulation Condensation et rebondissement IR |
Portée plus large Dispositif visible Susceptible de servir de lieu de nidification pour les oiseaux |
Image nette Pas de rebondissement IR Facile à endommager |
Image panoramique nette Résistance aux actes de vandalisme |
Installation | Installation professionnelle | Installation facile | Installation et réglage faciles | Installation et réglage faciles |
À lire aussi : Caméra dôme ou caméra bullet, caméra tourelle ou caméra fisheye : Laquelle choisir ?
Types de Caméras de Sécurité Classées par Fonctions
Les caméras de survillance étant utilisées dans divers environnements, elles sont confrontées à différents problèmes et exigences. Pour répondre à ces problèmes et besoins, divers types de caméras de sécurité sont proposés en fonction de leurs caractéristiques : Les caméras de sécurité à vision nocturne sont conçues pour obtenir des images claires même dans l'obscurité totale, les caméras IP WDR permettent de gérer les problèmes de surexposition, les caméras IP PTZ avec fonction zoom sont utilisées pour offrir un champ de vision plus large sans angle mort, etc. Continuez à lire pour en savoir plus sur ces caméras de surveillance fonctionnelles.
Caméra de Sécurité à Vision Nocturne
Les caméras de survillance à vision nocturne sont équipées de petites ampoules LED intégrées (lorsque vous regardez l'objectif de la caméra, vous les trouverez placées à l'intérieur, autour de l'objectif), et d'un filtre de coupure IR, qui sert à détecter la lumière du jour et à bloquer la lumière tombant sur le capteur d'image pendant la journée pour que les couleurs restent fidèles. Lorsque la lumière diminue, les caméras passent automatiquement en mode infrarouge et peuvent "voir" dans l'obscurité.
La plupart des caméras de sécurité extérieures à vision nocturne capturent des séquences en noir et blanc, tandis que certaines peuvent offrir une vision nocturne en couleur. Les caméras de sécurité à vision nocturne peuvent assurer une couverture vidéo claire et intégrale dans les zones peu ou pas éclairées, ce qui explique que les lieux d'installation les plus courants soient les grandes entreprises, les espaces partagés, les hôtels, les allées, etc.
Figure 2 : Caméra de Sécurité à Vision Nocturne
Caméra IP WDR
La technologie WDR (Wide Dynamic Range) compense les problèmes d'exposition à la lumière. Elle permet à la caméra de capturer clairement les détails à la fois dans les zones faiblement et fortement éclairées de la vidéo. Ce traitement dynamique de la lumière améliore notamment la qualité d'image des caméras de sécurité dans des conditions d'éclairage très contrastées où le champ de vision comporte à la fois des zones sombres et des zones lumineuses.
La technologie WDR des caméras IP permet de capturer des images détaillées en exposant de manière appropriée les parties les plus sombres et les plus claires de la scène entière. Les caméras IP WDR peuvent fournir des images beaucoup plus concrètes pour l'identification de personnes ou de plaques d'immatriculation de véhicules, ce qui les rend extrêmement importantes pour les systèmes de vidéosurveillance. Par conséquent, les caméras IP WDR sont particulièrement recommandées pour les entrées de bâtiments, les distributeurs automatiques de billets et les installations de transport, ainsi que près des fenêtres, portes ou d'autres zones similaires.
À lire aussi : Plage dynamique étendue (WDR) dans les caméras IP
Caméra IP PTZ
Les caméras IP PTZ (Pan-Tilt-Zoom) sont équipées de fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom contrôlées par un opérateur à distance à l'aide d'un logiciel de surveillance ou d'une manette. Vous pouvez également utiliser un logiciel de gestion de caméra pour configurer des tours de garde afin que les caméras de sécurité se déplacent automatiquement pour surveiller des emplacements prédéfinis suivant un emploi du temps. En permettant d'effectuer une panoramique horizontale, une inclinaison verticale et diagonale et de zoomer sur un sujet, la caméra IP PTZ peut améliorer la qualité de l'image sans pixellisation numérique et permet au personnel de sécurité de réagir rapidement aux événements qu'il repère grâce au système de caméras de surveillance.
Avec les avantages d'un grand champ de vision, du suivi automatique, du contrôle à distance et de la capacité de zoom, les caméras IP PTZ sont couramment utilisées dans les postes de garde, les supermarchés, les aéroports, les grandes zones extérieures, etc.
Caméra Dotée d'Apprentissage Profond
L'apprentissage profond (Deep learning) est une forme d'apprentissage automatique qui recourt à l'intelligence artificielle (IA) pour passer en revue une quantité massive de données, reconnaître des modèles et apprendre à partir de ces modèles. Par exemple, nous souhaitons apprendre aux caméras de sécurité à reconnaître des objets spécifiques. Nous pouvons saisir par programme la taille, la forme et la vitesse des objets, ainsi que les informations sur les différents composants de chaque objet, afin que la caméra puisse reconnaître les caractéristiques correspondantes. Grâce à ces données, la machine apprend à différencier les types de mouvements et à décider de les ignorer ou non.
Figure 3 : Caméra d'Apprentissage Automatique Standard et d'Apprentissage Profond
En apprenant différentes classifications d'objets, tels qu'un humain, un animal, un véhicule, etc., les caméras à apprentissage profond peuvent reconnaître automatiquement les visages habituels, afin d'identifier rapidement les personnes et de les comptabiliser à distance, et de déclencher des alarmes intelligentes à l'avance. Pour cette raison, les caméras de capture de visage sont parfaitement adaptées aux magasins, aux écoles, aux salles de réunion et aux événements extérieurs.
Caméra de Sécurité Thermique
Les caméras de sécurité thermiques fonctionnent en détectant et en mesurant le rayonnement infrarouge (signatures et motifs thermiques) émanant des objets, puis en produisant des images à partir des différences de température de ces derniers. Comme les caméras thermiques de surveillance ne dépendent pas de la lumière pour obtenir des images et que les événements atmosphériques tels que la pluie, le brouillard ou la fumée n'affectent pas leur capacité à observer les détails, elles sont considérées comme des "détecteurs de personnes" par excellence.
Lorsqu'elles sont correctement installées, elles peuvent "capturer" automatiquement les intrus qui tentent de franchir les périmètres extérieurs avec une grande fiabilité, même dans un environnement extérieur imprévisible. Les caméras thermiques de sécurité prennent en charge le dépistage de la température du corps humain et la détection des visages avec des alarmes de température anormale, idéales pour les navires commerciaux, les installations médicales et les inspections de maisons et de bâtiments, particulièrement essentielles pour une détection précise et un contrôle efficace durant la période d'épidémie.
Figure 4 : Image de Caméra de Sécurité Thermique
Conclusion
À mesure que la technologie évolue, les types de caméras de sécurité se multiplient pour offrir des systèmes de vidéosurveillance toujours plus performants et intelligents. Les fonctions des caméras se développent également. Par exemple, la détection de mouvement d'une caméra à apprentissage profond achetée aujourd'hui sera peut-être encore plus précise dans un an. D'ailleurs, ces fonctions ne sont pas les seules et plusieurs éléments peuvent être regroupés au sein d'une caméra IP pour améliorer l'imagerie. Vous pouvez choisir la caméra de sécurité appropriée en fonction du scénario d'application requis.