Comment Choisir le Meilleur FOV (Champ de Vision) pour Votre Caméra de Conférence ?
Avez-vous déjà été désorienté par les différents champs de vision (FOV) au moment de choisir la bonne caméra de conférence pour votre salle de conférence ? Il est donc préférable de se renseigner davantage au sujet du champ de vision afin d'éviter de gaspiller de l'argent dans une mauvaise caméra. Cet article vous propose une introduction complète au FOV et vous aidera à choisir la meilleure caméra de conférence.
Qu'est-ce que le FOV (Champ de Vision) ?
Le champ de vision, également connu sous l'abréviation FOV (Field of View), est la zone ouverte et observable qu'une personne peut voir à l'œil nu ou à l'aide d'un dispositif optique, tel qu'une caméra. En d'autres termes, le champ de vision est ce que vous pouvez voir sans tourner la tête, y compris le champ visuel devant vous et votre vision périphérique.
Pour les caméras de conférence, il s'agit de "ce que vous voyez" à travers l'objectif de la caméra. Le FOV est généralement mesuré en degrés. La caméra est le point de départ unique, et le champ visuel augmente et s'élargit, formant un triangle.
Les angles FOV peuvent aller de 54 degrés à 360 degrés. Des angles plus grands sont généralement synonymes d'une vision plus large et meilleure. Mais plus grand n'est pas toujours meilleur et nécessaire. Des salles de conférence et des scénarios différents requièrent des caméras différentes, ce qui explique la grande variabilité des angles de vision.
Comparaison des Angles FOV Populaires pour les Caméras de Conférence
Examinons maintenant quelques angles de vue populaires pour les caméras de conférence. Pour que la largeur de la vue soit plus claire, nous prenons comme exemple une distance de 30 cm de la caméra. De cette façon, il est également plus facile de comparer les différents angles FOV.
FOV = 72.5°
Comme vous pouvez le constater, à 30 cm de la caméra, le FOV de 72,5° donne une vision de 1,4 m de large. Cela signifie qu'à 3 mètres, vous obtenez une vision de 4 mètres de large. Une caméra de conférence de 72,5° FOV est un bon choix pour les petites salles de conférence, avec la table de la salle de réunion à une distance d'au moins un mètre à un mètre et demi de la caméra.
FOV = 90°
À un FOV de 90°, vous obtiendrez 60 cm de largeur pour chaque 30 cm de distance de la caméra. Dans ce cas, une distance de 3 mètres vous donnera une vision de 6 mètres de large. Cette vision plus large convient à la majorité des salles de conférence.
FOV = 108°
À un FOV de 108°, nous entrons dans la catégorie des caméras considérées comme "grand angle". La plupart des caméras pour salles de réunion entrent dans cette catégorie. Les caméras de conférence à 108° FOV offrent une vue de 90 cm à une distance de 30 cm. Cela vous permet d'installer la caméra sur un long mur.
FOV = 120°
Un FOV de 120°, un autre grand angle courant, est également adapté aux espaces de rassemblement. À 30 cm de distance, vous obtenez une vision de 3, 1 m de large. À trois mètres de la caméra, cela signifie 10 mètres. Ce grand angle permet de voir presque tout le monde dans le cadre de la caméra..
FOV = 180°
Avec un FOV de 180°, la caméra offre une couverture de mur à mur. En bref, si vous avez besoin d'une couverture vidéo totale pour votre salle de conférence, c'est la solution que vous recherchez en matière de caméras.
Quel est le FOV Idéal pour Votre Salle de Conférence ?
Nous pouvons maintenant procéder à la sélection d'un FOV adapté aux différents cas d'utilisation. En général, cela dépend de la taille de votre salle de conférence et de l'aménagement intérieur.
Petite Salle de Conférence (4-6 personnes)
Si votre salle de conférence est relativement petite, pouvant accueillir de 4 à 6 personnes, et que la disposition est telle que le montre l'image suivante, une caméra de conférence avec un FOV de 90° à 120° devrait être un bon choix. Comme les personnes sont assez proches les unes des autres, les caméras de conférence à FOV de 90° à 120° garantissent que tout le monde est dans le cadre de la caméra.
Caméras de conférence FS recommandées : FC530 et FC530-4K
Salle de Conférence de Taille Moyenne (6-12 personnes)
Si votre salle de conférence peut accueillir de 6 à 12 personnes et que la plupart des sièges font face à la caméra, il est préférable d'opter pour une caméra de conférence avec un angle de vision plus large, tel que 120°, voire plus.
Caméras de conférence FS recommandées : FS-CC3XU2 et FC530-4K
Grande Salle de Conférence (12-16 personnes)
Les grandes salles de conférence pouvant accueillir 12 à 16 personnes ont généralement une configuration de ce type (photo ci-dessous). Dans ce cas, un FOV de 120° n'est pas forcément nécessaire. Un FOV de 60° à 90° est suffisant pour que tout le monde soit dans le champ de la caméra.
Caméras de conférence FS recommandées : FC730
Utilisation Personnalisée
Si la configuration de votre salle de conférence ne correspond à aucun des types ci-dessus et que vous souhaitez obtenir un angle FOV spécifique qui réponde le mieux à vos besoins, il vous faudra faire quelques calculs.
-
Pour une table quadrilatérale régulière, vous devez connaître X (la distance entre la caméra et la table) et Y (la moitié de la longueur du côté faisant face à la caméra). Calculez ensuite θ=arctan(y/x), et 2θ < HFOV de la caméra.
-
Pour une table ovale irrégulière, vous devez connaître X (la distance entre la caméra et le point central de la table) et Y (axe semi-majeur). Calculez ensuite θ=arctan(y/x), et 2θ < HFOV de la caméra.
Considérations Finales
Le FOV n'est qu'une des caractéristiques à prendre en compte lors du choix des caméras de vidéoconférence, mais son rôle est important. Pour déterminer quel angle FOV est le meilleur, vous devez examiner un certain nombre de facteurs, tels que la taille de la table de conférence, la disposition de la pièce et la distance entre la table et la caméra. Découvrez toutes nos caméras de conférence et trouvez la caméra idéale en fonction de son champ de vision.