Français

Comment Prolonger un Câble Ethernet Cat6 ?

Mis à jour depuis le 17 févr, 2023 by
2.7k

Presque toutes les entreprises, et l'Internet à domicile, dépendent des câbles pour les besoins essentiels tels que l'électricité et les données, mais lorsqu'il s'agit des installations de câbles, il peut y avoir certains problèmes courants - le câble ne peut pas atteindre l'emplacement souhaité avec une longueur suffisante pour faire une terminaison ou une épissure appropriée car il y a une limitation sur la distance de transmission maximale d'un câble. Dans ce cas, les gens peuvent vouloir prolonger les câbles Ethernet pour répondre à leurs besoins d'installation. Cet article vous explique comment prolonger les câbles Ethernet.

câbles Ethernet

Distance Maximale pour le Câble Ethernet

Avant de décider de la longueur de câble dont vous avez besoin, vous devez en savoir plus sur le câblage Ethernet et la distance de transmission du câble Ethernet.

La connexion Ethernet est l'une des formes de câblage les plus courantes dans un réseau LAN. Il est défini par la norme IEEE et peut être classé en différentes catégories, notamment Cat5e, Cat6 et Cat6a, etc. En général, les vitesses de transmission Ethernet peuvent atteindre 10/100/1000 Mbps. Il y a aussi l'Ethernet 10G qui est traditionnellement utilisé pour les réseaux de collecte et les réseaux centraux tels que les backbones d’entreprises, les centres de données et les fermes de serveurs, etc. Le tableau ci-dessous indique les distances de transmission maximales pour différents câbles Ethernet :

Catégorie
Vitesse de Transmission Max
Distance de Transmission Max
1000 Mbps / 1 Gbps
100 mètres
1000 Mbps / 10 Gbps

1000 Mbps dans un rayon de 100 mètres

10 Gbps sur 37-55 mètres

10000 Mbps / 10 Gbps
100 mètres
10000 Mbps / 10 Gbps
100 mètres
25 Gbps ou 40Gbps
Dans un rayon de 30 mètres
 

Comme le montre le tableau ci-dessus, pour les liaisons 10/100/1000 Mbps, 100 mètres (environ 300 pieds) est la longueur maximale pour les câbles de Cat5e ou Cat6. Pour qu'un câblage Cat6 atteigne une vitesse de transmission de 10 Gbps, la distance de transmission ne doit pas dépasser 55 mètres.

En règle générale, la longueur maximale d'un câble Ethernet est de 100 mètres. Au-delà de 100 mètres, le signal commencera à s'affaiblir et la vitesse et la fiabilité de la connexion réseau pourraient en être affectées. Ainsi, si vous utilisez des câbles Ethernet Cat6 pour vos installations mais que vous avez besoin d'une distance de transmission de plus de 100 mètres, vous pouvez envisager de prolonger les câbles Ethernet. Le contenu suivant prend comme exemple le câble Ethernet Cat6 et vous indique comment réaliser une extension de câble Cat6.

Comment Prolonger un Câble Ethernet Cat6

L'avantage des câbles à paires torsadées est que ceux-ci se connectent facilement à d'autres appareils. L'extension du câble Ethernet nécessite des équipements supplémentaires tels qu'un commutateur réseau, un convertisseur de média ou un prolongateur Ethernet.

Switch Réseau

Puisque vous ne pouvez pas dépasser la limite de 100 mètres pour une seule longueur de câble, vous pouvez placer un switch réseau au milieu pour étendre la portée globale du câble Ethenet Cat6.

Un switch réseau est un dispositif qui peut fournir des connexions Ethernet supplémentaires à votre réseau. Il fonctionne en commutant les paquets pour recevoir et transmettre les données à votre appareil final. Une utilisation courante des commutateurs de réseau consiste à créer des connexions Ethernet supplémentaires dans un bureau lorsque vous avez un grand nombre d'utilisateurs. Vous pouvez également utiliser un commutateur réseau si vous ne disposez que d'un seul port LAN sur votre appareil et que vous souhaitez créer deux connexions supplémentaires. En ayant une bonne connaissance des caractéristiques d'un commutateur réseau, vous pouvez alors réellement étendre la longueur du câble Ethernet en le connectant à un commutateur et en faisant passer deux ou trois autres câbles jusqu'à votre appareil final.

Convertisseur de Média

Convertisseur de Média

Un autre appareil que vous pouvez utiliser pour prolonger le câble Ethernet est un convertisseur de média. Un convertisseur de média est généralement un dispositif à deux ports équipé d'une interface en cuivre d'un côté et d'une interface en fibre de l'autre côté. Comme nous le savons, la fibre supporte des distances de transmission plus longues que le cuivre. La fibre multimode a une portée de 550 mètres pour les liaisons Ethernet 10/100/1000. La fibre monomode offre des distances de plus de 30 km pour l'extension Ethernet 10/100/1000. Un convertisseur de média permet d'étendre les liaisons Ethernet en convertissant les câbles Ethernet de cuivre en fibre et en ramenant une connexion en fibre sur du cuivre. Du point de vue du réseau, la connexion étendue n'est qu'une liaison Ethernet comme une autre, mais elle dispose d'une très longue portée qui résout le problème des périphériques distants.

Prolongateur Ethernet

Prolongateur Ethernet

Une autre approche basée sur les normes pour l'extension du câble Ethernet consiste à installer un dispositif d'extension au milieu du parcours en cuivre, tel qu’un Extender Ethernet.

Le prolongateur Ethernet est un appareil qui utilise la technologie DSL (digital subscriber line) pour le transfert de données. Normalement, ils sont utilisés par paires, en plaçant un prolongateur Ethernet à chaque extrémité pour convertir l'Ethernet en DSL et à nouveau en Ethernet. Les prolongateurs Ethernet peuvent fournir des vitesses de 50 Mbps sur 300 mètres ou environ 10 Mbps à 1400 mètres. Ils utilisent des fils de cuivre entre les prolongateurs et sont donc rentables et durables.

Conclusion

En fonction des différentes situations, les demandes des utilisateurs concernant les distances de transmission des câbles Ethernet peuvent varier et parfois dépasser la limite de distance de transmission maximale des câbles. Pour les utilisateurs qui souhaitent prolonger les câbles Ethernet, ce guide peut apporter une assistance utile. Si vous souhaitez prolonger votre câble Cat6, n'oubliez pas de vous procurer un commutateur réseau ou un convertisseur de média sur FS.com, ou de vous référer au service de conception de solutions réseau. Nous avons plusieurs types de produits mentionnés ci-dessus comme solution pour créer des connexions supplémentaires avec votre câble réseau en prolongeant la longueur du câble Ethernet pour aider votre connexion Internet à être opérationnelle en un clin d'œil.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k