Français

NAS ou Serveur : Lequel Vous Convient le Mieux ?

Mis à jour depuis le 19 juil, 2022 by
4.3k

serveur rack

Le stockage des données est un élément essentiel pour toute entreprise car il est impératif de distribuer les données rapidement et de sauvegarder en toute sécurité les informations vitales de l'entreprise. Les NAS (Network-attached Storage) et les serveurs de stockage sont les deux principales options de stockage pour l'accès, le stockage et le partage des données. NAS ou serveur, quelle est la différence et lequel vous convient le mieux ?

 

NAS - Le disque dur qui est connecté à un réseau

Le NAS est une architecture de stockage à accès par fichier connectée à un réseau qui permet à de multiples utilisateurs et à des dispositifs clients hétérogènes de récupérer des données à partir d'une capacité de disque centralisée. Il se connecte directement à un commutateur Ethernet relié aux serveurs. Par conséquent, les utilisateurs d'un réseau local (LAN) peuvent accéder au stockage partagé à partir du NAS via une connexion Ethernet standard.

Contrairement aux disques durs externes traditionnels, les périphériques NAS disposent généralement d'une sorte de système d'exploitation intégré qui ajoute des fonctions logicielles telles que le streaming média natif, le streaming d'imprimante ou l'accès à distance.network attached storage

 

Serveur - Matériel de sécurité renforcé avec pare-feu intégré

Un serveur est un matériel haute performance conçu pour traiter les demandes et fournir des données à d'autres ordinateurs via un réseau local ou Internet. Le serveur Internet est normalement configuré avec une mémoire de traitement et une capacité de stockage supplémentaires pour gérer des utilisateurs et des demandes en masse.

Les serveurs peuvent être classés en différents types suivant quatre normes différentes, notamment le facteur de forme du serveur, l'architecture de l'ensemble d'instructions, la quantité de processeurs et les types d'applications. Par exemple, selon le facteur de forme du serveur, les serveurs peuvent être divisés en serveurs rack, serveurs tour, serveurs lame et serveurs cabinet/armoire.

Types de serveurs

 

NAS ou Serveur : Quelle est la différence ?

Bien que le NAS et le serveur partagent certaines similitudes dans le partage des fichiers entre les appareils d'un réseau, ils diffèrent l'un de l'autre à certains égards.

  • Fonctionnalité : Un serveur peut être configuré pour exécuter une variété de fonctions, telles que fonctionner comme serveur de fichiers, serveur d'impression, serveur de base de données d'applications, serveur web, etc. Certains serveurs peuvent même intégrer plusieurs fonctions. Cependant, en tant que serveur de stockage de données, le NAS ne fournit pas de multiples fonctions comme un serveur et sert principalement au stockage de données.

  • Prix : Par rapport aux NAS, les serveurs nécessitent plus de puissance et sont plus chers. En outre, les systèmes d'exploitation des serveurs exigent souvent que les entreprises acquièrent une licence de serveur, ce qui constitue également une dépense.

  • Configuration : En raison de leur polyvalence, les serveurs sont exigeants en matière de configuration, car ils nécessitent des processeurs rapides, davantage de RAM et un espace disque interne suffisant. De cette manière, les serveurs peuvent mieux répondre aux exigences des utilisateurs finaux en matière de provisionnement des applications. En revanche, les fonctions des NAS sont relativement simples et ne requièrent pas une configuration importante.

  • Connexion : À la différence des serveurs qui sont toujours connectés aux matrices de disques, les NAS fonctionnent généralement de manière autonome et sont rarement connectés à d'autres machines.

  • Efficacité : En matière d'efficacité du stockage, les NAS fonctionnent mieux que les serveurs car ils optimisent l'architecture matérielle et logicielle du système. Avec les NAS, les données peuvent être transmises directement entre le client et le dispositif de stockage plutôt que par la RAM du serveur, ce qui permet d'obtenir une vitesse de réponse et une bande passante plus rapides.

 

NAS ou serveur : La meilleure option pour vos besoins

Le sujet NAS vs serveur a été examiné à de nombreuses reprises au sein de forums. Les périphériques NAS et les serveurs constituent tous deux un excellent moyen de partager des fichiers entre les périphériques d'un réseau. Au moment de choisir entre NAS et serveur, vous devez prendre en compte les aspects suivants pour décider lequel est le plus adapté à vos besoins.

Coût

Votre budget est le facteur le plus fondamental à prendre en compte car, comme indiqué ci-dessus, un serveur est beaucoup plus cher qu'un périphérique NAS. Outre le prix de l'équipement lui-même, les dépenses liées au serveur peuvent également couvrir une consommation d'énergie plus élevée, des frais de refroidissement plus importants, ainsi que les frais de licence du serveur.

Espace

Un serveur est beaucoup plus volumineux qu'un périphérique NAS ; le serveur n'est donc pas adapté aux applications de bureau qui sont limitées en espace. En revanche, les périphériques NAS sont portables et faciles à déplacer, de sorte qu'ils peuvent être connectés à un routeur ou à un commutateur dans les petites et moyennes entreprises (PME).

Sécurité

Les NAS traitent des données basées sur des fichiers et peuvent fonctionner avec un espace de noms global pour partager des données dans des réseaux locaux, ce qui manque de sécurité par rapport aux nuages. En outre, les périphériques NAS sont sensibles aux facteurs environnementaux et peuvent être facilement saisis et volés. Au contraire, les serveurs disposent d'une infrastructure plus sécurisée avec des pare-feu intégrés pour protéger vos données professionnelles.

Évolutivité

L'évolutivité est un facteur important dans le choix du stockage des données entre NAS et serveur. Les périphériques NAS ne sont pas très évolutifs car vous êtes limité à la cage de disques du NAS. En revanche, l'architecture réseau du serveur permet aux administrateurs de faire évoluer la capacité du réseau dans des configurations scale-up ou scale-out. Par conséquent, si vous prévoyez d'installer un grand nombre d'applications et de personnaliser presque tout le système, les serveurs constituent un meilleur choix.

 

Conclusion

NAS ou serveur ? Le choix de stocker et de sauvegarder vos données à l'aide d'un serveur ou d'un périphérique NAS dépend de l'espace dont vous disposez, de l'investissement que vous souhaitez faire pour sécuriser vos informations et de la capacité d'extension du stockage que vous souhaitez. Dans l'ensemble, il est important de tenir compte de vos besoins actuels et futurs potentiels lorsque vous évaluez l'option à utiliser entre NAS et serveur.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k