On-Premises ou Cloud : Quel est Le Meilleur Choix pour Votre Entreprise ?
Chaque entreprise ou société dispose d'un ensemble de données et d'applications qui doivent être partagées ou accessibles par différents services de l'organisation. Ces données doivent être configurées et stockées dans un endroit permettant un accès simple.
Traditionnellement, les entreprises comptaient uniquement sur les serveurs situés dans les locaux de l'entreprise pour stocker et accéder aux données via le réseau local. Cependant, la transformation numérique a vu plusieurs entreprises entamer leur parcours de migration vers le cloud. Aujourd'hui, la plupart des entreprises exploitent des centres de données sur site (on-premise) et en nuage (cloud) grâce à une stratégie de cloud hybride qui offre les avantages des deux mondes.
Les centres de données sur site et dans le nuage présentent tous deux des avantages et des inconvénients. Nous explorons ces aspects et bien d'autres dans les sections suivantes.
Qu'est-ce qu'un Centre de Données, et Pourquoi est-il Important ?
Un centre de données est souvent défini comme une installation physique ou en nuage qui abrite des applications et des informations critiques pour l'entreprise. Les centres de données comprennent plusieurs éléments pouvant être classés en trois groupes : stockage, calcul et réseau.
L'élément informatique, ou calcul, représente la puissance de traitement et la mémoire nécessaires à l'exécution des applications, souvent fournies par des serveurs haut de gamme.
Le stockage concerne les supports utilisés pour héberger les données de l'entreprise. Ceux-ci sont constitués de cassettes, de disques durs et de disques à semi-conducteurs avec plusieurs supports de sauvegarde.
D'autre part, la mise en réseau consiste à établir des interconnexions entre les composants du centre de données et les routeurs, les contrôleurs, les switchs, etc.
De nombreuses entreprises ayant désormais une partie de leurs données hébergées dans le nuage, la fiabilité, la sécurité et l'efficacité deviennent les principales considérations. Le centre de données moderne est censé communiquer entre plusieurs sites dans le nuage et sur site. Cette infrastructure prend en charge les charges de travail et les applications dans les centres de données physiques et dans un environnement multi-cloud.
On-Premise ou Cloud
Un centre de données sur site fait référence à un centre de données physiquement situé dans un bâtiment à usage professionnel. Le personnel informatique de l'entreprise est responsable de la maintenance des serveurs et de l'exécution des services de maintenance de routine tels que l'installation et la mise à jour des logiciels de sécurité. Un cloud privé hébergé par un fournisseur de services de cloud tiers peut également être considéré comme étant sur site. Dans ce cas, l'entreprise maintient le logiciel sur site, tandis que le fournisseur de services supervise le cloud privé.
D'autre part, un centre de données en nuage est contrôlé et exploité par un fournisseur de services en nuage tiers comme AWS ou IBM Cloud. Il existe deux types de centres de données en nuage : publics et privés. Avec les centres de données en nuage publics, vous partagez les ressources informatiques en nuage avec d'autres entreprises, ce qui en fait une option moins chère. Un centre de données en nuage privé est plus cher, car les ressources informatiques en nuage ne sont pas partagées avec d'autres entreprises.
Avant de choisir entre les centres de données en nuage et sur site, il est essentiel de comprendre les similitudes, les différences, les avantages et les inconvénients. Chaque entreprise est unique, et ce qui fonctionne le mieux pour une entreprise peut ne pas être idéal pour la vôtre. Voici un rapide aperçu des facteurs à prendre en compte avant de vous décider.
Similarités
Bien que les centres de données en nuage et sur site présentent des différences importantes dans leur mode de fonctionnement, ces solutions ont pour objectif de réduire les charges et les coûts de maintenance en implémentant une infrastructure informatique agile et moderne. Voici quelques-unes des principales similitudes :
Gestion flexible de la charge de travail – comme pour les déploiements en nuage, les centres de données sur site peuvent également utiliser le cloud computing pour rationaliser les charges de travail. Par exemple, ils peuvent tester et exécuter des charges de travail supplémentaires sur le cloud comme solution temporaire en fonction des besoins.
Accès aux technologies modernes – les infrastructures en nuage et sur site reposent sur une combinaison de technologies modernes pour garantir la sécurité et l'efficacité. Ces technologies incluent une plateforme de gestion, un système d'exploitation et des interfaces de programmation d'applications (API), qui fonctionnent ensemble pour assurer le bon fonctionnement des centres de données.
Automatisation de haut niveau – L'automatisation de l'infrastructure informatique a été adoptée dans les environnements en nuage et sur site. Elle permet de libérer les tâches manuelles et répétitives tout en réduisant les coûts et en rationalisant le déploiement des charges de travail.
Différences
Les entreprises qui optent pour une infrastructure de données en nuage constatent des différences importantes par rapport à celles qui hébergent et gèrent leurs données dans les locaux de l'entreprise. Certaines des principales différences concernent les paramètres suivants :
Coût – les centres de données sur site nécessitent un investissement initial considérable, tandis que les déploiements dans le nuage sont relativement bon marché, grâce aux services d'abonnement orientés vers l'utilisateur, tels que les modèles de paiement à l'utilisation.
Sécurité des données – Les centres de données sur site offrent un contrôle total sur vos données ; vous pouvez donc facilement implémenter des mesures de sécurité avancées. Cependant, vous pouvez perdre le contrôle direct de vos données dans les déploiements en nuage, selon le type de service en nuage que vous avez choisi. Si vous optez pour un modèle de responsabilité partagée, assurez-vous de bien comprendre vos responsabilités et les conditions requises pour assurer la sécurité de vos données.
Déploiement des ressources – Dans le cas d'une installation sur site, la plupart de vos ressources sont déployées dans les locaux de l'entreprise, tandis que les centres de données en nuage ont la plupart de leurs ressources sur un serveur tiers.
Évolutivité et flexibilité des opérations – les déploiements sur site sont moins évolutifs et moins flexibles que les centres de données en nuage.
Problèmes de conformité – La plupart des déploiements sur site sont conformes aux politiques de conformité des données. Cependant, les centres de données en nuage, par défaut, violent les politiques de conformité des données en raison de la perte de contrôle direct sur les données.
Avantages et inconvénients
Pour une meilleure comparaison et une meilleure vue d'ensemble des deux options de déploiement de centres de données, voici quelques avantages et inconvénients à prendre en compte.
Avantages des centres de données cloud
-
Réduit les responsabilités et les effectifs de votre personnel informatique.
-
Élimine les besoins d'investissements initiaux importants.
-
Vous pouvez adapter les services à votre budget.
-
Offre une meilleure sauvegarde des données que les déploiements sur site.
Inconvénients des centres de données cloud
-
La qualité de votre connexion internet détermine l'expérience de l'utilisateur.
-
Le manque de contrôle sur vos données implique qu'elles puissent être moins sécurisées.
-
L'évolutivité haut de gamme signifie que les coûts de déploiement du cloud peuvent monter en flèche si les opérations ne sont pas gérées.
Avantages des déploiements sur site
En plus d'offrir un meilleur contrôle sur les données de votre entreprise, le stockage de données sur site présente les avantages suivants :
-
Il permet un fonctionnement rapide et pratique, même sans accès à Internet.
-
Il réduit les coûts informatiques mensuels.
Inconvénients du stockage de données sur site
-
Il nécessite un support informatique interne, ce qui augmente les coûts de maintenance.
-
L'absence de stratégie sophistiquée de sécurité et de sauvegarde des données augmente le risque de perte de données.
-
Le manque d'évolutivité signifie que toute évolution future ou délocalisation de l'entreprise peut être très coûteuse.
Choisir la Bonne Solution de Centre de Données
Maintenant que vous connaissez les similitudes, les différences, les avantages et les inconvénients des centres de données dans le nuage et sur site, choisir la bonne solution pour votre entreprise ne devrait pas être un défi.
Le meilleur choix se résume souvent aux besoins uniques de votre entreprise, au coût et à vos préférences personnelles. Si vous travaillez dans un secteur hautement réglementé, comme la finance, vous pouvez envisager une solution de cloud hybride. Cependant, une petite entreprise bénéficiera du déploiement du cloud en raison de la réduction des coûts informatiques et d'une meilleure évolutivité.