Comparaison entre une caméra PoE et une caméra Wi-Fi
La sécurité a toujours été un sujet de grande importance, la surveillance des réseaux domestiques ou de bureaux est de plus en plus présente pour assurer un maximum de protection. Les caméras IP peuvent fournir des solutions efficaces pour permettre aux utilisateurs de surveiller des zones spécifiques.
Les caméras PoE et caméras Wi-Fi sont considérées comme deux options courantes de surveillance. Quelles sont les différences entre ces deux dispositifs, leurs avantages et inconvénients, et comment choisir entre eux ?
Introduction des systèmes de caméras filaires et sans fil
Le système de sécurité par caméra filaire est considéré comme la solution traditionnelle par défaut. Comme son nom l'indique, ce système requiert des câbles pour l'alimentation électrique, la connexion Internet et la transmission vidéo. Avec l'introduction de la technologie Power-over-ethernet (PoE), l'électricité et la connexion Internet sont réalisées avec un seul câble. Les caméras IP qui prennent en charge la technologie PoE sont capables de transmettre le signal vidéo qu'elles enregistrent au réseau tout en recevant à la fois les données et l'alimentation du même switch PoE.
Comme alternative, un système de caméra sans fil permet aux caméras de se connecter à un routeur sans fil, sans connexion câblée. Cependant, l'alimentation par câble est toujours nécessaire. La caméra IP Wi-Fi fonctionne en transmettant des images de sécurité à l'enregistreur, pouvant être accessible sur le réseau ou à distance. C'est-à-dire que l'utilisateur a accès aux séquences soit par un appareil intégré, soit par un système de stockage dans le nuage (cloud).
Caméra PoE et caméra Wi-Fi : Avantages et inconvénients
Les caméras IP PoE et Wi-Fi proposent toutes deux des fonctions de surveillance standard. Les différences entre ces deux dispositifs sont toutefois bien distinctes. La partie suivante explique respectivement leurs avantages et leurs inconvénients.
Les avantages de la caméra Wi-fi
-
Design sans fil avec grande flexibilité : Placez la caméra à l'endroit de votre choix tant qu'il y a une alimentation électrique à proximité, ce qui vous permet de gagner du temps pour sa manipulation. Vous pouvez la déplacer vers un autre endroit sans avoir de câbles à manipuler.
-
Installation simple : Comme les caméras sont connectées au réseau Wi-Fi pour la transmission vidéo, il n'est pas nécessaire de poser des câbles entre l'enregistreur et les caméras, ce qui facilite considérablement l'installation. La seule limitation est la source d'alimentation.
-
Facile à dissimuler : Les caméras Wi-Fi sont évidemment plus faciles à dissimuler. L'adoption de ces caméras permettra d'économiser de l'espace et de renforcer l'organisation de la zone.
-
Prix raisonnable : En général, il faut moins d'outils et d'accessoires, ce qui permet de faire des économies. Cette option est connue comme une solution économique.
Les inconvénients de la caméra Wi-Fi
-
Vulnérable aux interférences : Le principal inconvénient des caméras de sécurité sans fil est qu'elles sont sensibles aux interférences, ce qui peut les rendre moins fiables dans certaines situations. Le signal de votre routeur, ainsi que celui d'autres routeurs à portée sur la même bande passante se chevauchent et causent des interférences pour les appareils, en particulier dans certains complexes d'appartements.
-
Limite la vitesse : Les caméras Wi-Fi sont essentiellement des "brouilleurs Wi-Fi". Si vous avez 6 caméras IP, toutes transmettant sans interruption, cela ralentit définitivement la connexion Wi-Fi et provoque ainsi une surcharge de votre connexion Internet.
-
Limité à la couverture : Le plus grand obstacle d'une connexion sans fil est que vous êtes limité à la portée du signal des routeurs Wi-Fi. Toutes les caméras de sécurité sans fil doivent être situées dans le rayon de portée du Wi-Fi. Cependant, la portée moyenne du signal pour la plupart des routeurs installés dans les domiciles et bureaux atteint environ 10 mètres.
-
Susceptible d'être piraté : Les attaques sur les réseaux sont impossibles sur les systèmes câblés en raison des alertes auditives et des e-mails automatiques. La connexion "sans fil" facilite considérablement une attaque, car l'usurpation de l'adresse de l'appareil et la transmission des données dans le même format permettront d'atteindre l'objectif. Les pirates informatiques sont peu intéressés par la diffusion de vos vidéos, ils veulent vos données financières. Dans certains cas de piratage, le logiciel de l'appareil a été modifié pour être utilisé comme man-in-the-middle (attaque de l’homme du milieu) pour collecter et transmettre les données financières aux pirates.
Les avantages de la caméra PoE
-
Conception de l’alimentation de grande flexibilité : Le processus d'installation n'est pas difficile du fait que vous n'avez pas à vous soucier d'un câble secondaire pour l'alimentation. Et il est également inutile d'installer la caméra à proximité d'une source d'alimentation car le switch fournit directement la source d'alimentation.
-
Vitesse de transmission plus rapide : Les vitesses de transmission des données s'améliorent grâce à la technologie PoE. PoE peut fournir jusqu'à 2,5Gbps à 5Gbps sur des distances de 100 mètres avec la perspective immédiate d'atteindre des vitesses de 10Gbps en adoptant des câbles patch Cat5 et Cat6.
-
Haute fiabilité de transmission : La transmission des données des caméras de sécurité PoE est effectuée par câble. Par conséquent, ces systèmes de sécurité câblés ne sont pas sensibles aux interférences et au brouillage des signaux sans fil.
-
Couverture plus large : La distance maximale de connexion des caméras PoE IP est de 100 mètres, soit dix fois plus que les caméras Wi-Fi. En d'autres termes, les caméras Wi-Fi doivent se situer dans un rayon de 10 mètres du signal du routeur, tandis que les caméras IP PoE peuvent être installées jusqu'à 100 mètres de leur switch réseau.
-
Gestion centralisée de l'énergie améliorée : Une coupure de courant provoquera l'arrêt de tout votre système de vidéosurveillance lorsque celui-ci ne dispose pas de UPS (alimentation électrique ininterrompue). En adoptant la technologie PoE, vous pouvez compter sur un UPS unique et centralisé pour fournir une alimentation de secours à vos périphériques réseau prioritaires. Vous pouvez éteindre ou réinitialiser ces appareils à distance, ce qui vous permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent.
Les inconvénients de la caméra PoE
-
Installations difficiles : Normalement, le processus d'installation requiert à la fois des connaissances informatiques et des compétences manuelles. Comme la caméra PoE doit être installée sur les murs ou les plafonds, il restera des trous de perçage si vous décidez de la retirer.
-
Frais élevés : Un autre inconvénient pour ce type de caméra de sécurité est le facteur coût. La mise en place initiale de votre système de caméra IP peut coûter plus cher. Un switch réseau décent, des câbles Ethernet compatibles PoE, des caméras IP PoE conformes, et les coûts d'installation sont bien plus élevés que ceux de vos routeurs Wi-Fi sans fil standard.
Caméra PoE vs caméra Wi-Fi, plusieurs facteurs essentiels sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Caméra Wi-Fi (sans fil) | Caméra PoE (câblée) | |
---|---|---|
Vitesse de transmission | Lente | Rapide |
Fiabilité | Faible | Haute |
Sécurité | Faible | Améliorée |
Portée | Faible | Plus large |
Installation | Simple | Complexe |
Gestion de l’alimentation | Individuel | Centralisée |
Coût | Abordable | Coûteux |
Caméra de sécurité PoE ou Wi-Fi, quelle est la meilleure option ?
Comme les caméras de sécurité Wi-Fi et PoE ont chacune leurs avantages et inconvénients, il n'est pas simple de prendre une décision. Avant d'acheter, posez-vous quelques questions : Comment sont mes conditions quotidiennes de réseau et de puissance? Quel type d’application je veux effectuer? Combien d'appareils dois-je installer? Et devrais-je envisager de futures mises à niveau ? Prenez votre temps, en évaluant votre situation actuelle en fonction des facteurs suivants.
Environnements de mise en réseau
Le point le plus important est d'évaluer votre situation actuelle en matière de réseau et de puissance. La puissance du signal sans fil, ou le champ de couverture, est liée à divers facteurs comme le routeur, les interférences, le trajet que les signaux doivent emprunter pour atteindre vos caméras, etc. La conception de l'alimentation a également un impact sur vos futures décisions en matière de système de sécurité.
Scénarios d'application
En général, les caméras IP Wi-Fi sont utilisées pour la sécurité intérieure des foyers, et les caméras IP PoE pour les systèmes de surveillance extérieurs. Lorsque vous prévoyez d'installer des caméras IP à l'extérieur, assurez-vous que les modèles que vous achetez sont résistants aux intempéries. Les systèmes de caméras de sécurité câblées sont également destinés aux propriétaires de maisons ou d'entreprises à usage relativement permanent, tandis que les systèmes sans fil conviennent parfaitement aux locataires ou aux entreprises situées dans des lieux temporaires. Les caméras IP Wi-Fi sans fil risquent d'être piratées, tandis que les PoE câblée peutvent protéger vos données personnelles ou vos fichiers d'entreprise en toute sécurité.
Échelle et évolutivité
Les dimensions de la propriété ou bâtiment et le nombre de caméras nécessaires détermineront votre décision entre les caméras Wi-Fi et PoE. Si vous souhaitez installer une seule caméra IP pour la surveillance à domicile, vous pouvez choisir une caméra IP Wi-Fi. Assurez-vous simplement que la caméra IP Wi-Fi est installée dans la zone de couverture de votre routeur Wi-Fi. Toutefois, de nombreux propriétaires possédant de grandes installations souhaitent une couverture de qualité avec des prestations sans faille. Un système câblé pouvant supporter et relier toutes les caméras est recommandé. La technologie PoE permet également une plus grande flexibilité lors de l'ajout, du déplacement, de la modification ou du déploiement temporaire de caméras de sécurité, ce qui est idéal pour les mises à jour futures.
Il n'y a pas de meilleure solution, seulement la bonne solution. Si vous souhaitez une installation plus facile et plus de flexibilité pour vos applications intérieures actuelles à petite échelle, optez pour les caméras de sécurité Wi-Fi sans fil; Si vous avez besoin d'un réseau stable et évolutif avec une meilleure gestion pour les applications extérieures, il est plus judicieux de choisir des caméras de sécurité PoE câblées.
Considérations supplémentaires
Selon les recherches, le marché de la vidéosurveillance devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 16,14 % au cours de la période de prévision de 2018 à 2023 et atteindre 77,21 milliards de dollars d'ici 2023, ce qui augmente en même temps que la demande croissante dans le marché des caméras. Le marché des caméras IP est évalué à plus de 8 milliards de dollars en 2018 et connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 14 % entre 2019 et 2025. Le volume global des expéditions devrait dépasser 100 millions d'unités d'ici 2025.
Le besoin de sécurité dans les applications résidentielles, associé à la tendance croissante des maisons et bureaux intelligents, a déclenché une adoption accrue des caméras IP câblées et sans fil, ce qui devrait stimuler le marché des caméras IP dans les années à venir. Par rapport aux caméras Wi-Fi, les caméras PoE se caractérisent par une vitesse de transmission plus rapide, une plus grande fiabilité, une sécurité supérieure et une couverture plus large pour un plus grand nombre de scénarios d'application. Avec la popularité de la technologie PoE, les caméras PoE devraient acquérir une part du marché plus importante et constitueront une tendance inévitable dans un avenir proche.
Article connexe :
Système de caméras de sécurité PoE : Avantages et applications
Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?