Français

Outils de poinçonnage pour câblage réseau

Mis à jour depuis le 29 juil, 2021 by
3.1k

Un outil de poinçonnage, également appelé outil krone, est un outil de petite taille mais essentiel pour les techniciens de réseau qui installent le câblage des réseaux téléphoniques, informatiques et audio divers. Cet outil est largement utilisé pour terminer les câbles Ethernet en insérant les fils des câbles dans les connecteurs autodénudants (IDC) sur les blocs de connexion, les panneaux de brassage, les modules keystone et les boîtes de montage en surface. Il consiste à insérer le fil pour obtenir une terminaison résistante à la corrosion, puis à couper l'excédent de fil, ce qui garantit des connexions rapides et précises avec moins d'efforts.

Caractéristiques principales de l'outil de poinçonnage

Les outils de poinçonnage les plus courants disponibles sur le marché incluent l'outil à impact standard, l'outil à impact automatique universel et l'outil de terminaison résistant à la corrosion. L’outil de poinçonnage typique se compose d'une poignée, d'un mécanisme à ressort interne et d'une lame fendue amovible. L’outil de poinçonnage mesure généralement entre 15 et 20 cm de long et comporte une lame à une extrémité. La partie supérieure et inférieure de l'outil sont généralement de couleurs différentes afin d'aider les utilisateurs à identifier quel côté est utilisé pour couper le fil. La plupart des modèles ont une lame interchangeable et une vis ou un bouton de réglage de la pression.

Outils de poinçonnage

Les dimensions de l'outil de poinçonnage ne sont pas normalisées. Certains outils ont des dimensions de 13,50 x 2,70 x 2.70 cm. D'autres ont 13.30 x 3.20 x 3.20 cm, 17 x 5.10 x 5.10 cm et ainsi de suite. Leur poids varie également en fonction de leur taille. Quelles que soient les dimensions de l'outil de poinçonnage, son utilisation est la même.

Types de lames de l'outil de poinçonnage

Pour s'adapter aux différents types de connecteurs, les outils de poinçonnage sont dotés de différents types de lames: lame 66 ou lame 110. Différentes lames sont utilisées en fonction de la terminaison du bloc 66 ou du bloc 110, ce qui est expliqué ci-dessous.

Poinçonnage de bloc 66

Le bloc 66 est un type de bloc de poinçonnage utilisé pour connecter des jeux de fils dans un système téléphonique. Ils sont disponibles en trois tailles, A, B et M. A et B ont six clips dans chaque rangée alors que M n'en a que 4. Chaque rangée d'un bloc 66 est configurée pour qu'une paire de fils soit épissée à une autre paire. Cependant, n'importe quelle paire de fiches peut être utilisée pour connecter deux fils.

Les blocs A séparaient davantage les rangs et sont devenus obsolètes depuis de nombreuses années. Le type B est utilisé principalement dans les panneaux de distribution où plusieurs destinations (souvent des téléphones à touches 1A2) doivent se connecter à la même source. Les blocs M sont souvent utilisés pour connecter un seul instrument à un tel bloc de distribution. Les blocs 66 sont conçus pour terminer les fils de cuivre solides de 22 à 26 AWG. Les blocs 66 sont disponibles pré-assemblés avec un connecteur femelle RJ-21 qui accepte une connexion rapide à un câble à 25 paires avec une extrémité mâle. Ces connexions sont réalisées entre le bloc et l'équipement du client (CPE).

Poinçonnage de bloc 110

Version actualisée du bloc 66, le bloc 110 est la pièce maîtresse du système de gestion des connexions, utilisé pour connecter le câblage des systèmes téléphoniques, le câblage des réseaux de données et d'autres applications de câblage basse tension. Le bloc de câblage de type 110 est ignifuge, en plastique moulé par injection pour réaliser les dispositifs de base et le système de câblage de terminaison qui s'y connecte.

Le bloc 110 est conçu pour les fils solides de diamètre 22 à 26. Il s'agit de la terminaison utilisée sur le panneau de brassage cat5e, le panneau de brassage cat6 et les prises RJ-45. Ils sont également moulés en terminaisons de type bloc ayant une taille réduite comme les blocs 66. Le bloc 110 est conçu pour une bande passante de 500 MHz (1 gb/s) ou plus. 110 blocs sont acceptables pour une utilisation avec audio numérique AES/EBU à des taux de fréquence d'échantillonnage supérieurs à 268 KHz ainsi que pour les réseaux gigabit et audio analogique. Le système de bloc de câblage de type 110 utilise des boucles de connexion rapide qui peuvent être simplement réarrangées, de sorte qu'il fournit une connexion croisée pratique pour le système de gestion.

Comment utiliser un outil de poinçonnage

Lorsqu'il s'agit de réparer ou d'installer un câble Ethernet, vous devrez inévitablement couper et positionner des fils. Les fils exposés peuvent être dangereux et provoquer la rupture de vos connexions. L'outil de poinçonnage est donc nécessaire pour s'assurer que vos fils sont bien fixés, et en même temps pour aider à couper et contenir les fils dans une prise standard. Comment utiliser un outil de poinçonnage? Il suffit de suivre les étapes suivantes.

Première étape: dénuder la gaine du câble

Il convient de noter qu'il faut toujours laisser environ 6 cm (2,5 pouces) à l'extrémité du câble. Insérez le câble dans l'outil de dénudage de câble ou de sertissage modulaire, et effectuez quelques rotations. Retirez ensuite la gaine.

Deuxième étape: exposer les fils

Après avoir retiré la gaine du câble, il reste quelques centimètres de câble exposé. Retirez ensuite délicatement les paires de fils du centre du câble pour les déployer en éventail. Séparez les paires de fils en les tordant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Essayez de redresser les extrémités autant que possible afin de faciliter la terminaison.

Troisième étape: Placez les fils du câble dans la prise

Retirez le couvercle de protection de la partie supérieure de la prise et placez le câble dans le bloc de la prise. Insérez chaque fil dans son propre emplacement séparé, en veillant à ce que le fil corresponde à la configuration A ou B. Les fils conducteurs doivent ressortir de la prise.

Placez les fils du câble dans la prise

Remarque: il convient de choisir entre le schéma de câblage T568A ou T568B. Le T568B est de plus en plus populaire car il peut être utilisé avec les anciens codes de couleur ainsi que les nouveaux codes.

Quatrième étape: Terminer les fils conducteurs

Utilisez votre outil de poinçonnage et pressez-le sur les fils conducteurs pour les couper. La partie angulaire de la lame doit être en contact avec le côté long et robuste de la prise. Cela permet également de s'assurer que les fils coupés sont au même niveau que la prise.

Terminer les fils conducteurs

Cinquième étape: Inspecter les fils

Vérifiez chaque fil pour vous assurer qu'il ne dépasse pas du côté de la prise. Vous devez également vous assurer que le bord de la gaine du câble est proche de la base de la prise et des fils que vous venez de terminer. Les fils doivent être bien en place. Si vous remarquez que des fils dépassent sur le côté, prenez un coupe-fil et coupez soigneusement le fil de manière à ce qu'il soit aligné avec la prise.

Inspecter les fils

Sixième étape: Placez un capuchon anti-poussière sur la prise.

Placez les capuchons anti-poussière pour protéger les fils. Cela permet de sécuriser la connexion et d'éviter toute tension sur les fils. Le capuchon anti-poussière est également très facile à retirer: il suffit de le retirer à l'aide d'un tournevis à tête plate inséré dans l'encoche située sur le côté.

Remarque: Si vous ne remettez pas les capuchons sur la prise, cela signifie que les fils ne sont peut-être pas correctement installés. Il est préférable de vérifier à nouveau les fils et de s'assurer qu'ils sont bien fixés et coupés.

L’utilisation des outils de poinçonnage pour le câblage réseau semble assez facile. Mais ce n'est qu'en suivant rigoureusement ces étapes que vous pourrez effectuer des terminaisons précises pour garantir des installations fiables. Si vous êtes à la recherche d'un outil de poinçonnage de qualité, veuillez consulter le site www.fs.com.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k