Français

Câble Conducteur Toronné ou Plein, Lequel Choisir ?

Mis à jour depuis le 23 févr, 2023 by
1.0k

Le développement de l'économie mondiale a considérablement réduit les distances géographiques. Et cette connectivité est due aux câbles Ethernet, l'un des dispositifs de communication les plus importants. Les câbles Ethernet sont utilisés pour connecter des PC, des switchs et des routeurs afin de transmettre et de recevoir des données. Pour établir une connexion fiable, il est important de choisir des câbles adaptés à des applications spécifiques. Cet article vous guidera donc sur le choix de la catégorie de câble appropriée du point de vue de la structure du câble - conducteur plein ou conducteur toronné.

Les câbles Ethernet en cuivre sont classés en Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, etc. en fonction de différentes spécifications. Le câble de raccordement Ethernet peut également être divisé en câbles à conducteur plein et en câbles à conducteur toronné en fonction des différentes configurations de câble. Ces deux types de câbles sont expliqués en détail dans les paragraphes suivants.

Câble Conducteur Plein

Les câbles à conducteur plein sont constitués d'un seul fil conducteur plein. Les conducteurs pleins sont généralement constitués de fils de cuivre nus d'un diamètre compris entre 22 et 24 AWG (unité American Wire Gauge). Par exemple, le diamètre d'un câble Cat5e UTP (Unshielded Twisted Pair) est de 24AWG. L'avantage des fils de grande taille est qu'ils peuvent fournir des caractéristiques électriques supérieures pour conserver la stabilité sur une large gamme de fréquences. Par conséquent, les câbles pleins sont bien adaptés aux applications Ethernet à haut débit.

Câble conducteur plein

En raison du grand diamètre des fils, les câbles à conducteurs pleins ont une résistance au courant continu plus faible (la résistance n'est pas bonne pour la transmission des signaux) et une moindre sensibilité aux effets de haute fréquence. Ce type de câbles peut supporter des transmissions sur de plus longues distances et des débits de données plus élevés que les câbles toronnés. Mais les gros diamètres des fils entraînent également des inconvénients. Plus le noyau est large, plus le câble est rigide. Si les câbles sont pliés, ils risquent fort de se rompre ou d'affecter les performances du réseau.

Câble Conducteur Toronné

Les câbles à conducteurs toronnés sont très couramment utilisés aujourd'hui. À l'intérieur des paires torsadées de câbles toronnés, chaque conducteur individuel est constitué d'un faisceau de brins de fil de plus petit calibre. En général, six ou sept brins sont utilisés pour entourer un seul fil au centre. Les brins extérieurs sont enroulés en hélice autour des fils centraux. Les fils toronnés forment un conducteur dont le diamètre est similaire à celui d'un câble plein. Mais la surface conductrice est plus petite que celle d'un câble plein en raison des diamètres plus petits de chaque brin de fil conducteur.

Câble Conducteur Toronné

La structure du toronnage rend les câbles flexibles. Même si les câbles sont pliés, il est difficile de les endommager car chaque brin est indépendant du brin entier. Examinons comment cela fonctionne. Lorsque les câbles sont pliés, tous les brins individuels sont tirés vers le centre. La tension totale est répartie sur tous les brins afin de minimiser la tension sur le conducteur central. Par conséquent, les conducteurs de câbles peuvent obtenir plus de supports s'il y a plus de torsions dans les brins de fils.

Les conducteurs des câbles toronnés utilisés pour les applications réseau et Ethernet sont constitués de fils de cuivre nus ou étamés. Les conducteurs étamés peuvent protéger les surfaces conductrices de l'oxydation et empêcher les brins individuels de se briser. C'est à cause du processus de production des conducteurs étamés. Tous les brins de fil doivent être plongés dans un bain d'étain fondu avant d'être assemblés en un seul conducteur.

Mais les câbles à conducteurs toronnés peuvent causer une perte d'insertion plus élevée en raison de leur diamètre conducteur plus petit, en particulier pour les transmissions sur longue distance (bien sûr, la distance a des limites pour les câbles à conducteurs pleins et toronnés). Les câbles toronnés ont une résistance élevée au courant continu, ce qui entraîne la dissipation des signaux sous forme de chaleur accrue pendant la transmission sur de longues distances. Les câbles à conducteurs toronnés ne sont donc pas aussi efficaces que les câbles pleins pour les longues distances. Un autre inconvénient des câbles toronnés est qu'ils sont plus chers que les câbles à conducteurs pleins pour une longueur équivalente, car leur production est coûteuse.

Applications des Deux Câbles

Les câbles à conducteurs pleins sont conçus pour l'épine dorsale (backbone) et les cheminements de câblage horizontaux. Cela explique les performances électriques supérieures et la stabilité des hautes fréquences. Ces câbles peuvent supporter des distances plus longues que celles des câbles à conducteurs toronnés. Les câbles longs peuvent être installés dans les murs, à travers les plafonds ou entre les zones de travail d'un même étage. Mais il faut faire attention à ce que les câbles pleins ne soient pas pliés, fléchis ou tordus à plusieurs reprises, car ils ne sont pas très flexibles.

Alors que les câbles à conducteurs toronnés sont utilisés pour de courtes distances entre les cartes d'interface réseau et les plaques murales ou entre les concentrateurs et les panneaux de brassage, les hubs et autres équipements montés en rack, car ils seront constamment branchés, débranchés ou pliés. Le câble à conducteur toronné est beaucoup plus flexible que le câble à conducteur plein. Cependant, il présente une forte atténuation. Lorsque vous utilisez des câbles toronnés de catégorie, n'oubliez pas de limiter leur longueur pour réduire la perte d'insertion.

Conclusion

A partir des éléments mentionnés dasn cet article, les câbles à conducteurs pleins et à conducteurs toronnés ont leurs propres avantages et inconvénients. Différents types de câbles sont utilisés pour différentes applications. En connaissant leurs fonctions et usages spécifiques, vous pouvez améliorer les performances du réseau. FS fournit des câbles toronnés à bas prix, notamment Cat5e, Cat6, Cat6a et Cat7, qu'ils soient blindés ou non, pré-terminés ou pas. Pour plus d'informations sur nos câbles Ethernet en cuivre, veuillez consulter le site www.fs.com ou nous contacter via sales@fs.com.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k