Accompagner la Croissance des PME : Une Solution Réseau Performante et Sécurisée de FS
Sous l'impulsion de la vague de numérisation, les petites et moyennes entreprises se trouvent à un carrefour crucial. Avec la transformation des modèles commerciaux et l'intensification de la concurrence sur le marché, les besoins technologiques ne sont plus une option mais bien la pierre angulaire de la survie et du développement des entreprises. Cependant, de nombreuses PME rencontrent de nombreux obstacles dans la construction de leurs réseaux, ce qui entrave sérieusement leur processus de numérisation. Par conséquent, FS a lancé une solution réseau spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises, visant à offrir un environnement réseau efficace, stable et sécurisé pour soutenir le développement à long terme de ces entreprises.
Quels problèmes réseau les petites et moyennes entreprises peuvent-elles rencontrer, freinant ainsi leur croissance ?
-
Bande passante et performances limitées : Les PME s'appuient de plus en plus sur des services cloud pour des outils de gestion, la collaboration en ligne et le stockage de données. Une connexion lente ou instable peut interrompre un appel vidéo crucial ou ralentir les mises à jour de logiciels, impactant directement la productivité des employés. Imaginez une équipe de vente qui perd l’accès à sa base de données clients pendant une réunion importante avec un prospect.
-
Ressources IT limitées : Dans de nombreuses PME, il n'y a souvent qu'une seule personne, ou même personne, pour gérer les aspects technologiques. Sans équipes dédiées à la gestion du réseau, les PME pourraient avoir du mal à gérer l’ensemble des équipements réseau et à assurer une maintenance régulière, la surveillance du réseau, et la gestion des pannes. Cela peut entraîner des temps d'arrêt inattendus qui affectent directement les affaires en ligne.
-
Sécurité insuffisante : Les cyberattaques ciblant les PME se multiplient, car ces entreprises sont souvent perçues comme moins protégées que les grandes entreprises. Elles ne disposent pas toujours des ressources pour déployer des solutions de sécurité réseau robustes. Cela peut exposer l'entreprise à des menaces telles que le vol de données, les ransomwares, ou les attaques DDoS.
-
Faible évolutivité des infrastructures : Lorsqu’une PME connaît une croissance rapide, le nombre de membres de l'équipe se multiplie et le nombre d'appareils connectés augmente également. Si la conception initiale du réseau n'est pas évolutive, l'entreprise devra investir massivement dans une refonte complète, ce qui est perturbant et coûteux.
Comment les petites et moyennes entreprises peuvent surmonter les obstacles du réseau en collaborant avec FS ?
La solution réseau de bureau pour PME conçue par FS repose sur une architecture de base à deux niveaux. Ce type de conception, à la fois simple et rentable, est parfaitement adapté aux entreprises comptant jusqu’à 500 employés. Elle offre une grande évolutivité, avec un niveau d’accès prenant en charge une bande passante montante de 10G, capable de répondre aux besoins futurs d’expansion et de mise à niveau des entreprises. À mesure que l’entreprise se développe, il est facile d’ajouter ou d’ajuster des équipements à différents niveaux du réseau, voire de passer à une architecture réseau à trois niveaux pour faire face à la demande croissante et soutenir la croissance continue de l’activité.
Réseau de bureau efficace et fiable
-
Alimentation PoE puissante : Le switch S3410-24TS-P dispose d'une fonctionnalité PoE+ de 30W, capable de fournir une alimentation stable à divers équipements terminaux, garantissant ainsi un fonctionnement sans souci des appareils.
-
Couverture Wi-Fi sans faille : Un réseau Wi-Fi de niveau entreprise, utilisant plusieurs points d'accès (AP) et des technologies de roaming transparent, assure aux employés une connexion sans fil stable et efficace, quel que soit leur emplacement au sein du bureau, améliorant ainsi considérablement la productivité et la flexibilité du travail.
-
Conception de réseau redondant : Les switchs prennent en charge le protocole MLAG, permettant une conception de réseau redondant. Cette conception garantit que même en cas de défaillance de lien, les services réseau restent opérationnels sans interruption, assurant la continuité et la stabilité des activités.
Expérience réseau à haute bande passante
-
Performance réseau exceptionnelle : Les switchs sont tous équipés de puces Broadcom hautes performances, offrant des avantages en termes de haute débit et de faible latence, garantissant ainsi une performance et une stabilité optimales.
-
Connexion Wi-Fi 6 ultra-rapide : Le point d’accès AP-N505 utilise la technologie Wi-Fi 6, offrant une vitesse de 3000 Mbps, permettant un streaming vidéo fluide, des messages audio instantanés et des téléchargements de fichiers rapides.
-
Gestion précise de la bande passante : Les politiques QoS dynamique permettent une gestion en temps réel de la bande passante, en surveillant le trafic réseau et en allouant intelligemment les ressources afin de garantir la priorité aux services critiques en surveillant et en répartissant le trafic.
Gestion simplifiée avec PicOS® et AmpCon™
-
Interface de commande unifiée : Les switchs sont tous équipés de PicOS®, offrant une interface de ligne de commande unifiée. Cela facilite l’utilisation des équipements pour les administrateurs et les techniciens, simplifiant ainsi la gestion des appareils et réduisant les coûts de formation. Les versions logicielles étant uniformes, les mises à jour se déroulent de manière synchronisée, ce qui facilite la gestion opérationnelle.
-
Déploiement sans contact (ZTP) : La plateforme de gestion unifiée AmpCon™ permet une visualisation des configurations et des modèles de fichiers de configuration, prenant en charge le déploiement à distance et la gestion automatisée des réseaux des PME, avec une configuration automatique sans intervention manuelle.
-
Déploiement automatisé, efficacité doublée : Grâce à AmpCon™, la configuration des switchs fait de manière automatique, accélérant considérablement le déploiement des réseaux de PME en réduisant la nécessité de configurer manuellement les équipements.
-
Réduction des erreurs humaines de configuration : Lors de la configuration de nombreux équipements similaires, les erreurs manuelles sont fréquentes. AmpCon™, grâce à des modèles de configuration prédéfinis, automatise le déploiement des commutateurs réseau pour les petites et moyennes entreprises, réduisant ainsi les erreurs humaines et accélérant considérablement la vitesse de déploiement.
-
Pré-configuration avec PicOS®-V : AmpCon™ permet de préconfigurer les équipements dans un environnement virtuel, ce qui permet ensuite de transférer directement ces configurations dans le réseau des PME, simplifiant ainsi le processus de déploiement.
Protection de sécurité réseau à plusieurs niveaux
-
Switchs : Prise en charge de SSH, ACL, AAA, NAC et autres mesures de sécurité, ainsi que de la segmentation réseau par VLAN pour isoler les différents départements.
-
Pare-feu : Prend en charge l'IPS, l’antivirus, le filtrage d'URL, ainsi que les technologies de détection et d'analyse des anomalies du trafic réseau, réduisant ainsi considérablement le risque d'attaques de hackers.
-
Points d'accès : Prise en charge des protocoles 802.1X, WPA3, WIDS et du suivi des interférences radiofréquences pour garantir la sécurité des données.
Conclusion
Les entreprises doivent gérer efficacement des volumes de données plus importants, assurer la sécurité de leurs systèmes et maintenir une connectivité sans faille pour garantir le bon déroulement de leurs activités. Les employés ont besoin d’une connexion stable et rapide pour accéder aux outils en ligne et collaborer à distance. Les PME doivent accorder une grande importance à leurs besoins technologiques pour rester compétitives dans un marché numérisé. Contactez nos experts techniques pour une solution personnalisée adaptée à vos besoins.