Français

Aperçu complet des émetteurs-récepteurs DWDM ajustables

Mis à jour depuis le 04 mai, 2023 by
13

Les émetteurs-récepteurs DWDM ajustables permettent aux utilisateurs d'ajuster leurs longueurs d'onde en fonction de la demande réelle du réseau. Cela permet de réduire le nombre d'émetteurs-récepteurs de rechange utilisés pour éviter les pannes du réseau DWDM et offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à la croissance du réseau. Sur le marché, les modules réglables consistent principalement en des émetteurs-récepteurs DWDM réglables 10G SFP+, XFP et 25G SFP28. Existe-t-il des différences entre les modules DWDM ajustables 10/25G et les modules DWDM 10/25G standard ? Cet article explique leurs différences en termes de principe de fonctionnement, d'application et de coût, puis décrit comment changer la longueur d'onde de l'émetteur-récepteur DWDM ajustable à l'aide de la FS box.

 

Émetteur-récepteur DWDM ajustable ou à longueur d'onde fixe

Le principe de fonctionnement, l'application et le coût sont les principales différences entre les émetteurs-récepteurs DWDM ajustables et ceux à longueur d'onde fixe.

Principe de fonctionnement

Chaque module DWDM à longueur d'onde fixe est conçu avec une longueur d'onde spécifique, de sorte que le module ne peut être déployé que dans le nœud de réseau qui nécessite la longueur d'onde correspondante. Par exemple, un émetteur-récepteur SFP+ de longueur d'onde C21 ne peut fonctionner qu'avec le port de longueur d'onde C21 d'un MUX DWDM. Mais avec le module fibre SFP+ ajustable, les utilisateurs peuvent utiliser le module pour connecter n'importe quel port du même MUX DWDM à travers des câbles fibre puisque la longueur d'onde de l'émetteur-récepteur ajustable peut être ajustée pour s'adapter aux différentes longueurs d'onde du port.

Application

Avec des principes de fonctionnement différents, les modules optiques DWDM standard sont traditionnellement déployés dans des réseaux qui nécessitent peu de changements ou d'ajouts de canaux. Les émetteurs-récepteurs optiques DWDM réglables, quant à eux, sont conçus pour servir d'unités de rechange aux réseaux qui doivent changer de longueur d'onde au fur et à mesure que les entreprises se développent.

Coût

Certes, le coût d'un émetteur-récepteur individuel à longueur d'onde fixe est inférieur à celui d'un module DWDM ajustable. Mais à long terme, les optiques ajustables réduiront les coûts d'exploitation. Par exemple, dans un grand système DWDM SFP+ 10G qui comprend plus de centaines de nœuds avec différentes longueurs d'onde, les utilisateurs doivent fournir jusqu'à des centaines d'émetteurs-récepteurs DWDM SFP+ standard de secours pour éviter les pannes inutiles, ce qui augmente considérablement les coûts d'exploitation. Dans ce cas, les optiques ajustables permettent de réduire la demande de stocks d'émetteurs-récepteurs DWDM SFP+, ce qui permet de réduire les coûts et d'optimiser la flexibilité du réseau.

 

FS BOX pour le réglage des longueurs d'onde d'un émetteur-récepteur DWDM ajustable

La FS Box est capable de sélectionner les longueurs d'onde des émetteurs-récepteurs ajustables. Il s'agit d'un dispositif utilisé pour répondre aux besoins de compatibilité en temps réel et pour mettre à jour le micrologiciel de l'émetteur-récepteur (pour en savoir plus, consultez la page d'introduction de la FS Box). Toutes les opérations peuvent être effectuées sur la plateforme Smart Cloud de la FS Box après avoir branché le module de fibre dans le port correspondant de la FS Box. Les utilisateurs peuvent obtenir les informations relatives aux émetteurs-récepteurs ajustables branchés sur l'écran, y compris la longueur d'onde actuelle. Ils peuvent sélectionner n'importe quelle longueur d'onde disponible dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur "start", et la configuration sera effectuée. La vidéo suivante montre comment vérifier et régler la longueur d'onde d'un émetteur-récepteur DWDM ajustable SFP+.

 

Questions fréquentes sur les modules DWDM ajustables

1. y a-t-il une différence entre un émetteur XFP 10G et un émetteur DWDM SFP+ ajustable ?

Les modules DWDM SFP+ ajustables sont conformes à la norme SFP+ MSA, tandis que les modules optiques XFP DWDM 10G utilisent la norme XFP MSA (consultez la fiche technique de l'émetteur-récepteur DWDM ajustable pour en savoir plus). Le module SFP+ est plus petit que le module XFP 10G. Les utilisateurs peuvent choisir un module ajustable 10G approprié en fonction des ports de leurs appareils. Il est à noter que le SFP+ est le modèle le plus répandu dans les réseaux 10G.

2. Est-ce que les longueurs d'onde d'un module DWDM ajustable et celles d'un module à longueur d'onde fixe sont les mêmes ?

Le module émetteur-récepteur DWDM ajustable fonctionne sur la longueur d'onde de la bande C de 50 GHz avec un espacement de 0,4 nm. Il prend généralement en charge les canaux de C16 à C61. Mais cela dépend des fabricants de commutateurs ou de routeurs (comme Cisco, Juniper) et des canaux qu'ils prennent en charge. Les émetteurs-récepteurs DWDM standard prennent en charge les longueurs d'onde de la bande C de 50 GHz (espacement de 0,4 nm) et de 100 GHz (espacement de 0,8 nm). Et comme les canaux de 50GHz incluent les canaux de 100GHz, cela signifie que le DWDM accordable avec 50GHz peut fonctionner sur une longueur d'onde de 100GHz. Il n'y a donc pas de grande différence entre les deux.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k