- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Tutoriel sur le Convertisseur Optique Vidéo
Tutoriel sur le Convertisseur Optique Vidéo
Ces dernières années, nous avons assisté à une croissance très rapide de la transmission par fibre optique. La fibre, avec ses avantages, est également utilisée dans la transmission vidéo, en particulier la transmission vidéo numérique. Avec la demande croissante de services multimédias, les utilisateurs ont souvent besoin de transmettre plusieurs signaux d'images vidéo et plusieurs signaux de données en même temps. Mais dans le système de transmission vidéo non compressé, il n'est pas facile de réaliser une transmission simultanée de plusieurs signaux vidéo et de données. Cependant, grâce aux convertisseurs de média vidéo optique, cette barrière a été franchie. En outre, la technologie actuelle de transmission vidéo a résolu le problème de la distorsion lors de la transmission par fibre optique. Certaines technologies d'interface, notamment HDMI (High-Definition Multimedia Interface), VGA (Video Graphics Array), SDI (Serial Digital Interface) et d'autres interfaces vidéo de haute qualité sont désormais largement utilisées dans les systèmes de transmission vidéo. Ce tutoriel a pour objectif de fournir une classification des convertisseurs vidéo optiques en fonction de leur interface
Convertisseur Optique Vidéo
Le convertisseur vidéo optique est un dispositif de transmission vidéo. Certains fournisseurs l'appellent multiplexeur vidéo ou prolongateur vidéo. Dans la plupart des cas, l'extension vidéo fait référence au convertisseur vidéo doté d'une interface de haute qualité, par exemple l'extension vidéo HDMI. Quant au multiplexeur, comme son nom l'indique, il s'agit généralement d'un convertisseur vidéo multicanal et multimédias, par exemple un multiplexeur de fibres V/A/D (vidéo/audio/données) à 4 canaux. En général, le convertisseur vidéo optique est utilisé par paires, un émetteur et un récepteur. Leur rôle est d'effectuer la conversion photoélectrique. En outre, pour obtenir davantage de services sur une liaison par fibre optique, il est possible de multiplexer plusieurs canaux vidéo et même d'autres types de signaux et données en un flux numérique qui peut maintenir une qualité totale de chaque service incorporé. Ce processus de multiplexage est généralement réalisé grâce à la technologie TDM (Time Division Multiplexing). Le multiplexage optique peut également atteindre des densités de liaison optique beaucoup plus élevées en utilisant un plus grand nombre de spectres optiques. Par exemple, dans les systèmes de télévision en circuit fermé, la technologie la plus courante à cette fin est la technologie CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), qui permet d'établir plusieurs couches optiques dans une seule fibre.
Types Courants d'Interfaces sur les Convertisseurs Optiques Vidéo
BNC (Bayonet Neill–Concelman)
The BNC (Bayonet Neill–Concelman) connector is a miniature quick connect/disconnect RF (radio frequency) connector used for coaxial cable. BNC connectors are made to match the characteristic impedance of cable at either 50 ohms or 75 ohms. They are usually applied for freLe connecteur BNC (Bayonet Neill-Concelman) est un connecteur RF (radiofréquence) miniature à connexion/déconnexion rapide utilisé pour les câbles coaxiaux. Les connecteurs BNC sont conçus pour s'adapter à l'impédance caractéristique du câble, soit 50 ohms, soit 75 ohms. Ils sont généralement utilisés pour des fréquences inférieures à 4 GHz et des tensions inférieures à 500 volts. Les connecteurs BNC sont utilisés avec des câbles coaxiaux miniatures à subminiatures pour la radio, la télévision et d'autres équipements électroniques à radiofréquence, des instruments de test et des signaux vidéo. De nos jours, de nombreux appareils vidéo composites sont encore équipés d'une interface BNC. En effet, le connecteur BNC coûte moins cher que les autres connecteurs vidéo et il est largement utilisé pour la vidéo composite sur les appareils vidéo disponibles dans le marché, par exemple le convertisseur vidéo optique, également appelé convertisseur coxa-fibre ou multiplexeur vidéoquencies below 4 GHz and voltages below 500 volts. BNC connectors are used with miniature-to-subminiature coaxial cable in radio, television, and other radio-frequency electronic equipment, test instruments, and video signals. Nowadays, many composite video devices are still designed with the BNC interface. Because BNC connector costs lower than other video connectors and is widely used for composite video on commercial video devices, e.g. video optical converter, or also called coxa to fiber converter or video multiplexer.
VGA (Video Graphics Array)
VGA, également appelé D-Sub, est un connecteur DE-15 à trois rangées de 15 broches. Ce type de connecteur figure sur de nombreuses cartes vidéo, moniteurs d'ordinateur et téléviseurs haute définition. Les connecteurs et câbles VGA transmettent des signaux vidéo analogiques RGBHV (rouge, vert, bleu, synchro horizontale, synchro verticale) et des données VESA Display Data Channel (VESA DDC). Bien que l'interface analogique VGA soit utilisée pour la vidéo haute définition, y compris les résolutions de 1080p et plus, la bande passante de transmission de VGA est suffisamment élevée pour prendre en charge la lecture de résolutions encore plus élevées, il est possible qu'il y ait une dégradation de la qualité de l'image en fonction de la qualité et de la longueur du câble. Par conséquent, lors de l'utilisation d'un appareil doté d'une interface VGA, la distance de liaison doit être inférieure à 10 m.
DVI (Digital Visual Interface)
L'interface Visuelle Numérique (DVI) est une interface d'affichage vidéo développée par le Groupe de Travail pour l'Affichage Numérique (DDWG). Elle est utilisée pour connecter une source vidéo, telle qu'un contrôleur d'affichage, à un dispositif d'affichage, ou à un écran d'ordinateur. Contrairement à l'interface VGA, le DVI est numérique, de sorte qu'aucune conversion n'est nécessaire avant d'envoyer le signal au moniteur. La spécification DVI est compatible avec l'interface VGA, mais elle prend en charge les connexions analogiques. L'interface est conçue pour transmettre la vidéo numérique non compressée et peut être configurée pour prendre en charge plusieurs modes tels que DVI-D (numérique uniquement), DVI-A (analogique uniquement) ou DVI-I (numérique et analogique). Comme le VGA, le DVI est également largement utilisé dans les moniteurs d'ordinateur et les dispositifs de transmission vidéo.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI est également un type d'interface de transmission vidéo haute définition. L'une des grandes différences entre l'HDMI et les autres interfaces mentionnées ci-dessus est que l'HDMI transmet à la fois la vidéo et l'audio, alors que les autres interfaces ne transmettent que la vidéo. L'HDMI est un remplacement numérique des normes vidéo analogiques. Elle est généralement utilisée pour transférer des données vidéo non compressées et des données audio numériques compressées ou non compressées d'un appareil source compatible HDMI, tel qu'un contrôleur d'affichage, vers un moniteur d'ordinateur, un projecteur vidéo, une télévision numérique ou un appareil audio numérique compatible. La technologie HDMI est la norme mondiale pour la connexion d'équipements haute définition. Dans une certaine mesure, le dispositif HDMI est plus cher que les autres dispositifs d'interface.
SDI (Serial digital interface)
SDI est également un type d'interface vidéo numérique qui a été normalisé pour la première fois par la SMPTE (The Society of Motion Picture and Television Engineers) en 1989. Une norme apparentée, connue sous le nom d'interface numérique série haute définition (HD-SDI), est normalisée dans la norme SMPTE 292M ; elle fournit un débit de données nominal de 1,485 Gbit/s. La norme HD-SDI est largement utilisée dans les convertisseurs optiques vidéo. Elle est utilisée pour la transmission de signaux vidéo numériques non compressés et non cryptés (comprenant éventuellement du son et du code temporel intégrés) dans les installations de télévision ; elle peut également être utilisée pour les données en paquets.
Interface Optique
Dans un convertisseur vidéo optique, il est possible de constater la présence d'une interface optique sur l'appareil. L'interface optique n'est qu'une interface physique utilisée pour connecter un câble à fibre optique. En général, celle-ci peut être conçue avec une interface SC, ST, ou FC, etc.
Application du Convertisseur Optique Vidéo
Le convertisseur optique vidéo est utilisé pour transmettre des signaux vidéo, audio et des données sur fibre optique. Il prend en charge les connexions point à point ou en guirlande pour la transmission vidéo longue distance. Par exemple, les multiplexeurs vidéo sont généralement utilisés dans les applications où les caméras ont des capacités PTZ (pan-tilt-zoom).
La Solution FS.com
FS.com propose une gamme complète de convertisseurs optiques vidéo. En fonction des interfaces et des applications, ces convertisseurs sont divisés en deux catégories : les multiplexeurs optiques et les convertisseurs de fibre SDI&HDMI&VGA. Dans la catégorie des multiplexeurs optiques, nous avons les multiplexeurs vidéo, les multiplexeurs vidéo et données, les multiplexeurs vidéo et audio, les multiplexeurs vidéo, données et audio et les multiplexeurs PDH ainsi que les châssis de multiplexeurs vidéo. Dans la catégorie des convertisseurs à fibre SDI&HDMI&VGA, il y a des convertisseurs vidéo à fibre HD-SDI, des convertisseurs vidéo à fibre HDMI, des convertisseurs vidéo à fibre VGA et des convertisseurs vidéo à fibre DVI. Les produits de la première catégorie sont dotés d'une interface BNC et prennent en charge la transmission multicanal, ce qui est généralement moins coûteux. Les derniers, évidemment, sont des équipements haute définition, comme leur nom l'indique, et sont plus coûteux. Tous nos produits sont très faciles à gérer et sont dotés d'un système de gestion de réseau pour la configuration, le service, la performance, la sécurité et la gestion des pannes, ce qui permet un transport rentable et efficace. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fs.com.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
- Wiki
- Mise en Réseau
- Switchs
- Câblage Cuivre et Fibre
- Périphériques Réseau
- Général
- Guide d'Achat
- Communication par Fibre Optique
- Optiques et Transceivers
- Comment
- Câbles Ethernet
- Systèmes en Cuivre
- LAN
- Routeurs
- Réseau PoE
- Réseau Gigabit
- Fibre Multimode
- Réseau Optique
- Jarretière Fibre Optique
- Switch PoE