Français

Qu'est-ce que la Sécurité des Centres de Données ?

Mis à jour depuis le 22 déc, 2022 by
601

Avec l'accélération de la transformation numérique et de la centralisation des données, les centres de données deviennent l'un des éléments les plus importants de l'infrastructure informatique d'une entreprise. Ces dernières années, la dimension des centres de données n'a cessé de croître, ce qui apporte efficacité et commodité mais augmente les menaces potentielles en raison de la valeur inégalée de données encore plus centralisées. Toute attaque contre les centres de données se traduit par d'énormes pertes économiques pour l'entreprise. Il est essentiel de connaître les menaces les plus répandues pour la sécurité des centres de données et de savoir comment s'en défendre.

Menaces Les Plus Répandues pour Les Centres de Données

De nombreux éléments importants pour les centres de données, notamment le stockage des données, les réseaux hautement connectés et le support de l'infrastructure cloud, augmentent fortement les menaces potentielles pour la sécurité. Pour éviter des pertes irréparables, les entreprises doivent gérer efficacement ces menaces potentielles, telles que les attaques internes, les attaques IoT et les risques physiques.

Attaques internes

Il est indéniable que les employés internes représentent une menace importante pour la sécurité des centres de données. Diverses personnes sont responsables de l'exploitation et de la gestion des centres de données et peuvent accéder aux équipements et aux données les plus importants. Même des erreurs opérationnelles mineures commises par des employés peuvent entraîner la perte de données critiques ou endommager l'infrastructure du centre de données. De plus, certains employés peuvent abuser de leur accès pour voler et vendre des données de clients ou des documents confidentiels de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui peut entraîner de graves pertes financières et nuire à la réputation de la société.

Attaques IoT

Avec l'utilisation croissante des appareils intelligents dans les foyers et les entreprises ces dernières années, de nombreuses connexions non fiables constituent des risques imprévus pour les centres de données des entreprises. Les appareils intelligents dont la sécurité est limitée peuvent être facilement exploités par des pirates pour infiltrer les réseaux d'entreprise, ce qui entraîne des pertes commerciales importantes. Certains pirates utilisent même des logiciels malveillants pour obliger les entreprises à payer de fortes sommes d'argent en échange de la sécurité de leurs données.

Risques physiques

Outre les cyberattaques, des problèmes physiques peuvent également causer de graves dommages aux centres de données, notamment une panne des services publics, une défaillance des équipements du système de refroidissement, un incendie, des problèmes de qualité de l'air et des catastrophes naturelles. La plupart du temps, ces risques physiques sont isolés et contenus, ne provoquant aucune perte grave du centre de données. Cependant, ces préparatifs sont parfois déjoués en raison de menaces soudaines.

Menaces pour les centres de données

Quelle est La Sécurité des Centres de Données ?

Chaque année, les entreprises subissent d'importantes pertes d'argent, de clients et de réputation en raison de diverses attaques. Une variété de menaces potentielles, y compris les attaques internes, les attaques IoT et les attaques physiques, peuvent causer des dommages importants aux centres de données des entreprises. Pour s'auto-protéger, les sociétés insistent davantage sur la sécurité des centres de données. Quels sont les éléments de sécurité d’un centre de données ?

La sécurité des centres de données fait référence aux pratiques et à la préparation qui permettent de protéger ces établissements contre les menaces, les attaques et les accès non autorisés. La sécurité des centres de données comprend la sécurité physique, qui nécessite des systèmes de contrôle pour limiter les effractions physiques et prévenir les catastrophes, et la sécurité virtuelle, où les ingénieurs informatiques installent des pare-feu et des programmes anti-malware pour prévenir les brèches.

Qui a Besoin de Sécurité de Centres de Données ?

De nos jours, la majorité des entreprises sont passées du papier au numérique et comptent sur les centres de données sur site ou les centres de données en nuage pour protéger les données contre la perte, la manipulation malveillante et le vol. Les entreprises disposant d'un centre de données sur site doivent appliquer de multiples mesures de sécurité physique et réseau contre les menaces potentielles. Les fournisseurs de centres de données qui hébergent des services en nuage pour les clients doivent garantir des protocoles de sécurité complets, des procédures et des ressources de redondance.

Comment Sécuriser un Centre de Données ?

Comme mentionné ci-dessus, les centres de données doivent sauvegarder physiquement les informations de l'infrastructure et se protéger contre diverses menaces. Les solutions de sécurité les plus efficaces pour les centres de données comprennent des mesures de sécurité physiques et virtuelles.

Sécurité physique

Les centres de données sont souvent situés loin des zones touchées par des catastrophes naturelles, ce qui écarte de nombreuses menaces physiques. Les centres de données doivent également être équipés de divers systèmes de sécurité pour se protéger des événements naturels et des attaques susceptibles de perturber l'accès aux services, notamment des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS), des systèmes d'extinction des incendies, des systèmes de contrôle du climat et des systèmes de sécurité du bâtiment.

Sécurité virtuelle

Pour lutter contre les attaques virtuelles et les logiciels malveillants les plus courants, les centres de données appliquent des politiques via des outils tels que les pare-feu, les listes de contrôle d'accès et les systèmes de détection des intrusions. Pour garantir la sécurité et la confidentialité des données, le cryptage des données, les réglementations sur la confidentialité des données et la surveillance complète du trafic sont indispensables. Les logiciels de sécurité utilisés dans les centres de données doivent non seulement empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder ou de voler des données sensibles, mais aussi sauvegarder les informations dans le centre de données, afin de les protéger contre toute perte.

Réflexions Finales

Les centres de données détiennent les informations sensibles des entreprises. La sécurité des centres de données est donc essentielle pour le succès des entreprises. Bien que la complexité de la sécurité informatique puisse être accablante, il est essentiel de reconnaître les menaces les plus répandues pour les centres de données et de prendre diverses mesures efficaces pour les prévenir.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k