Français

Qu'est-ce que la technologie Multi-Gigabit Ethernet ?

Mis à jour depuis le 15 nov, 2021 by
2.0k

Il est évident que les besoins en bande passante par appareil augmentent chaque jour. Les données multimédia sont le facteur déterminant de cette demande sans cesse croissante. Par exemple, les téléviseurs 8K ou même 4K peuvent consommer beaucoup plus de débit de données que les téléviseurs HD modernes. Les fournisseurs de matériel réseau doivent donc trouver des solutions intelligentes pour répondre à cette demande croissante. Ils doivent parvenir à obtenir des vitesses plus élevées d'une manière rentable. La norme Multi-Gigabit entre en jeu; ce lien de connectivité facilite une largeur de bande de plus de 1G sur les câbles de cuivre traditionnels déjà employés par un grand pourcentage d'utilisateurs.

Introduction à Ethernet

Ethernet est la technologie de réseau local (LAN) la plus populaire au monde. Cette affirmation est corroborée par la vente massive de matériel de réseau Ethernet (cartes, répéteurs, concentrateurs, commutateurs, etc.) dans le monde entier. Ethernet devance largement tout concurrent en termes de ventes. Cette vente est due au fait que l'utilisation d'Ethernet dans les réseaux métropolitains (MAN) et les réseaux étendus (WAN) a été extrêmement rentable. Comme Ethernet est la technologie LAN préférée du monde informatique, elle a bénéficié de l'attention des ingénieurs et spécialistes. Cette attention a contribué à l'évolution d'Ethernet, aidant ainsi les utilisateurs. L'évolution d'Ethernet à Fast Ethernet, 1G, 2.5G, 5G et 10G a contribué à maintenir intacte sa popularité.

Qu'est-ce que le Multi-Gig Ethernet

Qu'est-ce que la Multi-Gigabit Ethernet ?

Comme mentionné ci-dessus, Multigig est un lien de connectivité de données qui permet d'atteindre des vitesses supérieures à 1G sur des câbles en cuivre CAT5 et CAT6. Multigig permet d'atteindre des largeurs de bande de 2,5G, 5G et, dans certains cas, 10G. La plupart des établissements commerciaux utilisent des câbles UTP, Cat5, Cat6 comme partie intégrante de leurs réseaux.

La Multi-Gigabit Ethernet est une technologie qui exploite la bande passante existante à chaque point d'accès d'un réseau. Aujourd'hui, les équipements multigig sont conçus conformément à la norme IEEE 802.3, qui définit des critères précis pour les liaisons Ethernet de 2,5 et 5 gigabits sur les câbles Ethernet Cat5, Cat6 et similaires.

Le principal avantage de Multigig se situe dans les entreprises où sont installés les points d'accès WLAN les plus modernes et les plus récents. Les points d'accès 802.11ax et 802.11ac Wave 2 peuvent fournir un débit global proche de 1G. La norme 802.11ac peut fournir une bande passante de 1,7 à 2,5 Gbps, et la norme 802.11ax, avec le temps, a le potentiel de fournir une bande passante atteignant 3,5 Gbps. Avec la demande accrue de dispositifs SSD et de téléviseurs 4K, le besoin de switchs multi-gigabit ne cessera d'augmenter.

Switch Multi-Gigabit 48 Ports

Le passage au MultiGig permet non seulement aux utilisateurs de franchir le goulet d'étranglement du 1G, mais aussi de résoudre le problème de l'agrégation de liens inefficace. Les réseaux MultiGig n'utilisent qu'un port par connexion, ce qui élimine la nécessité de procéder à une mise à niveau complète du câblage du réseau, comme exigé dans une installation Ethernet 10 Gigabits (10GBase-T).

Tous les secteurs d'activité sont fréquemment confrontés à des goulets d'étranglement au niveau du réseau qui nuisent considérablement à l'efficacité. Une bande passante plus large sera bénéfique à toute organisation, quelle que soit sa taille; une augmentation de la vitesse du réseau est généralement appréciée. Une mise à niveau du réseau de Gigabit à multi-gigabit se traduit par un réseau plus rapide, ce qui donne lieu à de nouvelles opportunités. Ce réseau amélioré permettra un transfert et une sauvegarde plus rapides des données ainsi qu'un travail à distance plus fluide. Les opérations quotidiennes telles que la gestion de bases de données, le stockage, la production et l'édition de vidéos bénéficieront grandement de l'augmentation de la bande passante en permettant aux utilisateurs d'accéder plus rapidement à leurs données.

Point à considérer avant la mise à niveau

Un réseau plus rapide a besoin d'un environnement adéquat pour être performant. La compatibilité du matériel doit être vérifiée avant de passer de l'Ethernet existant à la Multi-Gigabit Ethernet. Seul le matériel capable de supporter des vitesses plus élevées peut être avantageux dans un nouveau réseau.

Matériel

Oui, la perspective d'une plus grande largeur de bande sur les réseaux existants est très encourageante et l'information selon laquelle cette largeur de bande peut être obtenue sur des câbles en cuivre qui sont déjà en utilisation est également bienvenue, mais l'état de ces câbles a une grande importance dans ce cas. Un réseau composé de câbles CAT5 ou CAT6 usés ou de qualité inférieure à la moyenne ne sera pas en mesure de supporter une vitesse plus élevée. Le matériel de mise en réseau (commutateurs/ports) doit également être vérifié, ces dispositifs doivent être capables de supporter un débit plus élevé. Tout matériel qui ne présente pas ce niveau de support fera chuter le débit en dessous de 1G.

Le coût est un autre facteur important dans toute conception/mise à niveau de réseau et, oui, l'investissement dans l'avenir est également très important. Où cela nous conduit-il ? Dans un dilemme. Néanmoins, comme toujours, il existe une solution. Au lieu d'opter pour du matériel peu coûteux mais utilisable à court terme, il faut opter pour du matériel qui peut être un peu coûteux mais utilisable à long terme.

Compatibilité

Vient ensuite la question de la compatibilité des dispositifs des utilisateurs, tels que les dispositifs de stockage en réseau (NAS). Si ces dispositifs ne disposent pas du support nécessaire, les utilisateurs risquent de ne pas pouvoir profiter d'une bande passante plus élevée. Il existe des cartes d'extension et des adaptateurs USB qui peuvent constituer une aide rentable à cet égard.

Matériel de stockage

Un stockage plus rapide est essentiel dans les réseaux à bande passante plus élevée ; sinon, il y aura de graves goulets d'étranglement. Le matériel de stockage doit supporter des vitesses plus élevées pour éviter ces goulets d'étranglement. A quoi sert un réseau à haut débit si le matériel de stockage ne permet pas des fonctions de traitements plus rapides? L'utilisation d'un mode RAID correct est une bonne option; ce mode permet d'obtenir des transferts de données rapides dans le cas des NAS.

Alimentation et refroidissement

Une bande passante plus large entraîne une consommation d'énergie plus élevée, ce qui nécessite un refroidissement/ventilation plus efficaces. Ces questions doivent être prises en compte pour éviter toute perturbation du réseau et des données.

Une bande passante plus large entraîne une consommation d'énergie plus élevée, ce qui nécessite un refroidissement/ventilation plus efficaces. Ces questions doivent être prises en compte pour éviter toute perturbation du réseau et des données.

Article connexe :

FS ajoute le switch S5800-48MBQ à sa gamme de switchs multi-gigabit pour répondre aux exigences des réseaux multi-débits

Switch multi-gigabit pour réseau de campus d'entreprises en développement

Le switch PoE FS S5860-24XB-U assure une alimentation électrique de haute fiabilité

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.5k