Français

Quelle est la Portée Optimale d'un Microphone dans une Salle de Conférence ?

Mis à jour depuis le 10 févr, 2023 by
1.4k

Une bonne qualité audio est essentielle pour une communication efficace. Pour obtenir un son clair dans une salle de conférence, il convient de choisir des microphones dont la portée de capture est optimale. Un certain nombre de facteurs peuvent jouer un rôle, tels que les modèles et les types de microphones, la taille de la salle et la configuration du microphone. Cet article vous aidera à choisir un microphone ayant une portée optimale pour votre salle de conférence.

Schémas Courants de Capture de Microphone

Un schéma de capture représente la sensibilité du microphone à divers sons et la direction d'où ceux-ci proviennent. Ils jouent un rôle important dans la détermination de la qualité du son reçu lors d'une conférence téléphonique. Les microphones sont généralement divisés en trois types principaux de configurations de prise de son, à savoir les configurations de prise de son directionnelle, bidirectionnelle et omnidirectionnelle.

Capture Directionnelle

La capture directionnelle, également connue sous le nom de capture "cardioïde", est conçue pour capter le son principalement à l'avant du microphone, mais le son provenant des côtés et de l'arrière n'est pas complètement rejeté. Cela signifie qu'il se concentre sur la capture de la voix de la personne qui parle.

Capture Bidirectionnelle

La capture bidirectionnelle n'est pas toujours mentionnée comme l'une des principales formes de capture de microphone, bien qu'elle existe toujours. Cette configuration de microphone capture le son de deux directions opposées, ce qui signifie que le son provenant du haut et du bas peut être supprimé.

Capture Omnidirectionnelle

Comme son nom l'indique, le modèle omnidirectionnel capture le son à 360 degrés, de sorte que le microphone peut capter clairement le son à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Il s'agit d'un modèle de micro idéal pour les pièces ayant une bonne acoustique. Il permet de capter le son de plusieurs locuteurs en même temps.

Différents Types de Microphones

Que ce soit pour une conférence audio ou vidéo, la règle générale est que plus le microphone est proche de la personne qui parle, plus la portée du microphone doit être courte. Ici, nous évoquons principalement les microphones autonomes comme les haut-parleurs. Différents types de microphones ont des exigences différentes en matière de distance entre l'orateur et le microphone. Examinons les différents types de microphones pour les conférences téléphoniques.

Micros Col de Cygne

Les microphones à col de cygne, ou Gooseneck, sont populaires pour les débats, les podiums de conférence et les salles de réunion. Ils offrent un son optimal car l'orateur est toujours placé à proximité du microphone. Cependant, l'inconvénient est également évident. Comme ils sont généralement fixes, l'orateur ne peut pas se déplacer dans la pièce lorsqu'il utilise ce type de microphone.

Micros Col de Cygne

Microphones à Main

Les microphones à main sont parfaits lorsque plusieurs orateurs doivent prendre la parole à tour de rôle. Les orateurs peuvent se déplacer dans la salle et passer facilement le micro à un autre orateur ou aux membres du public.

Microphones à Main

Microphones Portables

Les microphones portables permettent aux orateurs d'avoir les mains libres. Ils sont parfaits pour les salles de conférence, les salles de formation et les salles polyvalentes. En ajoutant un connecteur pour casque, les conférenciers peuvent également avoir une conversation bidirectionnelle sur une plateforme de chat vidéo.

Microphones Portables

Microphones de Table

Les microphones de table offrent consistance et contrôle lorsque la configuration ne change pas beaucoup. Ils peuvent être fixés à une table ou sans fil pour plus de flexibilité. Les microphones de table exigent généralement que les interlocuteurs soient assez proches les uns des autres pour obtenir une bonne qualité sonore.

Microphones de Table

Microphones de Plafond

Les microphones de plafond offrent généralement une meilleure couverture que les microphones de table. Pour les grandes salles de conférence, un seul micro peut suffire à capter le son à 360 degrés. Mais il peut être nécessaire d'avoir plus d'un microphone.

Microphones de Plafond

Choisir un Microphone avec une Portée Adéquate

La bonne portée du microphone est également liée à la taille de la pièce et à sa configuration. Dans les espaces flexibles, si la configuration change, cela compliquera encore plus la sélection du microphone adéquat. En général, pour les microphones autonomes, plus la salle de conférence est grande, plus la portée du micro doit être importante. Mais lorsqu'il s'agit de choisir des équipements de conférence équipés de microphones, tels que des caméras de conférence ou des webcams, les choses peuvent être différentes.

Microphones Autonomes ou Haut-parleurs

La plupart des microphones autonomes ou des haut-parleurs sont dotés d'une directivité omnidirectionnelle. Pour les petites salles de conférence pouvant accueillir 4 à 6 personnes, un microphone ou un haut-parleur avec une portée de 3 m est suffisant, car la distance maximale entre deux personnes est généralement inférieure à 3 mètres dans ce cas.

Prenons l'exemple du haut-parleur FS SP640 et du microphone d'extension MP-EXM-5M : ils ont tous deux une portée de 6 m avec une directivité omnidirectionnelle, ce qui permet à tous les participants d'être entendus avec une clarté exceptionnelle, contribuant ainsi à la mise en place d'une communication efficace.

Microphones Autonomes

Pour les salles de conférence de taille moyenne pouvant accueillir de 6 à 12 personnes, deux microphones peuvent être nécessaires pour assurer une couverture complète. Pour les salles de conférence plus grandes pouvant accueillir plus de 12 personnes, il peut être nécessaire d'installer plus de deux microphones pour s'assurer que la voix de chaque participant peut être clairement captée, car les personnes peuvent être assez éloignées les unes des autres.

Dans ce cas, le haut-parleur FS SP630 est un bon choix avec une portée de 5 m et une capture de la voix à 360°. Il est possible de connecter deux SP630 par un câble en guirlande pour couvrir une salle de conférence de 12 participants. Il dispose également de fonctions d'annulation de l'écho acoustique et de réduction du bruit, permettant de restituer un son naturel dans toute la salle.

haut-parleur FS SP630

Caméras de Conférence ou Webcams avec Microphones

Pour les caméras de conférence ou les webcams équipées de microphones, leur emplacement n'est pas aussi simple que celui des microphones ou des haut-parleurs autonomes. En général, ils sont montés sur un écran ou placés près du mur pour s'assurer que tout le monde est dans le cadre. Cela signifie qu'il faut tenir compte à la fois de la taille de la salle et de la portée du microphone, et veiller à ce que la voix de l'orateur le plus éloigné puisse être captée.

Pour les petites salles de conférence pouvant accueillir 4 à 6 personnes, cela ne pose pas de problème. Une caméra de conférence ou une webcam avec une portée de plus de 3 m est suffisante pour permettre une couverture complète.

Caméras de Conférence

Caméras de conférence FS recommandées

Caméra de vidéoconférence FC530 : 2 microphones omnidirectionnels ; portée de 5 m

Caméra de vidéoconférence FC530-4K : 2 microphones omnidirectionnels ; portée de 5 m

Caméra de vidéoconférence FC570S-4K : 4 micros omnidirectionnels ; portée de 6m

Webcams FS recommandées

Webcam FC270S : 4 microphones omnidirectionnels ; portée de 6m

Webcam FC270-4K : 2 microphones omnidirectionnels ; portée de 5 m

Webcam FC270P : 2 microphones omnidirectionnels ; portée de 5m

Pour les salles de conférence de taille moyenne et grande pouvant accueillir plus de 12 personnes, il faudra peut-être envisager d'ajouter des microphones et des haut-parleurs supplémentaires sur la table pour permettre une couverture complète. Cette combinaison permet de s'assurer que la voix de chaque participant est clairement captée.

microphone d'extension

Remarques Finales

En résumé, le choix d'un microphone ne doit pas être une solution de type "universel". Pour choisir la plage de capture optimale d'un microphone, il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs, notamment les modèles et les types de microphones, la taille de la pièce et la configuration du microphone. La plupart des équipements de conférence sont équipés de microphones, comme les caméras de conférence, les webcams et les téléphones IP. Découvrez tous nos produits de conférence et de téléphonie, et trouvez celui qui répond à vos besoins pour une expérience de conférence de haute qualité.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k