Qu'est-ce qu'un routeur VPN et pourquoi vous en avez besoin ?
Il est probablement suffisant pour une jeune entreprise d'utiliser un routeur réseau régulier de qualité consommateur. Mais au fur et à mesure que votre entreprise prend de l'expansion, le réseau doit évoluer en parallèle pour répondre aux exigences croissantes - par exemple, vous pourriez avoir besoin de connecter un plus grand nombre de dispositifs à distance sur le réseau de l'entreprise. C’est un bon moment pour une mise à niveau et importer un routeur Gigabit VPN afin d'offrir des performances plus robustes, efficaces et sécurisées. Qu'est-ce qu'un routeur VPN ? Quelle est la différence avec les applications VPN standard ? Et quels sont les avantages du routeur VPN ? Nous expliquerons tout cela dans cet article.
Qu'est-ce qu’un VPN et que sont les routeurs VPN ?
Un VPN (réseaux privés virtuels) fonctionne pour crypter, ou sécuriser votre connexion Internet. Un VPN génère un tunnel caché dans un réseau public ou non protégé qui protège toute votre activité sur Internet - en changeant votre adresse IP réelle en une adresse anonyme. Il existe de nombreux avantages à utiliser un VPN, comme contourner les restrictions régionales, se protéger contre l'espionnage des FAI (Fournisseur d’Accès Internet), contourner la censure et accéder aux sites Web limités à la région, entre autres caractéristiques.
Le routeur VPN peut être considéré comme un routeur Gigabit normal sur lequel est installé un logiciel client VPN. Chaque périphérique qui se connecte au routeur VPN est donc protégé par VPN. Alors qu'une connexion VPN peut crypter un périphérique individuel, un routeur réseau VPN protège plusieurs périphériques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) à la fois. Le routeur VPN offre également la commodité de crypter tous vos dispositifs à partir d'une seule source, sur une seule connexion. Il est parfaitement adapté aux résidences avec une variété de dispositifs en ligne sur Internet. L'utilisation d'un routeur VPN assure la confidentialité et sécurité en toute simplicité.
Pourquoi un routeur VPN est-il nécessaire ?
Le routeur VPN peut assurer la sécurité de tous vos appareils, et vous permet également d'économiser du temps et de l'argent. Le routeur Ethernet VPN vous offre généralement les avantages suivants.
Protégez plusieurs périphériques à la fois: un routeur VPN vous permet de protéger tous vos appareils électroniques à la source - c'est sûr, pratique et facile à faire avec un routeur VPN
Commodité absolue: Avec un routeur VPN, vous n'avez pas besoin de configurer un logiciel VPN sur chaque périphérique - il suffit de configurer le VPN sur le routeur et vous pouvez le faire fonctionner, et tout périphérique connecté au routeur VPN peut utiliser les fonctionnalités VPN.
Compatibilité supérieure: Le routeur VPN peut fournir le service VPN à n'importe quel appareil compatible Wi-Fi - ordinateurs, téléphones, pads, téléviseurs intelligents... Tout appareil équipé d'un Wi-Fi peut se connecter à votre routeur VPN et partager sur un accès VPN.
Entièrement automatisé: Le routeur VPN sera toujours connecté à Internet via le service VPN. Il n’est pas nécessaire de connecter tous les périphériques au VPN client à chaque fois.
Dispositifs sécurisés non-natifs: Les routeurs VPN sécurisent les périphériques non natifs qui ne sont normalement pas pris en charge par VPN, tels que Apple TV, PlayStation 3 et bien d'autres.
Débloquer l'application et le contenu: Vous êtes situé dans un pays qui bloque certaines applications ou contenus ? Un routeur VPN vous permet de contourner les restrictions et de vous connecter à Internet via un tunnel VPN crypté via un autre pays.
Comment obtenir le routeur VPN adéquat ?
L'amélioration de la sécurité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et la réduction des coûts sont des avantages évidents pour les particuliers et entreprises qui décident d’utiliser un routeur internet VPN. Les routeurs VPN de FS.com récemment développés pour particuliers et entreprises sont conçus avec un matériel fiable de haute qualité et des fonctions de routage sophistiquées. Vous trouverez ci-dessous les spécifications du routeur VPN Gigabit:
Image du produit
|
|
|
Élément
|
Routeur VPN ER-6
|
|
Interface réseau
|
5x Gigabit RJ45 Ports 1x USB3.0
|
6x Gigabit RJ45 Ports 2x USB3.0
|
CPU
|
MT7621A Dual core 880Mhz
|
Intel Atom D525 Dual core 1.8 Ghz
|
Mémoire FLASH
|
2GB
|
16GB
|
Alimentation électrique
|
AC Input 100-240V 50-60Hz
|
AC Input 200-240V 50-60Hz
|
RAM
|
4Gbit DDR3
|
2Gbit DDR3
|
Consommation d'énergie maximale
|
30W
|
25W
|
Scénario d'application
|
Plus de 120 utilisateurs
|
300 utilisateurs
|
Prix
|
US$ 82.00
|
US$ 240.00
|
Conclusion
Un bon routeur VPN est un excellent investissement si la confidentialité et la sécurité sur Internet sont importantes pour vous. Seulement quelques minutes suffisent pour l'installer, et vous obtiendrez une niveau de sécurité supplémentaire. Commencez à utiliser le routeur VPN de FS.com dès aujourd'hui pour crypter et sécuriser tous vos appareils. Pour toute question ou problème que vous pourriez rencontrer, notre équipe de support technique est prête à vous aider. FS.com est également spécialisé dans la conception et mise en place de solutions réseau adaptées aux commutateurs Ethernet tels que les commutateurs 10Gbe, 25GbE et les commutateurs haut de gamme 40/100GbE. Pour obtenir plus d’information, vous pouvez nous contacter via fr@fs.com.