Français

Est-ce que le fil 28 AWG peut être utilisé pour l'alimentation par Ethernet (PoE) ?

Mis à jour depuis le 10 oct, 2022 by
1.2k

La technologie PoE (Power over Ethernet) simplifie les infrastructures des entreprises et des centres de données, en permettant l'acheminement du courant sur des câbles Ethernet en cuivre afin de fournir une connectivité de données et une alimentation électrique avec un seul câble. Cependant, lors de la conception de systèmes de câblage de télécommunications structurés pour le PoE, il est possible que vous vous demandiez si les câbles Ethernet fins, tels que le fil 28 AWG, peuvent fonctionner avec le PoE? Cet article aborde le sujet et explique également les caractéristiques d'un fil 28 AWG et comment l'employer pour le PoE.

 

Qu'est-ce qu'un fil 28 AWG ?

Lorsque vous achetez des câbles réseau Cat5e, Cat6 ou Cat6a, vous pouvez remarquer une description AWG imprimée sur la gaine du câble, telle que 28AWG, 26 AWG, ou 24AWG. AWG (American Wire Gauge) est un système permettant de définir le diamètre des conducteurs d'un fil qui compose un câble. Plus le numéro de calibre du fil est grand, et plus le fil est fin et le diamètre petit (par exemple, 24 AWG - 0,0201 pouce, 26 AWG - 0,0159 pouce, 28 AWG - 0,0126 pouce). Par rapport aux câbles de brassage de 24 AWG, les câbles de brassage de 28 AWG ont un diamètre inférieur de plus de 50%. De plus, contrairement aux câbles Ethernet 24 AWG, les câbles Ethernet 28 AWG, plus fins, améliorent la circulation de l'air dans les racks à haute densité et peuvent être installés facilement dans des espaces compacts. L'image ci-dessous montre la différence entre les câbles 24 AWG, 26 AWG et 28 AWG.

 

Est-ce qu'un fil de 28 AWG peut être utilisé pour le PoE ?

Avec tous les types de dispositifs pouvant se connecter aux réseaux via un câble PoE, points d'accès sans fil, caméras de surveillance, etc, une nouvelle question sur les câbles de brassage 28 AWG se pose: Est-ce que les câbles fins de 28 AWG peuvent être utilisés dans les applications PoE? Avant de répondre à cette question, il y a quelques facteurs importants que vous devez garder à l'esprit :

  • Tout d'abord, un câble plus fin signifie également un conducteur plus petit ;

  • Deuxièmement, l'utilisation d'un conducteur plus petit pour envoyer de l'énergie dans un câble via PoE signifie que davantage de chaleur est générée et que cette chaleur supplémentaire doit être compensée ;

  • En raison de leur petite taille, les câbles fins sont également plus proches les uns des autres lorsqu'ils sont en faisceau, ce qui facilite encore plus l'accumulation de chaleur. Une chaleur trop importante a un impact négatif sur les performances du câble et peut faire en sorte que la température d'un câble dépasse la valeur nominale de sa gaine ;

Cependant, il a été vérifié que des fils de 28 AWG peuvent être utilisés pour l'alimentation électrique. Selon le TSB-184-A-1, un addendum au TSB-184-A : le câblage de brassage 28 AWG peut supporter les niveaux de PoE plus élevés d'aujourd'hui, jusqu'à 60W. Pour les applications nécessitant une puissance supérieure à 30W, le TSB-184-A-1 donne des indications sur la séparation des faisceaux.

Le contenu suivant explique les recommandations fournies dans l'addendum TSB-184-A sur le déploiement de câbles de brassage de 28 AWG pour supporter l'alimentation électrique.

 

Comment déployer un fil 28 AWG pour PoE ?

Utiliser des faisceaux de petite taille

Pour respecter les recommandations en matière d'élévation de température, les câbles 28 AWG doivent être regroupés en petits faisceaux. En conservant les câbles de brassage PoE 28 AWG en faisceaux de 12 ou moins, l'impact de l'élévation de température du câble est réduit, ce qui permet de respecter l'élévation de température maximale suggérée de 15 degrés Celsius. Cela garantit une bonne dissipation de la chaleur et améliore la circulation de l'air autour des câbles.

Maintenir la distance de séparation

Pour une puissance supérieure à 30 W, et pour favoriser la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur, tous les faisceaux de câbles 28 AWG doivent être séparés et espacés d'au moins 1,5 pouce entre les bords extérieurs de chaque faisceau.

Éviter les conduits/cloisonnements et le débordement

Comme les câbles 28 AWG ne sont autorisés que dans un canal en tant que câble de brassage, il est suggéré de ne pas les placer dans des conduits ou autres boîtiers où une accumulation de chaleur peut se produire. Les composants de gestion du câblage ne doivent pas être excessivement chargés, sinon la dissipation de la chaleur sera réduite et la température du câble dépassera les niveaux suggérés.

Note: Il n'y a pas de limitation d'emplacement d'installation ou de taille de faisceau pour les câbles 28 AWG lorsque l'alimentation n'est pas distribuée. Les limitations ne s'appliquent que lorsque le PoE entre en jeu. Une autre chose que vous devez garder à l'esprit est que les fils 28 AWG ne doivent jamais être utilisés comme câblage horizontal, ou "backbone", car leur distance maximale selon les normes est de 10 mètres;

 

Conclusion

Les câbles 28 AWG sont approuvés pour prendre en charge l'alimentation électrique et des niveaux de PoE plus élevés en raison de leur grande flexibilité et d'une meilleure circulation de l'air autour des racks de serveurs. Il est important de tenir compte du fait qu'il faut veiller à la configuration de l'installation, notamment à la taille des faisceaux, afin de maintenir les niveaux de performance souhaités et les conditions de fonctionnement les plus sûres. Nous espérons que le contenu ci-dessus a permis de clarifier les détails sur les câbles de brassage 28 AWG, et si vous êtes prêt à déployer ces câbles dans vos prochains projets PoE, vous pouvez les trouver sur notre site web FS.com.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.2k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.4k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.0k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.1k