Français

Optimisez les performances de votre réseau sans fil avec le contrôleur lan sans fil de FS

Mis à jour depuis le 17 août, 2021 by
1.1k

Pourquoi un contrôleur de réseau local sans fil est-il nécessaire dans un réseau d'entreprise ?

Qu'est-ce qu'un contrôleur de réseau local sans fil ? Contrôleur WLAN, un dispositif de gestion Wi-Fi centralisé qui gère tous les points d'accès sans fil d'un réseau d'entreprise. En particulier pour certains grands réseaux de campus, le contrôleur d'accès sans fil (AC) est indispensable en raison des avantages importants suivants: flexibilité dans le déploiement et l'expansion, simplicité de la gestion et du fonctionnement, haute fiabilité et sécurité, etc.

Points forts du contrôleur de réseau local sans fil FS AC-224AP

Déploiement flexible et gestion simplifiée

Le contrôleur sans fil FS AC-224AP a la capacité de gérer jusqu'à 224 points d'accès sans fil, un maximum de 7 168 clients, permettant un accès intégré pour les utilisateurs avec et sans fil. Ce contrôleur de réseau local sans fil centralisé est particulièrement adapté aux environnements à haute densité. Comme solution évolutive, l'adoption du contrôleur de réseau local sans fil de FS est également pratique pour les futures extensions ou mises à niveau du réseau.

Toutefois, est-ce qu‘un nombre plus élevé de points d‘accès disponibles signifie une gestion plus complexe ? La gestion web simplifiée qu'offre le contrôleur de réseau local sans fil FS AC-224AP éliminera tout souci. L'interface de gestion web du contrôleur est intuitive et facile à utiliser pour la configuration sans fil et le fonctionnement du réseau. L‘interface permet de visualiser l'état de votre réseau en temps réel, de vérifier l'utilisation du réseau et la répartition du trafic, de recevoir des rapports sur l'état du réseau, des notifications et des avertissements sur les événements anormaux. Grâce à cette gestion web, les administrateurs informatiques peuvent rapidement repérer et dépanner les connexions d'un seul coup d'œil. En outre, le contrôleur FS AC-224AP assure également la gestion centralisée des points d'accès à distance via cette interface simple, permettant aux administrateurs de gérer les points d'accès Wi-Fi 6 et les utilisateurs associés avec un grand confort.

Une grande fiabilité et une garantie de sécurité de haute qualité

Le contrôleur de réseau local sans fil haute performance FS AC-224AP assure une connectivité de réseau sans fil de haute fiabilité via diverses fonctions. Du point de vue matériel, la technologie AC (Contrôleur d‘Accès) virtuelle permet de virtualiser plusieurs AC en un seul et même AC logique dans un cluster à haute disponibilité. Par conséquent, il n'y aura pas de temps d'arrêt des activités en cas de défaillance de l'un des AC. Dotés d'un mécanisme de secours entièrement automatisé qui s'effectue en quelques millisecondes, les services Wi-Fi reprendront immédiatement dans le AC de secours. Du point de vue du logiciel, il permet la synchronisation en temps réel des informations en ligne et des enregistrements d'itinérance de tous les utilisateurs entre plusieurs contrôleurs sans fil. Autrement dit, les données relatives aux utilisateurs et à l'authentification sont partagées dans le cluster, ce qui permet aux utilisateurs sans fil de se déplacer librement sur l'ensemble du réseau.

De plus, une série de protocoles sophistiqués sont adoptés par le contrôleur de réseau local sans fil FS AC-224AP pour protéger votre réseau sans fil. D'une part, il prend pleinement en charge les technologies de cryptage avancées telles que Wired Equivalent Privacy (WEP), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) et Advanced Encryption Standard (AES) pour une sécurité de bout en bout de la transmission des données. D'autre part, un large éventail de mécanismes de sécurité intégrés prévient et contrôle efficacement la propagation des virus et les attaques du trafic réseau, couvrant les liaisons IP/MAC/WLAN, le contrôle matériel des ACL, la limitation de la bande passante en fonction du trafic, etc.

Contrôleur sans fil FS AC-224AP

Services intelligents exceptionnels

Sur un réseau local sans fil à haute densité, le contrôleur sans fil FS AC-224AP peut répartir intelligemment les utilisateurs entre différents points d'accès en fonction du nombre d'utilisateurs et du trafic de données en temps réel. Cette fonction d'équilibrage de charge intelligente équilibre la pression de la charge sur chaque point d'accès et améliore la bande passante moyenne et la qualité de service (QoS), offrant une plus grande disponibilité du réseau et, finalement, optimisant l'expérience des utilisateurs.

Application du contrôleur de réseau local sans fil FS AC-224AP

Dans un scénario de réseau WLAN, il existe généralement deux modes de déploiement. La première méthode consiste à connecter le AC (Contrôleur d‘Accès) sans fil à des points d‘accès sans fil ou à des commutateurs d'accès. Dans ce cas, le AC sans fil gère toute l'activité, fonctionnant à la fois comme contrôleur d‘accès et commutateur d'agrégation. Cette structure de mise en réseau est claire et simple à mettre en œuvre. Une autre option consiste à "ajouter" un contrôleur de réseau local sans fil dans le réseau actuel, c'est-à-dire à le connecter au commutateur d'agrégation pour réaliser une gestion centralisée du réseau local sans fil. Dans ce cas, le contrôleur d‘accès sans fil ne se connecte pas directement aux point d‘accès. Par conséquent, ce type de méthode de mise en réseau est bénéfique pour l'expansion des réseaux, ce qui a été largement appliqué dans la plupart des scénarios.

Le contrôleur de réseau local sans fil FS AC-224AP adopte simplement la deuxième méthode de déploiement du réseau, et peut être déployée au niveau de la couche 2 ou couche 3 sans modifier l'architecture de réseau d'origine. En formant un système de commutation intégré avec les points d‘accès, les contrôleurs gèrent facilement l'ensemble des échanges de données avec les points d‘accès. Le contrôleur sans fil AC-224AP peut être déployé dans les réseaux de campus, réseaux de bureaux d'entreprise, réseaux métropolitains sans fil (MAN), réseaux de couverture de points d'accès, etc.

Application du contrôleur lan sans fil FS AC-224AP

Marquage

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.2k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.4k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.0k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.1k