Français

La Solution de Transmission Optique de FS Permet à une Compagnie Aérienne d'Assurer un Transfert de Données Sûr et Fiable

« Grâce à la solution du module optique de transmission, nous sommes plus efficaces en matière de planification et de gestion des vols. Cette solution nous offre des capacités de transmission de données plus puissantes, ce qui améliore considérablement la qualité de notre travail et nous permet de mieux faire face aux tâches complexes de contrôle du trafic aérien. Nous recommandons fortement la solution de module optique QSFP-ER4L-100G, en espérant que davantage d'utilisateurs pourront profiter de ses avantages en termes de haute vitesse, de longue distance et de sécurité. » - Ryan (Ingénieur infrastructure)

Une compagnie aérienne de Singapour souhaitait mettre en place un système de transmission efficace entre le centre de données et l'aéroport afin que les données de vol puissent être envoyées au siège en temps réel, de manière à contrôler la position et le statut des avions et à assurer le bon déroulement des opérations, tout en garantissant la sécurité des personnes et des systèmes.

Besoins et Défis du Client

Singapour est situé près de l'équateur et possède un climat tropical typique, avec des précipitations abondantes, des températures élevées et uniformes, et une forte humidité tout au long de l'année. Sous l'influence du climat local, la salle des serveurs se trouve dans un environnement à forte humidité tout au long de l'année. Tous les éléments du système peuvent être exposés à l'humidité, ce qui entraîne une dégradation de la qualité. Ryan a toujours été soucieux de garantir un fonctionnement stable et efficace des équipements et des modules dans la salle des serveurs dans un tel environnement.

La distance entre le centre de données du client et l'aéroport est de 33 km. Des connexions vieillissantes entraînent une perte de liaison. Les données doivent parcourir environ 40 kilomètres pour atteindre les terminaux. Une transmission de données stable, fiable et efficace devait être mise en place pour connecter le personnel et les systèmes, contre la dispersion des fibres optiques.

Le secteur du transport aérien exige une fiabilité et une stabilité élevées des centres de données. Toute interruption ou défaillance peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi les centres de données ont besoin d'une grande disponibilité, d'une tolérance aux pannes et de capacités de sauvegarde pour garantir la sécurité et la continuité des données.

centre de données à singapour

La Solution

L'équipe FS a développé une solution de transmission optique avec un module émetteur-récepteur QSFP-ER4L-100G en boîtier, en se basant sur la situation et les besoins réels de la compagnie aérienne. Les données des activités sont envoyées à l'aéroport par radio, et l'aéroport envoie les données au centre de données par l'intermédiaire du module de transmission QSFP-ER4L-100G, le centre de données stocke et transmet les données au siège social.

Packaging BOX : La garantie d'un fonctionnement stable des modules dans un environnement humide

Lorsque l'humidité ambiante est élevée, la vapeur d'eau présente dans la salle d'équipement peut pénétrer profondément dans le module et endommager les composants électroniques. L'émetteur-récepteur à fibre optique QSFP-ER4L-100G, qui joue un rôle important dans la connectivité, est conçu avec le boîtier BOX. Le boîtier BOX permet d'encapsuler la puce dans une coque métallique avec une bonne étanchéité à l'air. Les broches du boîtier sont soudées ou insérées dans la carte de circuit imprimé, ce qui évite les dommages causés par l'humidité ambiante. Par conséquent, les modules émetteurs-récepteurs à fibre optique présentent de bonnes performances en matière de fiabilité, d'étanchéité à l'air et de dissipation de la chaleur.

Transmission à longue distance, sans effet de vieillissement de la liaison

La perte de liaison moyenne sur un parcours en fibre optique de 33 km est de 11 dBm. Si la perte ne peut être compensée, une perte de paquets peut se produire, ce qui est catastrophique pour l'industrie du transport aérien. Afin de laisser une marge suffisante pour éviter les interruptions de service causées par la détérioration de la liaison, tout en assurant une transmission longue et stable, FS a opté pour une solution de module de transmission QSFP-ER4L-100G avec un budget de puissance élevé. Le QSFP-ER4L-100G peut transmettre sur 30km avec le FEC désactivé et 40km avec le FEC activé, et son budget global est de 18db, ce qui est suffisamment élevé pour remédier à la perte de liaison par fibre sur long terme.

Système de contrôle de la qualité de haut niveau tout au long du cycle de vie du produit

Avant la livraison, l'équipe de FS a testé et vérifié en laboratoire tous les modules utilisés dans la solution afin de s'assurer qu'ils satisfaisaient au test de performance. Cette procédure a également été bien accueillie par le client, qui s'est dit prêt à recommander FS à d'autres partenaires commerciaux à l'avenir.

Le laboratoire FS a mis en place quatre systèmes de tests, dont un système d'équipement de réseau, un système de module optique, un système de transmission optique et un système de câblage intégré. Ce système permet de tester les produits depuis la phase de vérification jusqu'à la réalisation de tests en petits lots, ainsi que de tester l'assurance qualité des produits finis après la production formelle, en testant principalement les performances, les fonctions, les paramètres de compatibilité, la fiabilité et d'autres indicateurs des produits.

FS a mis en place un système de contrôle de qualité rigoureux, complet et de haut niveau pour la recherche et le développement des produits. Guidé par la demande des clients et basé sur le concept de prévention à l'avance, le système de contrôle de la qualité des produits s'applique strictement à l'ensemble du cycle de vie des produits. Par conséquent, les modules FS, à partir des dispositifs jusqu'aux produits finis, présentent des caractéristiques de fiabilité et de stabilité élevées.

Les Avantages

La solution de transmission optique FS QSFP-ER4L-100G est adaptée à un environnement à forte humidité, prend en charge une distance de transmission allant jusqu'à 40 kilomètres, assure une transmission de données stable et sur de longues distances, et améliore l'efficacité et la fiabilité de la transmission de données. Il permet au client de réaliser la transmission de données entre le centre de données et l'aéroport, ainsi que la mise à jour en temps réel de la position et du positionnement des avions, afin de garantir que les données de vol peuvent être envoyées au siège en temps réel, et d'assurer la sécurité et la fiabilité des données, ce qui facilite grandement la planification et la gestion des vols. Si vous êtes confronté à un dilemme similaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour découvrir comment FS.com peut aider votre entreprise à assurer avec succès des communications optiques de haute qualité.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.5k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.2k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.4k