Français

Les produits FS 400G contribue à la mise à niveau des réseaux de datacenters

Mis à jour depuis le 06 mai, 2022 by
869

Évolution des centres de données 400G à haute capacité

Le marché des réseaux de centres de données 400G est en pleine expansion et devient de plus en plus compétitif. Les structures de centres de données virtuels, l'Internet des objets (IoT) et le cloud computing alimentent tous l'expansion incessante du trafic des centres de données et la demande de solutions de mise en réseau de centres de données 400G à haute capacité.

En tant que technologie prometteuse et en pleine évolution, l'Ethernet 400G offre de grandes vitesses, une capacité de volume élevée et des mises à niveau simplifiées de 100GbE à 400GbE. Cet article examine les éléments dont les opérateurs de cloud computing, les fournisseurs de services et les entreprises doivent tenir compte avant la mise à niveau et comment les produits FS 400G peuvent contribuer.

Passage du réseau 100G à 400G

Actuellement, la plupart des centres de données, métropolitains et réseaux longue distance utilisent une connectivité 100G rentable. Pour que la mise à niveau soit viable, les opérateurs de réseau et les entreprises qui envisagent de moderniser leur réseau doivent tenir compte d'un certain nombre de points essentiels.

Mise à niveau de l'infrastructure

Le passage d'un réseau 100G à un réseau 400G exige une transformation de l'architecture pour prendre en charge le taux de transfert de données de 400Gbps, ce qui signifie que vous devez mettre à niveau une série de produits dans l'infrastructure de votre centre de données.

Mise à niveau vers 400g

Les switchs 400G sont indispensables et, naturellement, vous avez besoin de transmetteurs 400G. Les émetteurs-récepteurs QSFP+ et QSFP28 ne suffisent pas dans un réseau 100G. Comme le facteur de forme QSFP-DD possède une majorité considérable d'interfaces 400G sur le marché, vous devez maintenant choisir parmi une série d'émetteurs-récepteurs QSFP-DD. Les nouveaux types d'émetteurs-récepteurs imposent également de nouvelles exigences aux infrastructures de câblage.

Il y a donc plusieurs façons possibles de réaliser la connexion entre des ports 100G et des switchs 400G. Par exemple, vous pouvez connecter un port 400G à 4x ports 100G avec un émetteur-récepteur QSFP-DD et quatre émetteurs-récepteurs QSFP28. Vous pouvez également utiliser des câbles DAC/AOC 400G breakout pour y parvenir, ce qui s'avère être un moyen rentable dans les applications à courte portée.

Rétro-compatibilité

Une autre considération à prendre en compte est la rétrocompatibilité. Les ports de réseau QSFP-DD sont rétrocompatibles avec les émetteurs-récepteurs QSFP enfichables NRZ (non-retour à zéro), les DAC et les AOC. L'avantage pratique de la rétrocompatibilité est que vous pouvez connecter un élément de réseau QSFP 100G NRZ ancien à un switch QSFP-DD avec un DAC ou un AOC ancien. Cependant, les ports QSFP28 et QSFP+ existants ne sont pas compatibles en amont avec les modules enfichables QSFP-DD. Ainsi, avant de passer à un réseau 400G avec des appareils anciens, vous devez vous assurer que les switchs, les émetteurs-récepteurs et les câbles à fibres optiques, etc. sont compatibles dans votre infrastructure.

Modulation NRZ ou PAM4

Actuellement, il existe deux techniques de modulation du signal: le non-retour à zéro (NRZ) et la modulation d'amplitude à 4 niveaux (PAM4), qui est appliquée dans les réseaux 100G et 400G. Théoriquement, le NRZ à débit binaire de 16× 25G peut être utilisé pour l'Ethernet 400G, comme le 400G-SR16, mais la perte de liaison et la taille du schéma ne peuvent pas répondre aux exigences d'un réseau 400G à hautes performances. Alors que PAM4 permet des débits binaires plus élevés à la moitié du débit en bauds, ce qui signifie que les opérateurs de centres de données peuvent continuer à utiliser les canaux existants à des débits potentiels de 400G Ethernet. En conséquence, PAM4 a remplacé NRZ comme méthode de modulation préférée pour la transmission des signaux optiques dans les modules optiques 400G.

Cependant, les connexions PAM4 et NRZ, en tant que méthodologies de modulation mutuellement exclusives, ne sont pas interopérables. Les opérateurs de réseaux doivent donc tenir compte de cet aspect et élaborer un plan détaillé pour intégrer les systèmes existants dans les réseaux 400G.

Nouvelles complexités

Outre les points susmentionnés, les mises à niveau 400G impliquent une série de complexités supplémentaires. Comme le 400G permet de quadrupler la vitesse maximale de transfert de données par rapport au 100G, les opérateurs de réseaux doivent prévoir les interfaces nécessaires, les distances de liaison, les nouvelles normes et les considérations pratiques liées au passage à de nouveaux dispositifs ou technologies. Ils privilégieront également des solutions 400G efficaces et de haute qualité afin d'éviter des mises à niveau coûteuses.

Explorez la gamme des produits FS 400G

Pour répondre aux besoins uniques des clients en matière de 400G, FS propose une gamme complète de switchs 400G, d'émetteurs-récepteurs optiques, de câbles à fibres optiques, etc. Les solutions FS 400G augmenteront l'efficacité de votre réseau tout en assurant sa sécurité, sa capacité de configuration et son faible coût, ce qui en fait la solution idéale pour les fournisseurs de clouds à fort volume, les centres de données et les entreprises avec une croissance constante du trafic. La figure suivante illustre une solution 400G à haute densité avec les produits FS 400G.

Solution 400G FS

Architecture holistique 400G

La gamme FS 400G offre des produits 400G très performants, conçus pour améliorer l'expérience du client et répondre à ses diverses demandes. Que vous soyez à la recherche de switchs 400G, de modules émetteurs-récepteurs 400G, de DAC ou AOC 400G ou de câbles à fibre optique 400G, nous avons ce qu'il vous faut. La gamme FS 400G offre une gamme complète de capacités et de fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences les plus importantes et prioritaires.

Flexibilité maximale

Avec le switch FS 400G comme switch fédérateur, les solutions FS 400G prennent en charge les interconnexions centrales 100/400G. Ce switch réseau ouvert 400G dispose de 32 ports rétrocompatibles avec les formats SFP28, QSFP+, QSFP28 et QSFP56. Chaque port QSFP-DD peut fonctionner à des vitesses natives de 400, 200, 100, 40 et à des débits de 200, 100, 50, 25 Gbps, ce qui garantit une flexibilité maximale dans un réseau de centre de données 400G.

Compatibilité avec les structures 400G

La gamme FS 400G prend en charge les environnements ONIE (Open Network Install Environment), qui permet l'installation de logiciels de systèmes d'exploitation de réseau compatibles, y compris les options open source Open Network Linux, ainsi que les options NOS commerciales. En d'autres termes, ONIE permet un écosystème matériel de mise en réseau ouvert où les utilisateurs finaux ont le choix entre différents systèmes d'exploitation de réseau.

Transmission de données de haute qualité

Grâce à une stratégie QOS complète et à un mécanisme de planification des files d'attente, la gamme FS 400G permet de réduire les congestions et d'assurer une transmission de données de haute qualité. Basé sur des fonctions de contrôle de flux de réseau telles que PFC/ECN, il peut établir un réseau porteur de base RDMA de bout en bout, sans perte et à faible latence, ce qui est nécessaire pour les applications des centres de données modernes.

Produits FS 400G recommandés

FS est bien préparée pour répondre au besoin de solutions réseau 400G intelligentes et rentables pour les centres de données. Voici une liste des produits 400G que FS propose. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Introduction à la gamme de produits FS 400G.

Produits FS 400G Spécifications et avantages
Switch Spine pour datacenter 400G
  • Vitesses d'interface 25/40/50/100/200/400GbE pour un déploiement flexible

  • Double alimentation redondante et ventilateurs intelligents

  • PTP (protocole de temps de précision)

  • Latence de l'ordre de la microseconde et aucune perte de paquets

  • Systèmes multiples compatibles en option avec ONIE

Module optique QSFP-DD 400G
  • Connexion directe pour les datacenters 400G

  • Ports à faible consommation, haute densité et haut débit.

  • Testé dans des dispositifs hôtes pour une interopérabilité prouvée

  • Pour divers scénarios d'application et des besoins uniques

QSFP-DD AOC 400G
  • Interconnexions à faible puissance, à haute fiabilité et à grande vitesse

  • Pour des connexions relativement longues sur des fibres multimodes

  • Solutions alternatives à haute densité pour la mise en œuvre du 400G dans les datacenters et réseaux en nuage

  • Conforme à IEEE802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA et QSFP-DD-CMIS-rev4p0

DAC QSFP-DD 400G
  • Nouvelle génération de performances QSFP grâce à un taux de transfert de données plus élevé.

  • Faible perte, moins de skew et meilleure NEXT avec des câbles à double drain latéral et un PCBA auto-conçu.

  • Blindage par sertissage EMI à 360 degrés et conception de la coque en zinc moulé sous pression.

  • Spécifications standard de l'industrie (SFF-8679, SFF-8636, QSFP-DD MSA specification rev 4.0.)

Câble Breakout 400G
  • Testé dans des switchs ciblés pour des performances, une qualité et une fiabilité supérieures

  • Prend en charge l'interopérabilité Ethernet 400G à 4x 100G

  • Simplifie le patching et offre un moyen rentable pour les liaisons courtes

  • Conforme aux normes MSA QSFP-DD et QSFP28 enfichables à chaud.

  • Faible perte d'insertion et diaphonie ultra-faible pour des performances améliorées

Câble MDC 400G
  • Connecteur US CONEC MTP® et MDC avec une valeur optimale de 0,15dB Typ. IL

  • Permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

  • Fournit un signal stable avec une conception de système flexible

  • Permet de gagner de l'espace et facilite la circulation de l'air dans un datacenter

Les infrastructures de réseau d'aujourd'hui exigent une évolutivité, une flexibilité, une simplicité et une sécurité intégrées. De manière fiable et rentable, FS s'efforce de répondre aux demandes croissantes de bande passante, aujourd'hui et demain.

Avec un débit plus élevé, des économies d'énergie, de coût et d'espace, et davantage d'options d'interconnexion, les solutions FS 400G sont conçues pour aider les opérateurs de cloud, les fournisseurs de services et les entreprises à atteindre ces objectifs alors qu'ils continuent à innover à l'ère du cloud.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k