Français

Introduction des Principaux Outils en Cuivre de FS

Mis à jour depuis le 26 avr, 2023 by
644

Étant donné qu'une seule mauvaise connexion au sein d'une installation de câblage réseau peut entraîner la panne de l'ensemble du réseau, des outils et des compétences appropriés sont nécessaires pour préparer et connecter correctement le câblage en cuivre à un système de câblage Ethernet structuré. Cet article vous aidera à vous familiariser avec les outils de traitement pour câbles en cuivre, y compris les kits d'outils pour réseaux, les outils de perforation et les pinces à dénuder, qui sont essentiels pour la connectivité du câblage réseau.

Outils de Perforation pour les Terminaisons de Câblage

Un outil de perforation, ou outil Krone (nommé d'après le connecteur LSA-PLUS de Krone), est un petit outil manuel utilisé par les techniciens en télécommunications et en réseaux. FS propose trois types d'outils de perforation RJ45 :

  • L'outil de perforation 110 est doté d'un crochet et d'une pince multifonctions intégrés permettant de retirer les fils de n'importe quel type de bloc et le module de connexion transversale de son support de montage. Permettant de répondre à diverses demandes de perforation, comme les câbles réseau Cat5e/6/6a/7/8, il est idéal pour les terminaisons des blocs de connexion IDC de type 110 en une seule opération.

  • L'outil de perforation à 180 degrés, doté d'une tête de coupe en acier allié, d'une poignée et d'un système de verrouillage pour une installation rapide et facile, permettant de perforer et de découper les 4 paires en un seul sertissage. Convient aux modules de prises keystone UTP cat5e/6/6a (non blindés) standard à 180 degrés, avec un bon effet de sertissage et peut être complété en pressant une seule fois.

  • Le nouvel outil Pro'sKit® krone punch down, doté d'une tête d'outil spécialement conçue pour la durabilité, d'un ressort pour une mise en place et une terminaison rapides et sans effort, d'un crochet pivotant intégré et d'une pince pour faciliter la manipulation des fils et des petits composants, est un bon choix pour la connexion des câbles, des modules et des répartiteurs.

Outils en cuivre

 

            À lire aussi - Outils de poinçonnage pour câblage réseau | FS Community

Pince à Dénuder pour le Retrait des Gaines de Câbles

Un dénudeur de câble est une paire de lames opposées, semblables à des ciseaux ou à des pinces coupantes, utilisées pour retirer la gaine extérieure protectrice des câbles de réseau en vue de l'installation de fiches ou de prises keystone. FS propose divers outils de dénudage des fils de cuivre pour vous aider à accélérer le processus d'exécution des travaux de maintenance des réseaux de fibres optiques et éviter les temps d'arrêt excessifs des réseaux. Ces outils sont idéaux pour différentes situations telles que les lignes de réseau, les systèmes de surveillance, les bricolages à domicile, les installations de télécommunications, etc.

Par exemple, l'outil de dénudage RJ45 tout-en-un, doté d'une pince à queue d'aronde pour le sertissage des têtes de cristal conventionnelles et d'une lame en acier C68 pour le tranchant et la durabilité, est utilisé pour les câbles qui peuvent sertir, dénuder et couper les peaux de fils des fiches modulaires 6P et 8P avec d'excellentes performances et des installations rapides et faciles.

Pince à Dénuder

Kits d'Outils de Réseau pour une Connectivité Simple

Le kit d'outils réseau est conçu pour les techniciens qui effectuent l'installation, la réparation et la maintenance de base du câblage Ethernet en cuivre. Il contient au moins dix outils d'installation différents, tels qu'un testeur de câble, une pince à sertir, une pince à dénuder, des connecteurs, etc., dans un sac portable qui peut être facilement transporté et utilisé dans divers endroits, tels qu'à la maison, au bureau ou dans d'autres lieux de la vie quotidienne. FS fournit deux types de kits d'outils de réseau : 12 en 1 et Pro'sKit® 15 en 1. Équipés d'un kit d'outils pour câbles Ethernet, les techniciens peuvent installer rapidement et facilement des équipements informatiques et adaptateurs de réseau, réparer des câbles et effectuer des tests.

Au moment de choisir un kit d'outils pour câbles Ethernet, il faut tenir compte du matériau de la mallette ou de la sacoche de portage, qui doit être suffisamment résistant pour éviter que les outils ne tombent pendant le transport, de la présence de plusieurs outils multifonctionnels et d'une indication de haute qualité telle que les certifications ISO, etc.

Conclusion

Ces outils sont généralement utilisés dans les centres de données ou pour l'installation du câblage des réseaux de télécommunications des ordinateurs, téléphones et appareils audio. Le kit d'outils de réseau, l'outil de perforation et la pince à dénuder permettent aux techniciens d'accélérer considérablement l'efficacité de leur travail et de réduire la difficulté de leur tâche.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.7k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k