5G前傳網絡驅動25G光模組市場發展
5G時代的到來推動了對更高帶寬和超低延遲網絡的需求,為了確保5G網絡的覆蓋範圍,必須採用更密集的網絡結構。由於5G前傳網絡的傳輸速率為25Gbps,所以25G光模組將會是5G前傳網絡中的主要光模組,那麼25G光模組市場在5G前傳網絡中會如何發展呢?本文將對5G前傳網絡中的25G光模組市場進行分析。
5G前傳網絡推動25G光模組市場發展
考慮到網絡建設的便捷性與經濟性,5G前傳網絡初期的連接方式將採用光纖直連方案為主,無源WDM方案為補充,有源WDM/OTN/SPN方案為輔的方式展開。
圖1:5G前傳組網方案示意圖
光纖直連方案是將每個有源天線單元(AAU)和DU(分布式單元)全部光纖點到點直連組網,實現方式簡單,但是會消耗大量的光纖資源,是前期前傳網絡建設的主要方式,一般採用25G灰光模組,主要包括300m和10km兩種傳輸距離。
為了節省光纖資源,可以採用25G BiDi單纖雙向光模組和25G WDM光模組。25G BiDi光模組採用WDM技術,將多種波長復用在一根光纖上,可以支持300m和10km的傳輸距離。 在無源WDM組網方式中,25G WDM光模組可以採用WDM技術實現一對或一根光纖連接多個有源天線單元(AAU)和DU(分布式單元),而有源WDM/OTN/SPN方案則需要在有源天線單元(AAU)和DU(分布式單元) 之間布置OTN設備,多個信號通過WDM技術共享光纖,不僅可以節省光纖資源,還可以實現多種拓撲結構的組網方式。這兩種組網方式都是對光纖點到點直連組網方式的有效補充,以解決光纖資源不足的問題。因此,大量的25G光模組將用於5G前傳傳輸,這為25G光模組市場在5G前傳網絡中的發展奠定了堅實的基礎。
25G光模組市場分析與預測
市場發展速率需求推動25G光模組發展
在4G網絡中,10G SFP+光模組是前傳網絡的主要光模組。但是,和4G網絡相比,預計5G宏基站總數將達到4G基站數的1.3至1.5倍,數量將會超過500萬,這更加推動了對更高速率的光模組的需求。由於5G前傳網絡的傳輸速率為25Gbps,所以25G光模組的需求會激增,以此推動了25G光模組市場的發展。
技術發展推動25G
25G以太網技術具有低成本,低功耗和高密度的特點。隨着25G光模組在5G網絡中的使用不斷增加,越來越多的光模組製造商將積极參与圍繞5G應用的25G光模組的研究和開發,例如25G BiDi和25G WDM光模組採用WDM技術來節省5G前傳網絡傳輸中的光纖資源。
競爭推動25G光模組市場
此外,激烈的市場競爭將極大地推動25G光模組市場的發展。到2021年,運營商將努力使網絡基礎架構和系統做好過渡到5G的準備,而25G光模組的市場需求預計將達到200萬個。此外,25G光模組還為網絡像更高速率的升級,例如100G或400G以太網奠定了基礎,這進一步刺激了25G光模組市場的繁榮。這意味着25G以太網的試運營和2020年的全面部署為25G光模組市場的發展提供了光明的未來。
圖2:25G/40G/50G/100G/200G/400G光模組市場發展趨勢
結論
25G以太網作為100G/400G網絡的起點,使得25G光模組的市場將更具競爭力,並在接下來的幾年內達到新的高峰。由於5G宏基站數量的增加,25G光模組解決方案的完善和成本的逐漸降低,25G光模組將會在不久的將來成為市場上的主流模塊。