400G SR4與400G SR8光模組的區別
數據流量的激增及數據中心對更高速連接的需求促進了先進光模組的發展。400G SR4和400G SR8光模組作為兩種應用廣泛的解決方案,旨在應對日益增長的高吞吐量需求。然而,選擇適合網絡的方案可能頗具挑戰。在本文中,我們將探討400G SR4與400G SR8之間的主要差異,幫助您根據應用場景選擇合適的光模組。
什麼是400G SR4光模組?
400G SR4是一種高速光模組,支持通過多模光纖實現400Gbps的數據傳輸。它利用4個並行通道同時進行數據發射和接收,每個通道的速率為100Gbps,總傳輸速率為400Gbps。該技術採用OM3/OM4多模光纖,適用於短距離傳輸,在OM4光纖上的最大傳輸距離為100m,並使用MPO/MTP連接器,包含12或16根光纖。在SR4配置中,其中8根光纖是活動的(4根用於發射,4根用於接收),而其餘光纖可能未被使用或保留供將來使用。
飛速(FS)400G SR4光模組
飛速(FS)400G SR4光模組採用緊湊的OSFP、QSFP112和QSFP-DD封裝,專為高速數據中心和高性能計算網絡設計,支持400Gbps傳輸速率,具備低功耗和高密度特性,並適用於多模光纖連接。這些光模組提供了高效且經濟的解決方案,同時與現有的400G/100G基礎設施兼容,確保了平滑升級和出色性能。
下圖展示了用於交換機之間的800G到兩個400G鏈路連接的400G SR4 QSFP-DD光模組。
OSFP-SR4-400G-FL | QSFP112-SR4-400G | QDD-SR4-400G | |
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm |
接口 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-12 |
最大傳輸距離 | 30m/50m@多模 | 50m@多模 | 60m/100m@多模 |
調製格式 | 4x 106.25G PAM4 | 4x 100G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Maxlinear |
功耗 | ≤8.5W | ≤9W | ≤8W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
封裝技術 | COB | COB | COB |
應用 | InfiniBand 800G到2x400G分線 |
數據中心 | Data Center 400G到2x200G分線 400G到4x100G分線 |
什麼是400G SR8光模組?
400G SR8光模組是一種專為數據中心設計的高速光模組,採用8個並行通道,每個通道的傳輸速率為50Gbps。與400G SR4光模組類似,400G SR8 提供總計400Gbps的帶寬。然而,400G SR8 能夠支持更遠的傳輸距離,在OM3多模光纖上可達70m,在OM4多模光纖上傳輸距離可達100m。此外,該光模組提供兩種光纖通道配置選項:一種使用24芯MPO連接器,結構為兩排各12根光纖;另一種則採用16芯單排MPO連接器。
400GBASE-SR8光模組提供靈活的光纖調配功能,支持50G、100G和200G的配置。此外,它還支持速率分流,可根據計算、存儲、閃存、GPU和TPU等各種應用需求進行調整。400G-SR8 QSFP-DD/OSFP光模組非常靈活,可根據實際需求支持400GBASE-SR8、2x200GBASE-SR4、4x100GBASE-SR2或8x50GBASE-SR連接。
飛速(FS)400G SR8光模組
飛速(FS)提供QSFP-DD和OSFP封裝的400G SR8光模組可與Arista和中性(Generic)等品牌兼容。飛速(FS)400G SR8光模組支持分線到8個50G SR SFP56光模組,從而實現400G連接,以滿足不斷增長的消費者數據速率需求。此外,這一創新架構的配置基於現有的光纖跳線基礎設施實現了成本效益的提升。
QDD-SR8-400G | OSFP-SR8-400G | |
中心波長 | 850nm | 850nm |
接口 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
最大傳輸距離 | 70m/100m@多模 | 100m@多模 |
調製格式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
功耗 | ≤10W | ≤10W |
發射器類型 | VCSEL | VCSEL |
封裝技術 | COB | COB |
應用 | 數據中心 400G到8x50G分線 |
數據中心 400G到8x50G分線 |
400G SR4 vs. 400G SR8光模組
在選擇400G SR4和400G SR8光模組時,需要考慮性能、基礎設施要求、使用情況和成本等因素。
400G SR4 | 400G SR8 | |
通道配置 | 使用4個並行通道,每個通道速率為100Gbps | 使用8個並行通道,每個通道速率為50Gbps |
芯數 | 8芯(4根發射,4根接收) | 16芯(8根發射,8根接收) |
接口類型 | 通常使用MPO-12連接器,需要12根光纖(8根被使用,4根備用) | 通常使用MPO-16連接器,需要16根光纖 |
傳輸距離 | 使用OM4多模光纖支持100m | 使用OM3多模光纖支持長達70m,使用OM4多模光纖支持長達100m |
應用案例 | 適用於數據中心內部的短距離互連及已支持OM4光纖應用 | 適用於與SR4類似的應用,可與向後兼容多種多模光纖,因此對於較老的OM3多模光纖基礎設施具有更大的靈活性 |
成本 | 較少的光纖數量可能意味着更低的總體基礎設施成本 | 對更多光纖的需求可能會增加成本,但在某些部署場景中提供了更多的靈活性 |
優勢與劣勢
以下是400G SR4和400G SR8光模組的主要優缺點:
400G SR4 | 400G SR8 | |
優勢 | 支持100Gbps高速傳輸 | 更大的通道粒度 |
對於已經使用100Gbps通道的網絡來說,基礎設施更簡單 | 低功耗和出色散熱性能 | |
適用於高性能計算環境 | 更好的擴展性,適應不同的帶寬需求 | |
劣勢 | 與SR8相比,每個端口的擴展性較低 | 由於更多的通道,網絡基礎設施的複雜性更高 |
由於更高的通道速率,散熱更高 | 需要更複雜的設備來管理八個通道 |
結論
儘管400G SR4和400G SR8光模組均為現代數據中心提供了高速連接解決方案,但具體選擇應基於您的基礎設施和需求。400G SR4光模組因使用的光纖數量較少,可能更具成本效益且易於部署,非常適用於初次安裝和部署。相比之下,400G SR8光模組可與向後兼容多種多模光纖類型,並且在傳輸距離上略有優勢,這使其成為現有環境和特定應用場景中的靈活選擇。
評估網絡的當前與未來需求時,需考慮端口密度、功耗和基礎設施複雜性等因素,以便能夠選擇出合適的光模組。如果想了解更多信息,請聯繫我們的技術支持團隊,諮詢飛速(FS)客戶經理,他們可以針對您的具體情況提供專業的定製化建議。