數據中心分類和類別綜合指南
數據中心可根據其規模、功能、所有權、層級和部署方法進行分類。以下是一些典型的數據中心類別和分類。
數據中心的分類和分級
根據尺寸
1. 小型數據中心:通常是為了滿足對IT基礎設施需求較少的組織或小型企業的需求而創建的。與大型數據中心相比,小型數據中心的電力和冷卻能力較低,佔用的物理空間也較小。
2. 中型數據中心:適合對IT基礎設施要求不高的中型企業。這些數據中心可能能夠容納更多種類的設備,佔地面積更大,電力和冷卻能力更強。 要記住,中型數據中心的具體規格可能會根據公司的需求和可用資源而變化。中型數據中心的尺寸和功能可能會因企業而異。
3. 企業數據中心:大型企業龐大的IT基礎設施需求由大型數據中心支持。它們通常佔地面積大,擁有強大的冷卻和供電系統以及大量冗餘以實現高可用性。 大型公司嚴重依賴其企業數據中心,這些數據中心需要高基礎設施、技術和持續的維護成本。它們提供了處理大規模網絡連接、數據存儲和關鍵任務應用程序所需的框架。
4. 模塊化數據中心:數據中心由模塊化塊組成,可以從一個服務器機房輕鬆擴展以滿足無限需求。這是通過單個模塊塊的增長實現的。
5. 集裝箱數據中心:數據中心由模塊化塊組成,可以從一個服務器機房輕鬆擴展以滿足無限需求。這是通過單個模塊塊的增長實現的。
根據目的
1. 通用數據中心:這些數據中心旨在支持多種IT服務和應用程序。由於其適應性強,它們可以處理各種需求,包括託管服務器、網絡硬件、存儲系統和其他應用程序。
2. 專業數據中心:專為滿足專業需求而設計,例如高性能計算 (HPC)、研究或銀行或醫療保健等特定行業的需求。由於這些數據中心滿足其所針對的企業或應用程序的特定需求,因此它們通常具有定製的架構、設備和安全措施。
基於所有權
1. 企業自有數據中心:由公司擁有和運行,以滿足其IT需求。通過這些數據中心,公司可直接控制基礎設施,並可根據特定需求定製設置和安全措施。
2. 主機託管數據中心:由公司擁有和運行,以滿足其IT需求。通過這些數據中心,公司可直接控制基礎設施,並可根據特定需求定製設置和安全措施。
3. 雲數據中心:由雲服務提供商運營,為客戶提供雲計算資源和服務。由於雲數據的可擴展性和對虛擬化資源的按需訪問,用戶可以根據需要集中使用處理能力、存儲和其他服務。
根據層級
Uptime Institute的分級標準是一套用於評估和比較數據中心基礎設施和性能的標準和分類。
1. 一級:基本容量 數據中心提供電力和冷卻基礎設施的基本容量,以支持IT負載。它具有單一、非冗餘的分配路徑,由於不一定有冗餘組件,因此可能會出現計劃外停機。維護活動或故障可能導致中斷。
2. 二級:冗餘容量 二級數據中心包括冗餘容量組件,以提高安全性並降低中斷風險。該級數據中心包括一級數據中心的所有組件以及額外的冗餘基礎設施,如UPS模塊、冷卻系統和發電機。雖然通常可以在不關閉IT負載的情況下進行維護,但在發生計劃外活動或故障時,數據中心仍可能出現停機。
3. 三級:可同時維護 三級數據中心有多條供電和冷卻路徑,其系統設置允許在不影響IT運行的情況下拆卸和更換任何組件(維護方面)。三級數據中心包括二級數據中心的所有組件,並增加了可同時維護的多條配電路徑,從而提供更好的停機保護。
4. 四級:容錯 四級數據中心提供高級別的容錯和冗餘。它具備三級數據中心的所有功能,而且能夠抵禦火災、爆炸或系統故障等單一意外事件,而不會對運行連續性造成任何影響。它通常包括多個獨立、物理隔離的系統,提供冗餘容量和分配路徑,每個系統都可以隔離和移除,而不會影響IT和關鍵負載。
基於部署模型
1. 本地數據中心:在組織內部構建和管理,可立即控制設施。本地數據中心對安全性、隱私性和定製性有更強的控制力。
2. 共置數據中心:與其他企業共享物理空間和基礎設施,同時將IT基礎設施存儲在第三方設施中。共置數據中心的優勢包括減少資本支出、集中資源和訪問可靠的基礎設施。
3. 雲數據中心:使用雲服務提供商的虛擬化基礎設施和在線服務。雲數據中心允許企業快速提供資源並利用基於雲的服務,因為它們提供可擴展性、靈活性和按需付費模式。
數據中心可以根據其屬性歸入多個類別,這些分類和類別並不相互排斥。此外,數據中心的分類可能會根據地區習俗和各種行業標準而變化。
結論
數據中心有多種分類和分類方法,包括根據其規模、所有權、等級、部署方法和功能進行分類。通過這些分類,企業可以根據其獨特的需求和特點更好地理解和區分不同類型的數據中心。企業可以根據數據中心的規模、用途或專業化程度、所有權模式、可用性級別和部署方式(內部部署、主機代管或雲計算)等變量,選擇符合自身需求的數據中心類型。無論是IT設備較少的小型數據中心、要求適中的中型數據中心,還是運營廣泛的企業數據中心,每種類型的數據中心都有不同的特點和需要考慮的事項。在對數據中心進行分類和選擇時,需要考慮的其他重要因素包括可擴展性、災難恢復能力、安全措施以及對行業標準的遵守情況。最後,了解數據中心的多種類型及其分類方式有助於企業根據其獨特的需求和目標匹配其IT基礎設施計劃。
飛速(FS)為企業提供高性能、低延遲的數據中心解決方案,這些解決方案可根據數據存儲、處理和管理需求量身定製。飛速(FS)提供包括交換機在內的一系列網絡設備以及技術服務,幫助企業轉型進入新的數據中心時代。