如何將QSFP+端口轉換為SFP+端口?
隨着40G以太網的到來,許多企業用戶開始考慮在充分利用當前的10G網絡基礎設施的基礎上無縫遷移到40G網絡的問題,具體來說也就是如何將帶有QSFP+端口的40G交換機與現有的帶SFP+端口的10G設備(如交換機和服務器)搭配使用的問題。在這篇文章中,我們將分享三種常見的解決方案,教您直接將QSFP+端口轉換為SFP+端口。
方案一:QSFP+分支線纜
第一種直接將QSFP+轉換為SFP+端口的方法是使用QSFP+分支線纜,有DAC高速線纜和AOC有源光纜兩種。大多數情況下,這兩種類型都是一端接一個QSFP+光模組,另一端接四個SFP+光模組,這樣就成為了QSFP+轉SFP+分支線纜。此外,還有一種類型的AOC分支線纜,即QSFP+轉4個LC雙工AOC線纜,一端是QSFP+,另一端是雙工LC光纖跳線,當另外添加SFP+光模組使用時,也可以實現QSFP+到SFP+的轉換。
如下圖所示,無論選擇哪種類型的分支線纜,通過一端連到QSFP +交換機端口,另一端和多個帶SFP+的10G設備(不超過4個)相連,這些QSFP+分支線纜都可以將40G分成4 x10G鏈路。
圖1:通過QSFP+分支線纜實現QSFP+轉SFP+
方案二:MTP/MPO轉LC分支跳線
第二種將QSFP+轉換成SFP+端口的方法是使用MTP/MPO轉LC分支跳線。這一方案與前面提及的類似,但在兩端沒有預接光模組。如8芯MTP/MPO的一端是MTP/MPO連接器,另一端通常配有四個LC雙工連接器。要實現從40G到10G的轉換,就需要給每根MTP/MPO轉LC分支跳線配備一個帶有MTP/MPO接口的QSFP+光模組和四個帶有雙工LC接口的SFP+模塊。如下圖所示,將跳線與對應的10G和40G模塊相接,再將模塊插入匹配的QSFP+端口或SFP+端口即可實現轉換。
圖2:通過MTP/MPO轉LC分支跳線實現QSFP+轉SFP+
方案三:CVR-QSFP-SFP10G QSA轉換模塊
還有一種直接將QSFP+轉換為SFP+端口的方法是通過10G的轉換器CVR-QSFP-SFP10G。QSFP+轉SFP+轉換器具有QSFP+封裝,內部有一個SFP+模塊插槽,可使帶40G QSFP+端口和10G SFP+端口的設備無縫連接。通過將SFP+模塊插入QSFP+轉SFP+轉換器,再將轉換器連接到QSFP+端口即可實現40G-10G連接,QSFP+轉SFP+轉換器在鏈路中充當SFP+模塊的接口。
圖3:通過CVR-QSFP-SFP10G QSA轉換器實現QSFP+轉SFP+
選擇哪種QSFP+轉SFP+方案?
上文中給出了三種實現QSFP+轉SFP+端口的直連方法。然而,在實際的數據中心或其他高密度布線應用中,網絡升級是一個複雜的過程,有時還可以考慮交叉連接,具體選擇哪種方式還需要綜合考慮以下因素。
傳輸距離
要將QSFP+端口轉換到SFP+端口,首先需要確認傳輸距離,再根據距離決定使用何種類型的光模組與連接。如圖4所示,通常在交叉連接方案中,40G MTP/MPO主幹光纖跳線和8芯跳線搭配使用,這種連接方式更適用於長距離傳輸。即使是在直連中,QSFP+轉4 SFP+ AOC/DAC跳線與其他兩種類型相比,在短距離傳輸上也有限制。
圖4:通過交叉連接實現QSFP+轉SFP+
傳輸媒介
儘管光纖跳線越來越受歡迎,但有些情況下,銅線仍然用於40G-10G傳輸中,但只限幾米內的短距離傳輸。由於銅線比光纖便宜很多,所以在短距離傳輸時可以選擇QSFP+轉SFP+端口的銅線解決方案,如DAC QSFP+分支線纜。
網絡密度
在高密度網絡環境中,40G到10G之間的連接需要用到很多的QSFP+端口和SFP+端口。與QSFP+轉SFP+ QSA轉換器和其他互聯方式相比,帶有預端接光模組的QSFP+分支線纜更節省空間,並簡化了網絡維護。
成本
成本是決定方案的重要因素之一,需要在綜合以上因素的基礎上選出最具性價比的一種方案。舉例來說,如果需要連接7m的10G到40G網絡鏈路,那麼具有預端接QSFP+模塊和四個SFP+模塊的40G QSFP+轉4x10G SFP+ DAC高速線纜就要比其他方案更具成本效益。
結論
隨着網絡向更高速率的方向發展,企業與數據中心充分利用現有網絡設備搭建高速率網絡終將成為常態。通過尋求能夠實現低速率設備與高速率設備互連的解決方案,例如本文中提到的QSFP+端口轉換為SFP+端口,則可充分發揮硬件升級帶來的各項性能提升。