數據中心的演變
Google每天需要處理大約53億次查詢,並存儲超過10EB(萬億字節)的用戶數據;Facebook管理着近25億條內容和超過3億張照片的數據儲存。這些現象表明,在互聯網普及和智能設備廣泛使用的背景下,世界每秒鐘產生的信息不僅數量龐大,而且種類繁多。
這種信息激增的趨勢在企業中也很明顯。為了保護數據安全、符合行業要求並保證業務的正常運轉,在大量的信息面前,企業必須要採取安全可靠的數據存儲解決方案。而數據中心作為處理數據的專用設施,不僅可以存儲和管理大規模數據,更具備擴展性、可靠性等特徵,能夠有效幫助企業應對信息激增帶來的挑戰,提升數據管理的能力和安全性。
數據中心的基本構成
數據中心是一種專門的設施,旨在為客戶的服務器設備提供安全、可靠和高效的運行環境。與簡單的服務器機房或配有機架的倉庫不同,數據中心在其基礎設施上配備了相應的容錯系統,包括:
-
連續且穩定的供電系統
-
調度和監控系統
-
結構化布線網絡
數據中心工程系統內所有組件的無縫集成和全天候的技術支持,保證了客戶託管設備的不間斷運行。
數據中心的歷史
從二戰期間開發的第一臺通用電子數字積分計算機,即ENIAC,到當今為互聯網提供動力的先進節能設備,數據中心的發展反映了過去一個世紀里技術的快速發展。這些專業設備存儲了大量數據,並支持自定義業務和服務,對於保障服務器設備的可靠和不間斷運行至關重要。
世界首個數據中心
現代數據中心的起源可以追溯到1945年。當時的ENIAC能夠協助計算炸彈軌跡,存儲核武器代碼和預測天氣,在戰時發揮了重要作用。
1951年,蘇聯建立了第一個計算機房,佔地60㎡,該機房中的6,000個組件每分鐘可以執行3000次操作,但是在這一過程中會產生大量熱量,因此,對數據中心的設備進行冷卻處理非常重要。
1960年代:數據中心的誕生
在1960年代,由於計算機體積龐大,它們幾乎佔據了整個機房。隨着技術的發展,這些機房逐漸演變成了我們今天所說的數據中心。由於這些機房的維護成本相當高,所以部分企業會考慮將閑置的空間出租給其他公司。ENIAC就在這一過程中被美國陸軍開發出來,成為世界上第一臺通用計算機,其具體參數為:
-
重27T
-
佔地170㎡(約1800ft²)
-
計算能力為每秒5000次加法運算或357次乘法運算
-
需要由六名全職技術人員進行持續維護
最初的計算機主要是政府機構在使用。1960年代,從真空管到晶體管等固態器件的轉變讓計算機更加高效、可靠並開始具備成本效益。在此期間,美國航空公司和IBM開發了Saber票務預訂系統,該系統安裝在紐約布萊爾克里夫莊園專用的IBM 7090計算機上,每天可以處理大約84,000個電話。
1970年代:技術進步
1971年,英特爾(Intel)發布了第一款商用微處理器4004。
1973年,美國開始利用數據中心儲存官方災難恢復計劃。同年推出的Xerox Alto小型計算機因其圖形用戶界面、高分辨率位圖屏幕、大內存容量、鼠標和專用軟件等特點成為個人計算領域的一個重要里程碑。而到了1978年,美國一家公司SunGuard在費城租賃了2787m²的存儲服務器,開創了世界商業災難恢復結構的歷史。
1980年代:微型計算機時代
1980年代標誌着微型計算機時代的出現,這在很大程度上歸功於1981年IBM個人計算機(PC)的推出。這些緊湊而經濟的計算機取代了以前辦公室中普遍使用的大體積設備,從而改變了整個行業。
自1985年以來,IBM在超級計算機的開發上投入了大量資源,包括價值超過2.1億元的產品和服務,具體實例包括安裝在紐約康奈爾大學的超級計算機。IBM的支持促進了高性能計算及其在各個領域的應用,包括科學研究、數據分析和計算建模。
1990年代:互聯網繁榮
1990年代,由於互聯網的繁榮,世界數據中心的需求直線上升。各大企業需要快速的互聯網連接和可靠的系統來保證其業務的正常運行。在這一過程中,微型計算機(現在稱為服務器)開始進入舊機房,逐漸發展成了現代的數據中心。
1999年,美國Rackspace Hosting公司開設了它的第一個數據中心,以滿足日益增長的網絡託管服務需求,更是為數據中心行業的發展奠定了基礎,推動了雲服務的普及和技術的進步。
2000年代:快速擴張
2000年代,世界對數字服務和存儲的需求不斷增長,數據中心來到了爆炸性擴張的階段,但這種增長卻以巨大的成本為代價。截至2007年,數據中心平均消耗了相當於25,000個家庭所需的能源。每年部署的575萬臺服務器佔了美國電力消耗的1.5%,並且這一數值還在繼續攀升。
認識到對環境的影響,該行業開始關注數據處理的可持續性和能源使用效率,通過採用虛擬化、整合和改進冷卻技術等策略來優化運營並減少資源的消耗。此外,綠色數據中心倡議的出現,促進了可再生能源的使用和可持續發展的實踐。這些措施致力於應對數據中心快速擴張帶來的挑戰,並為該行業更可持續的發展鋪平道路。
2010年代:數據中心轉型
2010年代標誌着數據中心的重大轉變。運營商開始專註於數據處理的虛擬化,以突破傳統服務器缺乏靈活性和可擴展性的局限。現代數據中心為數百家企業提供數據處理的基礎設施,提供靈活和廣泛的內容與數據分發服務。
從過去龐大的ENIAC到如今的高效設備,數據中心經歷了深刻的的演變,逐漸成為數字時代的關鍵基礎設施,支持着無數企業及其技術需求。
結論
數據中心從1940年代龐大的ENIAC發展到今天的精密設備,已成為數字基礎設施的關鍵構成。飛速(FS)致力於創新和可持續發展,提供先進環保數據中心解決方案以實現可靠和靈活的存儲,滿足全球企業在數字時代日益增長的數據需求。