以太網交換機上的組合端口是什麼?
總所周知,交換機上有很多不同的端口,比如組合端口,RJ45端口,SFP端口。其中,組合端口和RJ45端口的外觀十分相似,那麼如何區分它們呢?組合端口又是什麼呢?該如何使用組合端口呢?本文將為您一一解答。
什麼是組合端口?
組合端口,也稱為光電多路復用接口,一個組合端口對應設備面板上的一個RJ45端口和SFP端口,而在設備內部只有一個轉發接口,它可以在不改變交換機的結構和端口數量前提下,可以支持不同的接口類型,比如RJ45端口或SFP端口。但是,兩種不同的端口不能同時使用。也就是說,當RJ45端口被激活時,SFP端口將被自動禁用,反之亦然。
通常,RJ45端口通過雙絞線連接,而SFP端口則需要高速線纜或光模組和跳線來連接。使用組合端口使網絡具有更大的靈活性,而不會佔用太多的空間。以飛速(FS) S3900-24F4S交換機為例,它具有20個1000BASE-X SFP端口和4個組合端口。因此,可以將交換機的端口配置為24個SFP端口或20個SFP端口和4個RJ45端口。
圖1:飛速(FS) S3900-24F4S交換機上的組合端口
組合端口類型
組合端口分為兩種類型,即單組合端口和雙組合端口,都可以用來簡化網絡的管理。
單組合端口
單個組合端口是交換機設備面板上的兩個端口對應同一個端口視圖。用戶可以在同一端口視圖下執行兩個端口的狀態切換操作。單個組合接口可以是第2層或第3層以太網接口。
雙組合端口
雙組合端口是交換機設備面板上的兩個以太網接口對應兩個不同的端口視圖,用戶可以在光口或電口視圖上切換兩個端口的工作狀態。雙組合接口只能是第2層以太網接口。
組合端口和SFP端口有什麼區別?
組合接口由電口和光口組成,電口與其對應的光口在邏輯上是光電復用的,用戶可根據實際組網情況選擇其中的一個使用,但兩者不能同時工作,當激活其中的一個接口時,另一個接口就自動處于禁用狀態。RJ45端口通常用於連接相距小於100m的交換機,而SFP端口則可以根據光纖類型來實現較長的傳輸距離。您可以根據實際網絡需求選擇使用電口或光口。
SFP端口(小型可熱插拔接口)也稱為mini-GBIC端口,傳輸速率為1G,可以支持銅鏈路或光鏈路。當把電口模塊插入SFP端口時,通常用網線(Cat5/Cat5e/Cat6)與之相連來進行數據傳輸。當光口模塊插入SFP端口,則需要使用LC跳線來傳輸,以實現更長的距離傳輸。
使用組合端口的規則
1. 組合端口的光口或電口不能同時使用,當激活電口時,光口就會自動處于禁用狀態。
2. 將RJ45端口和組合端口的SFP口都連接到網絡設備是,SFP口將優先啟用。
3. RJ45端口和組合端口的SFP端口使用相同的設置,例如VLAN(虛擬局域網)分配,訪問控制列表和生成樹等。
結論
對於以太網交換機上的組合端口,需要再次強調的是光口與電口不能同時使用。通常,供應商會在交換機上標記組合端口。如果不確定,則可以根據交換機面板上的接口標識來識別組合端口。如果兩個端口具有相同的ID但是可以與不同的傳輸介質相連,則這兩個端口將為光電復用端口。通過以上的描述,希望您對交換機上的組合端口有一個大致的了解。