為什麼選擇飛速(FS)25G SFP28光模組?
25G SFP28光模組是一種傳輸速率為25Gbps的光模組。與傳統的10G光模組相比,它具有更高的端口密度,可以通過減少TOR交換機和線纜的數量來節省運營成本。同時,25G光模組為中小型數據中心提供更節能高效的選擇,非常適合連接中小型數據中心的服務器和交換機。經過七年的市場驗證,飛速(FS)25G光模組獲得廣大客戶的青睞。本文中,我們將詳細了解客戶為何選擇飛速(FS)25G光模組及相關解決方案。
飛速(FS)25G光模組優勢
飛速(FS)25G SFP28光模組具有多方面的優勢,與網絡基礎設施的不斷發展需求緊密契合:
先進Macom芯片
光模組芯片在光模組結構中起着關鍵作用,其設計和性能對整個系統性能產生重大影響。光模組芯片的選擇直接影響光模組的傳輸速率、功耗、波長和輸出功率等方面。在高性能光通信系統中,需使用高質量芯片來支持高速數據傳輸,以確保光模組的可靠性和穩定性。
飛速(FS)的25G光模組採用Macom芯片,經過嚴格的設計和製造過程,以確保良好的可靠性和穩定性。此外,該光模組採用先進的封裝技術和高度集成的電路設計,提高整體性能和可靠性。
低功耗
光模組的功耗直接關係到光通信系統的能源效率。低功耗光模組可以減少系統對散熱的需求,簡化系統設計和運維,並降低系統功耗。此外,低功耗光模組還有利於保持適當的工作溫度,提高產品的可靠性和壽命。
飛速(FS)25G SFP28光模組功耗低,與其他品牌產品相比,運行功耗低至1W,在使用過程中可節省電力成本並提高能源效率。
高質量和可靠性
飛速(FS)25G SFP28光模組採用兩種不同的封裝方式。單模光模組採用TO封裝,具有良好的散熱性能和高可靠性,可在惡劣環境中使用;而多模光模組採用COB封裝,設計更加緊湊,具有高性能和低成本的優勢,內置DFB和VCSEL激光器確保穩定性。
同時,飛速(FS)光模組擁有先進的測試設備和質量控制系統。經過多次真機測試、可靠性測試、溫度測試和性能測試,符合SFP28 MSA、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472和IEEE802.3by標準。
多品牌兼容
飛速(FS)25G SFP28光模組與各大品牌設備全面兼容,確保與各大品牌設備的互操作性和互通性,為客戶提供更多的靈活性。
定製化服務
飛速(FS)提供靈活的定製化服務,允許客戶根據特定的網絡需求和應用場景進行配置。同時,FS BOX可以實現與思科(Cisco)、Arista、瞻博(Juniper)、邁絡思(Mellanox)等多個品牌兼容,以滿足客戶對設備靈活適配的需求。
飛速(FS)25G光模組解決方案
飛速(FS)光模組專為滿足現代數據中心和網絡環境的需求而設計,憑藉其可靠性和高性能在光模組市場上佔據重要地位。飛速(FS)提供高質量25G SFP28光模組,包括SR、LR、ER、ESR、CSR等,符合行業標準,並與各大品牌網絡設備兼容,確保無縫集成和出色性能。這些光模組非常適用於25G以太網、電信、數據中心和5G前傳網絡。
飛速(FS)的25G SFP28商業級光模組、雙速率光模組和工業級光模組具有不同的特性和適用性,可根據不同的應用場景和需求進行選擇和配置:
光模組類型
|
商業級光模組
|
雙速率光模組
|
工業級光模組
|
---|---|---|---|
產品特徵
|
高速傳輸 多場景應用 出色兼容性 高穩定性和可靠性 |
適應多種速率,靈活高效
|
耐用可靠 適用於寬溫範圍 具有保護功能 |
應用
|
數據中心、雲計算、高速連接和高帶寬場景
|
靈活性和多功能性的網絡拓撲結構
|
戶外基站、工業自動化和控制系統
|
光模組型號
|
結論
簡而言之,飛速(FS)可為客戶提供質量可靠、全面適配、穩定可靠且具有成本效益的25G SFP28光模組。同時,飛速(FS)提供免費專業技術支持和24h在線服務,支持80%產品訂單當日發貨,為客戶提供可持續發展的光模組解決方案,幫助客戶提升網絡部署能力,應對快速發展的數字環境所帶來的挑戰。
相關文章推薦
郵箱地址
![智啟未來,關山路長 | 飛速(FS)智能產業園建設一周年](https://media.fs.com/images/community/erp/NPzAR_4sTTF.webp)
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封裝有何優勢?800G光模組是否會沿用QSFP-DD封裝?
2020年10月16日