你不得不知的光纖適配器知識
光纖適配器能夠準確地連接兩個連接器,並確保在傳輸最多光源的同時,儘可能降低損耗,主要用於光纖跳線與光纖跳線或者光纖跳線與設備之間的連接。那麼,您知道光纖適配器都有哪些類型嗎?選擇光纖適配器要考慮哪些因素以及使用光纖適配器後該如何正確清潔呢?下面將為大家介紹關於光纖適配器的相關知識,為您解答以上疑問。
光纖適配器是什麼
光纖適配器是光纖通信中應用最廣泛的基礎元器件之一,也被稱為光纖耦合器或光纖法蘭,通常應用在電信網絡、有線電視網絡和區域網絡中的光纖鏈路連接中。光纖適配器的作用主要是在較小損耗(即對系統影響極小)的情況下實現相同或不同光纖活動連接器的對接。眾所周知,光纖連接的關鍵是光纖纖芯的精確對準,但傳統的連接方法存在着一定的缺陷,如焊接容易產生裂紋、氣孔、夾渣、未熔合或未焊透等。而光纖適配器與之不同的是,它的內部自帶對準套管,可以高精度定位光纖連接器,確保連接的準確性,以實現光纖跳線之間的高性能連接。
光纖適配器的常見類型
光纖適配器有多種類型,下文主要介紹LC光纖適配器、FC光纖適配器、SC光纖適配器以及裸光纖適配器這四種常見的光纖適配器類型。
LC光纖適配器
LC光纖適配器的接頭為小方形,根據光纖類型的不同分為單模和多模LC光纖適配器,接頭類型有LC-LC、LC-FC、LC-SC、LC-ST和LC-MU等。LC光纖適配器可安裝在適配器面板上,用於連接LC光纖跳線或LC光纖連接器等。
FC光纖適配器
FC光纖適配器接頭為圓形,與LC光纖適配器類型相似,有單多模之分,接頭類型有LC-FC、SC-FC和FC-ST等。這種光纖適配器外部採用金屬外殼和陶瓷套管,緊固方式為螺絲扣,穩定可靠,可用於連接FC光纖跳線或FC連接器。
SC光纖適配器
SC光纖適配器接頭為大方頭,類型多樣,例如標準的母頭-母頭SC光纖適配器和混合型的SC光纖適配器(如SC-LC光纖適配器)。目前,大多數SC光纖適配器都採用的是陶瓷套管,但也會見到採用青銅套管的多模SC光纖適配器。SC光纖適配器的特點是抗壓強度較高、插入損耗波動小,且安裝密度高、穩定可靠,可用於連接SC光纖跳線或SC連接器。
裸光纖適配器
裸光纖適配器作為一種特殊的光纖適配器,可將裸光纖線纜連接到光器件,這種類型的適配器允許線纜安裝到連接插槽中,無論是插入配件還是插入電子設備。
選擇光纖適配器需要考慮的因素
由於光纖適配器的種類較多,並且不同的供應商供應的光纖適配器的外觀也極為相似,您可能會出現不知道如何選擇的情況。一般來說,在選擇光纖適配器時,您應該考慮以下兩點。
連接器和線纜類型
首先,根據連接線纜類型和連接器類型確定光纖適配器類型。如:
1、光纖適配器連接單模光纖跳線,則選擇單模光纖適配器,若連接多模光纖跳線就選用多模光纖適配器。
2、光纖適配器兩端連接的連接器類型相同,選擇同接頭類型的光纖適配器,比如LC-LC光纖適配器,但如果連接的連接器類型不相同,則需要選擇混合型光纖適配器,如LC-SC光纖適配器。具體選擇什麼接頭的光纖適配器,需基於所連接的連接器類型而定。
對準套管的材質
其次,優先選擇陶瓷准套管材質的光纖適配器。對準套管是光纖適配器中最重要的部件,有一些製造商會選擇金屬作為對準套管的材質,但經過驗證,採用陶瓷製作的光纖適配器的使用效果遠好於使用金屬作為對準套管的光纖適配器,這是因為陶瓷的晶體結構非常堅硬,不會像金屬材質那樣隨着時間的推移而變形,因此它可以實現快速對齊的同時實現高精度光纖端面連接。飛速(FS)光纖適配器均採用國外進口陶瓷套管,高密度生產工藝,可實現高精度光纖端面連接。
光纖適配器的清潔方法
雖然光纖適配器比較小巧,屬於光纖布線中的小部件,但這並不影響它在光纖布線系統中的重要地位,並且它和其他光纖設備一樣,需要定期進行清潔。主要的清潔方法有兩種,即干清潔與濕清潔。
-
干清潔:首先,將一個乾燥的清潔棒插入光纖適配器內,並轉動清潔後取出,然後將清潔棒對準套管裡面,清潔光纖適配器內部的連接器,並檢查連接器的端面是否有污染。
-
濕清潔:首先,用清潔棒蘸取光纖清潔液,將濕潤的清潔棒插入適配器內,並在對準套管表面轉動清潔棒,然後再取一根乾燥的棉簽清潔光纖適配器內部的連接器,再檢查連接器端面是否有污染。
結束語
對於光纖適配器而言,光纖對準十分重要,如果光纖沒有正確對準,那麼在連接處會出現較大損耗,如果損耗過大,也會導致網絡不能運行。在光纖通信系統中,無論組件多麼簡單或多小,它也會對整個系統有着至關重要的作用。另外,飛速(FS)有多種類型的光纖適配器可供您選擇,它們具有插入損耗低、互換性和重複性好、耐高溫和酸鹼以及性能穩定等優點,無疑是您光纖鏈路連接的理想選擇。欲了解更多關於光纖適配器產品詳情,可以進入飛速(FS)官網查看產品詳情頁、諮詢客服或者撥打VIP熱線:400-865-2852。
相關文章推薦
郵箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
PCIe卡知識掃盲:你想了解的都在這裡
2020年03月24日